Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I - Operação de embalagem automatizada com soluções Parker - Parker Brasil - AutomaçãoNos últimos anos, o termo Indústria 4.0 tem sido empregado para definir uma tendência tecnológica tão inovadora quanto inevitável. Trata-se do surgimento das chamadas "fábricas inteligentes" – processos que combinam sistemas virtuais e físicos por meio de plataformas digitais de comunicação.

O desenvolvimento das fábricas inteligentes foi drasticamente acelerado com a chegada da Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) e uma de suas mais promissoras aplicações, a Internet Industrial das Coisas (IIoT). Essas novas tecnologias possibilitam conectar máquinas – por meio de sensores e outros dispositivos – a uma rede de computadores, proporcionando a automação do controle da produção, para ampliar a eficiência, a segurança e a rentabilidade das operações.

É fácil compreender que praticamente todos os segmentos industriais poderão se beneficiar enormemente de linhas de produção nas quais os equipamentos se comunicam e interagem de forma autônoma.

Oportunidades em 90%

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I - Sensor SensoNODE Gold - Parker Brasil - AutomaçãoMonitorar e gerenciar máquinas via rede significa, por exemplo, aumentar a qualidade dos processos, ao mesmo tempo em que se reduzem as intervenções para manutenção. Mas os benefícios vão ainda além. Há muitos outros avanços no admirável mundo novo da conectividade industrial.

Calcula-se que a IoT de nível gerencial seja capaz de absorver apenas cerca de 10% dos dados gerados em uma fábrica. Isso mostra que o suporte à manutenção preditiva e a consequente melhoria da performance da produção dependem da IoT aplicada aos componentes e subsistemas discretos, para se obter e analisar os 90% de dados restantes para transformar o desempenho da operação.

As máquinas falam

Recentemente, a Parker apresentou sua própria plataforma dedicada à Internet das Coisas (www.parker.com/IoT). Trata-se de um ambiente aberto, interoperável e seguro de soluções conectadas para a manufatura. Com o sugestivo nome Voice of the Machine (VOM), esta plataforma foi criada para viabilizar a transformação digital proposta aos usuários industriais das tecnologias IoT em todo o mundo.

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I - Plataforma Voice of the Machine (VOM), da Parker, dedicada à Internet Industrial das Coisas - Parker Brasil - Automação"Com a plataforma Voice of the Machine, habilitamos nossos clientes a ouvir o que seus ativos estão dizendo em nível de componente para que eles possam melhorar o desempenho das aplicações, garantindo assim maior eficiência e produtividade", avalia Lucas Toledo, responsável pelo Desenvolvimento de Negócios de IoT na América Latina da Parker.

Mas afinal, como máquinas podem "falar"? A resposta: por meio da geração e captação de dados enquanto operam, seja transportando ar comprimido, transferindo fluidos ou trocando calor, por exemplo – entre muitas outras atividades.

No ambiente industrial, a Internet das Coisas permite que as máquinas conectadas se comuniquem entre elas e também com sistemas avançados de controle. Estes, por sua vez, consolidam os dados para dar visibidade a sistemas e processos que até hoje estavam “no escuro.”

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I - VOM: Solução IoT digitaliza equipamentos ao nível de componentes do sistema de movimento e controle - Parker Brasil - AutomaçãoIsso é possível por meio do monitoramento contínuo e remoto dos componentes e equipamentos industriais discretos, como válvulas, bombas e até veículos (veja o infográfico clicando na imagem ao lado). É dessa forma que agora a Parker está ajudando seus clientes a "ouvir a voz" das máquinas.

Veja o vídeo abaixo para saber como funciona a plataforma Voice of the Machine.

Confira a continuação deste artigo no próximo post.

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

 

 

Leia mais artigos:

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria

 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Admirável mundo novo da conectividade - Parte I


Deixe um comentário





Captcha