Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Admirável mundo novo da conectividade - Parte II

Admirável mundo novo da conectividade - Parte II - Dados críticos que permitem ampliar a produtividade encontram-se nos componentes e subsistemas das linhas de produção - Parker Brasil - AutomaçãoVimos na primeira parte deste artigo como as máquinas podem "falar" entre si, garantindo um novo patamar de produtividade com a chegada da Internet Industrial das Coisas - IIoT (confira aqui a parte 1). Veja agora na segunda parte desta reportagem como a Parker está agregando soluções completas de IIoT às tecnologias de movimento e controle.

Novo patamar de controle

Com a digitalização, a Parker está agregando à sua tecnologia de movimento e controle soluções completas de IoT que permitem aos clientes monitorar seus ativos remotamente de uma maneira mais fácil e com melhor custo–benefício.

Nas linhas de produção, as soluções Voice of the Machine minimizam riscos, custos de manutenção e paradas inesperadas, ao mesmo tempo que ajudam a descobrir onde estão as melhores oportunidades para se alcançar melhorias operacionais.

Admirável mundo novo da conectividade - Parte II - Redes de ar Transair: desempenho e manutenção controlados - Parker Brasil - AutomaçãoCom (literalmente) um século de experiência no desenvolvimento e aplicação de componentes e subsistemas em todos os segmentos industriais, a Parker sabe exatamente como e onde equipar as máquinas com sensores para obter saltos de produtividade com economia de recursos.

IIoT na prática

Alguns exemplos de soluções conectadas Parker são o sistema para redes de ar comprimido Transair (com rotinas de monitoramento de desempenho e manutenção preditiva), a interface de controle eletro-hidráulico IQAN (que integra componentes hidráulicos inteligentes com controle eletrônico de hardware e software para simplificar o monitoramento de gestores de frota) e o Parker Tracking System (PTS), uma solução avançada para a gestão de ativos via internet e dispositivos móveis.

As indústrias que mais podem se beneficiar da conectividade IoT são aquelas que possuem operações ou equipamentos em locais de difícil acesso, onde há questões de segurança intrínseca a considerar, onde o tempo de inatividade custa mais e onde, por sua própria natureza, as operações ou processos são custosos ou situados em ambientes altamente regulados.

Admirável mundo novo da conectividade - Parte II - SensoNODE Gold: monitoramento wireless contínuo e seguro - Parker Brasil - AutomaçãoOu seja, a conectividade IoT representa um recurso fundamental para todas as indústrias, mas é especialmente interessante para empresas de mineração, de petróleo e gás, usinas geradoras de energia, companhias de tratamento de águas e saneamento, indústrias químicas, automobilísticas, nas aplicações envolvendo veículos para movimentação e armazenagem de materiais, para construção e fora de estrada e ainda no setor médico-hospitalar. (Veja detalhes clicando no infográfico abaixo).

O valor da interoperabilidade

A eficiência de qualquer solução industrial IoT é diretamente proporcional ao nível de interoperabilidade e escalabilidade que ela apresenta. Interoperabilidade é a capacidade de um sistema informático de interagir ou de se comunicar com outro; igualmente fundamental, escalabilidade é a característica que permitirá a contínua expansão desse sistema no futuro.

Nesse sentido, é válido saber que a Parker é membro fundadora da OPC Foundation, criadora da OPC Unified Architecture (OPC UA). OPC UA é um protocolo de comunicação máquina-máquina aberto para automação industrial que oferece níveis de compatibilidade e segurança robustos através de sistemas operacionais e linguagens de programação.

Admirável mundo novo da conectividade - Parte II - VOM: Solução IoT digitaliza equipamentos ao nível de componentes do sistema de movimento e controle - Parker Brasil - AutomaçãoA Parker também faz parte do Industrial Internet Consortium (Consórcio da Internet Industrial), uma associação global dedicada ao fomento da internet industrial por meio da identificação, montagem e promoção das melhores práticas para esse fim, o que inclui a definição e o desenvolvimento da arquitetura de referência e os padrões necessários para a interoperabilidade.

Mesmo que as soluções IoT estejam começando agora, esta tecnologia já alcançou um estágio em que pode garantir retorno significativo nas aplicações industriais, se o parceiro certo e a abordagem adequada forem adotados.

Lançado o Plano Nacional de IoT

Durante a Futurecom, realizada em outubro de 2017, aconteceu o lançamento do Plano Nacional de Internet das Coisas, que havia sido anunciado um ano antes pelo governo. Intitulado “Internet das Coisas: um Plano de Ação para o Brasil”, o documento foi apresentado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo BNDES, e detalha as políticas, ações e estratégias de implantação das tecnologias capazes de conectar dispositivos e equipamentos.

A iniciativa objetiva acelerar a implementação da Internet das Coisas como instrumento de desenvolvimento sustentável, aumentando a competitividade econômica e fortalecendo as cadeias produtivas no País. O plano prevê que essas políticas serão aplicadas entre 2018 e 2022, e espera-se que elas poderão gerar impacto econômico de até US$ 45 bilhões na indústria e US$ 21 bilhões na agricultura até 2025.

Veja o vídeo abaixo para saber como funciona a plataforma Voice of the Machine.

Para mais informações sobre conectividade industrial, acesse: www.parker.com/IoT.

Para mais informações sobre as tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

Leia mais artigos:

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Admirável mundo novo da conectividade - Parte II


Deixe um comentário





Captcha