Parker Brasil

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Abrigado em contêiner, sistema de armazenamento de energia foi projetado para facilitar aumento da capacidade - Parker Brasil - AutomaçãoGraças a um projeto pioneiro da AES Tietê, o Brasil acaba de entrar para o seleto grupo de países que dominam o armazenamento de energia por baterias – uma das tecnologias mais inovadoras e versáteis disponíveis no mercado mundial. Com ela, é possível ampliar a capacidade e a qualidade do sistema elétrico, levando a estabilidade e confiabilidade do fornecimento de energia a um novo patamar.

Instalado na Usina Hidrelétrica de Bariri (SP), o projeto de armazenamento de energia da companhia é o primeiro do Brasil conectado ao Sistema Interligado Nacional.

Marco tecnológico

Concebido como parte de um programa de pesquisa e desenvolvimento da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o Energy Storage recebeu investimento de R$ 5,4 milhões. Com capacidade instalada de 161 kW, expansível para 1 MW, o sistema permite que o excedente de energia gerado seja armazenado e usado em outro momento. 

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Parceria vencedora: Ítalo Freitas (AES Tietê) e Luiz Moura (Parker) - Parker Brasil - AutomaçãoMontado com base em plataforma da Fluence, uma joint-venture entre AES Corporation e Siemens criada visando oferecer soluções para o armazenamento de energia em nível global, o equipamento foi inaugurado com a presença de diversas autoridades do setor. Para este projeto, a Parker forneceu os inversores de frequência de alta performance (conversores de corrente AC/ DC), que são essenciais para a operação do sistema. 

Tendência global

O conceito de energy storage pode ser aplicado em diferentes funções na rede elétrica. Uma de suas principais vantagens é a capacidade de compensar a intermitência da energia gerada por fontes renováveis. 

Esta solução também pode ser empregada para aliviar redes de transmissão ou distribuição em caso de sobrecarga ou para otimizar sistemas isolados, tornando-os mais eficientes e trazendo benefícios para o consumidor. 

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Inversor 890GT-R: arquitetura modular garante escalabilidade - Parker Brasil - AutomaçãoEspecialistas do setor elétrico apostam que a nova tecnologia vai alavancar o aproveitamento das fontes intermitentes de geração (como eólica e solar), tornando o processo mais sustentável. "Somos uma empresa voltada à oferta de soluções de energia, por isso estamos empenhados em trazer novas tecnologias ao sistema interligado", observa Ítalo Freitas Filho, presidente da AES Tietê. 

Usina virtual

Instalados em um contêiner, os componentes que formam o equipamento lembram um data center. Racks acomodam módulos de bateria de lítio que podem ser expandidos até a capacidade desejada. 

"O segredo dessa tecnologia é sua lógica de controle; é ela que comanda as funções nas quais a bateria será usada", explica Ítalo. "Agradecemos à Parker e à Fluence, parceiros que aceitaram o desafio de implementar a primeira planta de baterias do País". 

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Rodrigo Sanches e Paulo Malaquias (AES Tietê) - Parker Brasil - AutomaçãoFuncionando como um verdadeiro backup para a rede elétrica, o sistema proporciona uma hora de autonomia de capacidade de descarga, como se fosse a própria turbina operando. "Desta forma o equipamento permite regular o fornecimento de energia, garantindo a operação em regime de fluxo constante", explica Ricardo Pascoal, especialista de produto da Parker.

Pascoal destaca que a iniciativa representa um avanço tecnológico consistente e ilimitado. "Agora o setor elétrico já pode aumentar a qualidade e a confiabilidade da energia por meio de sistemas de armazenamento como esse", avalia.

Baterias em alta

Segundo informou Mario Gonzales, presidente da Fluence, o custo da bateria de lítio vem caindo em razão do desenvolvimento dos veículos elétricos e do sucesso da implementação de soluções de armazenamento de energia em vários países. "A iniciativa da AES Tietê é fundamental para que possamos conhecer mais aplicações que contribuirão para a redução do custo da energia ao consumidor", disse. 

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Vista interna do sistema: energy storage é solução para o aproveitamento da energia gerada por fontes intermitentes - Parker Brasil - AutomaçãoPresente no evento de inauguração do equipamento na Hidrelétrica de Bariri, o diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, lembrou que este é um dos projetos apoiados pela agência com o objetivo de modernizar o setor elétrico, para que no futuro o consumidor brasileiro possa contar com tarifas mais acessíveis. 

"Energy storage, eficiência energética e geração distribuída são novas perspectivas que se abrem para o setor; essas tecnologias se encontram em franco desenvolvimento para a otimização do uso da energia", analisa Feitosa. 

Engenheiro sênior da AES Tietê, Paulo Eduardo Malaquias prevê que a tecnologia de armazenamento terá ampla utilidade tanto na indústria quanto nas atividades de geração e transmissão do setor elétrico. 

"Por ser rápido e eficiente, considero o armazenamento com baterias a melhor alternativa que temos hoje". Ele lembra que o suporte da Parker foi valioso tanto no projeto quanto no comissionamento e partida do sistema. "Os inversores corresponderam totalmente às nossas expectativas", informou Malaquias.

Nesse contexto, Luiz Moura, gerente geral de Vendas e Marketing da Parker para a América Latina, lembrou que a empresa dispõe de amplo expertise para atender o mercado de geração e armazenamento energia. "Acreditamos que esta solução vai ampliar a competitividade das empresas e consequentemente do País", comentou. "Nosso principal propósito é engenheirar o sucesso de nossos clientes e parceiros; nossa presença neste projeto é um encontro com esse compromisso", concluiu.

Tecnologia torna fontes renováveis mais estáveis e competitivas 

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - Inversor 890GT-R Parker: operação sincronizada com a rede - Parker Brasil - AutomaçãoNo centro do inédito sistema de armazenamento de energia desenvolvido pela AES Tietê encontram-se dois inversores de potência bidirecionais 890GT-R, desenvolvidos pela divisão Energy Grid Tie da Parker. 

Especialmente projetados para atender essa aplicação, os inversores 890GT-R permitem controlar as operações de carga e descarga das baterias, conferindo a elas níveis elevados de eficiência e precisão. 

Ao mesmo tempo "coração" e "braço" do sistema de armazenamento, é o inversor de frequência que faz com que a energia AC da rede elétrica seja convertida em energia DC, permitindo o carregamento das baterias nos momentos de baixa demanda ou realizando a operação inversa – transferindo a energia armazenada de volta para a rede quando necessário. 

Solução integrada

O inversor Parker opera sincronizado com a rede elétrica, fornecendo saída de energia sempre estável. De construção robusta, as unidades fornecidas à AES apresentam características operacionais que asseguram a qualidade da energia tanto na frequência quanto nos níveis de tensão. 

Outra qualidade do inversor de potência 890GT-R é seu projeto modular. Fornecido em unidades de 88 kW, a solução garante escalabilidade e mobilidade para atender qualquer sistema de armazenamento. 

Compacto, o produto é configurado para montagem em rack de 19 polegadas com trilhos, o que facilita sua instalação em campo. 

Até o momento, as tecnologias desenvolvidas pela divisão Energy Grid Tie da Parker já foram implantadas com sucesso em diversos países, em sistemas de armazenamento que totalizam mais 300 MW.

AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País - AES Tietê possui nove usinas hidráulicas e três pequenas centrais hidrelétricas - Parker Brasil - AutomaçãoForças integradas: água, vento e sol

Ocupando lugar de destaque entre as principais companhias de geração, a AES Tietê Energia atua no País há quase 20 anos. Possui nove usinas hidráulicas e três pequenas centrais hidrelétricas, localizadas no Estado de São Paulo; o Complexo Eólico Alto Sertão II, na Bahia; e recentemente concluiu a aquisição do Complexo Solar Guaimbê, em São Paulo. A empresa também possui em seu portfólio de ativos o Complexo Solar Ouroeste, em construção. 

Localizado em Bauru (SP), o Centro de Operações de Geração de Energia controla remotamente todos os ativos da companhia. No ano de 2017 a AES Tietê gerou 12,1 mil GWh de energia, sendo 100% de origem renovável. Até 2020, a empresa espera ter 50% de seu EBITDA composto por fontes de energia não hidráulicas. Acesse: www.aestiete.com.br.

Para saber mais sobre as soluções de armazenamento de energia da Parker, ligue 0800 727 5374 ou e-mail falecom@parker.com.

Assista ao vídeo (em inglês) e saiba mais sobre a divisão Energy Grid Tie da Parker:

Leia mais artigos:

Engenharia sustentável gera lucro

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas

Excelência na condução de ar comprimido garante vantagem competitiva para fábrica de motores FCA

 
Categorias
Postagens Recentes do Autor

Nova declaração de propósito redefine e amplia o papel da empresa e seu compromisso com a criação de valor de forma sustentável

Expressão "Viabilizando soluções de engenharia para um futuro melhor" é resultado de muita pesquisa e reflete a essência da empresa Líder global em tecnologias de movimento e controle do movimento, a...

Conheça a ferramenta online para dimensionar O-Rings

De forma rápida, fácil e segura, o novo aplicativo O-Ring Selector da Parker permite que o usuário selecione corretamente o material e as dimensões deste componente, em uma única plataforma. A...

Parker inicia ampliação de suas instalações em São José dos Campos

A Parker anunciou recentemente novos investimentos destinados à ampliação da capacidade produtiva de sua fábrica de São José dos Campos.  Com aporte inicial de R$ 7,5 milhões em 2020, a Parker...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to AES Tietê inaugura primeiro sistema de armazenamento de energia do País

Deixe um comentário





Captcha