Parker Brasil

Como eliminar a geração de ruído em sistemas hidráulicos

Como eliminar a geração de ruído em sistemas hidráulicos - Nos sistemas hidráulicos, o ruído é gerado primeiramente pelos trabalhos mecânicos da bomba e pelas pulsações do fluido que sai dela - Parker Brasil - HidráulicaNos sistemas hidráulicos, o ruído é gerado primeiramente pelos trabalhos mecânicos da bomba e pelas pulsações do fluido que sai dela, à medida que esta fornece fluxo para o sistema. O ruído também pode ser gerado por qualquer elemento que cause turbulência ou mudanças na velocidade do fluido.

O ruído é cumulativo, de modo que mesmo pequenos rumores vindos de diferentes componentes podem efetivamente se somar e se amplificar, criando um problema sério no ambiente industrial.

A transmissão desses ruídos aos operadores de máquinas pode causar fadiga, danos nervosos e potencial perda auditiva, por isso é necessário o uso de protetores auriculares.

Neste artigo, adotamos o termo "ruído" para as ondas audíveis e inaudíveis do fluido. Ambas podem ser problemáticas para o usuário final do sistema hidráulico, por isso é fundamental encontrar formas de eliminá-las ou minimizá-las.

Sons audíveis

Como eliminar a geração de ruído em sistemas hidráulicos - Mangueiras reforçadas com fibras termoplásticas Parflex - Parker Brasil - HidráulicaO ruído é indesejável também porque pode causar carga adicional sobre os componentes hidráulicos, levando a falhas prematuras e custos adicionais no sistema.

A norma NR-15 do Ministério do Trabalho estabelece os limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente e define que a máxima exposição diária permissível para períodos de oito horas é de 85 dB. Ainda assim, sabe-se que a perda da audição é uma das doenças profissionais mais frequentes em ambientes ruidosos.

Ruído mecânico

O ruído é um conhecido causador de problemas aos componentes dos sistemas hidráulicos, em particular para as conexões de aço, tubos rígidos e mangueiras, suscetíveis a falhas por vibração.

Ressonâncias mecânicas ocorrem dentro de um sistema hidráulico quando ele é capaz de armazenar e transmitir energia entre dois ou mais pontos. Quando a frequência das oscilações se aproxima da frequência natural do sistema, as ressonâncias mecânicas aparecem na forma de vibrações. Cada componente do sistema hidráulico tem sua frequência natural mas, quando combinados, adquirem um novo conjunto de frequências, dependendo de suas propriedades de amortecimento e transmissão de energia.

A vibração pode se propagar pelo sistema hidráulico por intermédio do fluido ou das peças metálicas, alcançando todas as partes do equipamento. O ruído pode ser facilmente transmitido por componentes metálicos como bombas, válvulas, cilindros, tubos de aço e conectores, mas também pode ser conduzido pelo arame do reforço das mangueiras hidráulicas.

Eliminando o ruído

Uma solução econômica e simples para se reduzir o ruído e/ou adicionar características de amortecimento e rampa aos acionamentos hidráulicos está no uso de mangueiras com diferentes velocidades de expansão volumétrica (EV). Tal como os acumuladores, as mangueiras têm uma característica de capacitância, mas em extensões bem menores – isto é, quanto maior a expansão volumétrica, maior será o efeito acumulativo.

Solução ideal

Assim, uma maneira rápida e fácil de eliminar o ruído em sistemas de direção hidráulica, bombas hidrostáticas, saídas de bombas, entradas e saídas de motores e tomadas de força (PTO’s) é utilizar mangueiras reforçadas com fibras termoplásticas. Essas mangueiras são construídas com tubo interno que proporciona maior compatibilidade química, fibras de alta resistência e revestimento de polímero. A mangueira termoplástica de fibra trançada atende aplicações com pressões de 500 até 7.500 psi.

Graças à sua extensa variedade de mangueiras termoplásticas com elevada capacidade de amortecimento, a linha de produtos Parflex da Parker tem ajudado diversas empresas a reduzir o ruído abaixo dos níveis audíveis de som.

Os modelos Parflex 515H, 510C, 540N, 520N e 53DM são os mais recomendados para a eliminação de ruídos e atendem pressões de trabalho entre 1.500 e 5.000 psi.

Para mais informações sobre essa e outras tecnologias Parker, ligue 0800 727-5374, ou acesse o site da Parker.

Leia mais artigos:

Por que usar mangueiras termoplásticas em equipamentos hidráulicos?

Vantagens das mangueiras termoplásticas

10 Coisas que NÃO se deve fazer se a conexão hidráulica vazar

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Como eliminar a geração de ruído em sistemas hidráulicos

Deixe um comentário





Captcha