Parker Brasil

Conheça o motor Parker Calzoni

Conheça o motor Parker Calzoni - Parker Supermotor Calzone - Parker Brasil - Divisão HidráulicaDevido às características exclusivas de seu projeto, o motor hidráulico de pistões radiais Parker Calzoni atinge alto torque com altíssimo rendimento. A força de seu eixo volante é transmitida por uma coluna pressurizada de óleo sem usar biela, pistão, bloco ou pino de conexão.

Apesar de alto, seu torque é suave, mesmo operando em velocidades muito baixas e sob alta pressão. Os motores hidráulicos fornecidos pela Parker apresentam capacidade de até 53.000 cm³ e proporcionam alta performance de partida com carga total.

Acionamento com motores hidráulicos de pistões radiais

Nos diversos processos da mineração, é possível obter grande economia com a substituição dos motores elétricos por motores hidráulicos para o acionamento de máquinas. Desta forma consegue-se reduzir o consumo de energia elétrica, cujos custos se elevaram fortemente nos últimos anos.

Um bom exemplo encontra-se nos alimentadores de sapata. Para aplicações como essa, a Parker disponibiliza no Brasil os motores hidráulicos de pistões radiais fabricados na Itália por sua divisão Calzoni. Esses motores especiais com deslocamento fixo ou variável podem ser montados em qualquer posição e oferecem vida útil elevada, com baixo índice de manutenção mesmo nas operações mais pesadas. Rodas de caçamba, alimentadores de sapata e viradores de vagão são algumas aplicações para esses motores, que também podem ser montados diretamente em redutores e possuir freios estacionários.

Além do menor consumo de energia, a troca do motor elétrico pelo hidráulico traz outros ganhos relevantes, como economia de espaço e maior facilidade no controle.

Para mais informações sobre o motor Parker Calzoni, ligue 0800 727-5374 ou acesse o website da Parker Brasil.

Leia mais artigos

Sistemas customizados ganham espaço na mineração

Soluções inovadoras contribuem para redução de custos do segmento de mineração

Por que usar mangueiras termoplásticas em equipamentos hidráulicos?

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Combinando corretamente os materiais em ambientes corrosivos

Selecionar os materiais corretos para uma determinada aplicação industrial é uma das etapas de projeto mais importantes para que o sistema seja seguro e rentável. Muitas vezes negligenciada,...

Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 reuniu as mais recentes inovações do setor metalmecânico entre os dias 7 e...

Direção elétrica abre caminho para ônibus e utilitários mais ecológicos

Como consequência direta da evolução da tecnologia aplicada ao segmento automobilístico, os veículos híbridos passaram a ser produzidos em maior volume, contribuindo para a redução das emissões de...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Conheça o motor Parker Calzoni

Deixe um comentário





Captcha