Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Conheça o novo Kit de Hidráulica Proporcional

Conheça o novo Kit de Hidráulica Proporcional - Nova maleta permite simulação didática em malha aberta ou fechada - Parker Brasil - Parker TrainingAtenta às demandas e tendências mais recentes do mercado e com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre essa tecnologia, a Parker apresenta ao mercado sua nova maleta de Hidráulica Proporcional para testes e treinamento. Desenvolvida pelo Departamento Parker Training, a maleta foi concebida com a mais moderna tecnologia de controle e comandos hidráulicos, possibilitando duas aplicações distintas:

Treinamento - Em Instituições de Ensino (Escolas Técnicas, Universidades e Faculdades), o kit permite ao aluno conhecer e desenvolver atividades práticas para o aprendizado da tecnologia Hidráulica Proporcional;

Testes em campo - Nas empresas, é uma ferramenta indispensável na avaliação e manutenção de válvulas hidráulicas proporcionais, pois conta com rotinas exclusivas para testes.

Nesta nova versão estão inclusos todos os recursos necessários para o controle e simulação didática da nova geração de válvulas proporcionais hidráulicas, com rotinas próprias manuais e automáticas, trabalhando em malha de controle aberta ou fechada.

Conheça o novo Kit de Hidráulica Proporcional - Maleta prática para transporte - Parker Brasil - Parker TrainingEntre outros recursos, o kit reúne maleta, válvula direcional 4/3 vias, válvula de alívio de pressão e cilindro hidráulico de dupla ação. O gerenciamento dos sinais de comando e de feedback é realizado por meio do controlador inteligente PAC (Parker Automation Controller), enquanto que a Interface Homem-Máquina com tela touch screen Pac Terminal torna mais dinâmica a interpretação dos dados de controle e a interatividade com o equipamento, permitindo o monitoramento em tempo real das condições de operação dos equipamentos testados.

Para treinamento e testes

De acordo com Andrei Rangel, engenheiro e instrutor dos treinamentos ministrados pela Parker Training, a principal vantagem desse novo kit é que ele pode ser utilizado tanto para treinamentos quanto para testes: “Escolas que queiram oferecer a seus alunos o que há de melhor neste campo da hidráulica, assim como responsáveis pela manutenção em empresas que desejam realizar testes em válvulas e componentes já podem adquirir essa maleta da Parker", explica o engenheiro. "Outro aspecto inovador nessa solução é que ela possibilita realizar comandos por meio de um aplicativo via Wi-Fi", acrescenta.

O kit, que traz exercícios pré-setados e que podem ser programados pelo instrutor, tem como principais recursos:

• Controle de válvulas proporcionais direcionais, de pressão ou de vazão com eletrônica interna (OBE) ou externa via controlador Parker
• Parametrização das variáveis de controle proporcional realizada via software ProPxD, disponibilizado gratuitamente pela internet
• Manutenção de memória das programações, mesmo após o desligamento do equipamento
• Possibilidade de levantamento gráfico da performance da válvula testada (análise preditiva)
• Conector para teste de válvulas com eletrônica externa (separada da válvula)

Tecnologia crescente

Conheça o novo Kit de Hidráulica Proporcional - Interior da maleta de Hidráulica Proporcional - Parker Brasil - Parker TrainingA cada dia mais presente nos sistemas industriais, hidráulica proporcional é a tecnologia empregada para o controle de grandezas hidráulicas de pressão e vazão proporcionais aos sinais elétricos aplicados por cartelas eletrônicas dedicadas. O uso dessa tecnologia permite realizar, de forma suave e progressiva, o controle de rampas de aceleração e desaceleração com altas velocidades e pressões. 

Os principais benefícios trazidos pela hidráulica proporcional são maior precisão, redução no número de componentes e possibilidade de controle em regime de malha aberta e fechada, evitando que ocorram eventos indesejados como picos de pressão e golpes de aríete. 

Nesse contexto, a nova maleta disponibilizada pela Parker se destaca por contemplar todos os benefícios trazidos pela tecnologia Hidráulica Proporcional. Saiba mais neste link.

Para mais informações sobre os cursos disponíveis, ligue 0800 727 5374, visite o website Parker Training ou clique no link para acessar o folheto sobre a Parker Training.

Leia mais artigos:

Conhecimento para o presente e para o futuro

Bancadas didáticas contribuem para a formação dos profissionais do futuro

Vantagens da nova geração de equipamentos conectados 

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Conheça o novo Kit de Hidráulica Proporcional

Lucas Claudino
Valor de uma maleta de testes para válvulas proporcionais e Servo válvulas.

Deixe um comentário





Captcha