Parker Brasil

Eficiência que se paga

Eficiência que se paga  - Secador por adsorção com regeneração a vácuo PNEUDRI MXLE - Parker Brasil - FiltraçãoDe forma geral, os secadores empregados no tratamento do ar comprimido não devem ser escolhidos apenas com base no custo de seu consumo energético. Outros fatores que também devem ser considerados em seu dimensionamento são a qualidade do ar produzido, a adequação para o tipo de aplicação industrial ao qual irão servir, o nível de confiabilidade que apresentam e o custo efetivo de sua operação e manutenção. 

Assegurar que o ar comprimido esteja sendo corretamente tratado antes que chegue aos pontos de consumo é um cuidado que faz toda a diferença nos processos produtivos, principalmente naqueles setores industriais que estão empenhados em ampliar a eficiência de seus equipamentos e sistemas. Esta é uma realidade em mercados como o da fabricação de bebidas, alimentos, fármacos e também na produção de componentes eletrônicos e automotivos, para citar apenas alguns. 

Tecnologia compacta - Aqui na Parker estamos registrando vários casos de sucesso com a aplicação de uma nova tecnologia de tratamento do ar comprimido, mais compacta e mais eficiente. Trata-se do secador de ar por adsorção equipado com bomba de vácuo PNEUDRI MXLE, da linha Parker domnick hunter. O principal benefício desta solução patenteada pela Parker é sua capacidade de ampliar o volume de ar comprimido disponível para as linhas de produção nas fábricas, oferecendo baixo consumo energético e menor impacto ambiental.

Trabalhando com base no princípio PSA (Pressure Swing Adsorption), o secador PNEUDRI MXLE fornece um fluxo contínuo de ar seco e isento de contaminantes. Com esta tecnologia, o equipamento, que é compacto e modular, pode atingir ponto de orvalho de -70°C e vazão de 2.040 m³/h com pressão de 7 bar. Graças ao seu menor consumo energético (60% menor se comparado aos secadores convencionais por adsorção), esta solução se paga em aproximadamente 12 meses. Depois disso, devido a sua longa vida útil, o secador seguirá economizando recursos significativos para as linhas de produção que estiver servindo. 

A linha Parker domnick hunter reúne soluções avançadas para o tratamento de ar comprimido e gases. São sistemas completos e componentes adequados para atender com eficácia todas as indústrias, seja qual for o setor de atuação, a aplicação ou o orçamento disponível.

Basta colocar na ponta do lápis quanto se pode economizar, com a simples redução do consumo energético, para perceber que esta nova solução da Parker é uma ótima forma de otimizar seus processos.

Estamos prontos para ajudar você a cuidar melhor do seu sistema de ar comprimido. Fale conosco para saber mais sobre o secador com bomba de vácuo PNEUDRI MXLE.

Para saber mais sobre as soluções Parker, ligue 0800 727 5374, ou envie um e-mail para falecom@parker.com

 

Eficiência que se paga - Bruno Molina - Parker Brasil - FiltraçãoPor Bruno Molina, 

especialista de Filtração da Parker

 

 

 

 

Leia mais artigos:

Parker adquire CLARCOR e amplia presença no mercado de filtração

Conheça a pistola economizadora

Excelência na condução de ar comprimido garante vantagem competitiva para fábrica de motores FCA

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Combinando corretamente os materiais em ambientes corrosivos

Selecionar os materiais corretos para uma determinada aplicação industrial é uma das etapas de projeto mais importantes para que o sistema seja seguro e rentável. Muitas vezes negligenciada,...

Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 reuniu as mais recentes inovações do setor metalmecânico entre os dias 7 e...

Direção elétrica abre caminho para ônibus e utilitários mais ecológicos

Como consequência direta da evolução da tecnologia aplicada ao segmento automobilístico, os veículos híbridos passaram a ser produzidos em maior volume, contribuindo para a redução das emissões de...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Eficiência que se paga

Deixe um comentário





Captcha