Parker Brasil

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas - Primeiro robô paletizador nacional recebeu componentes eletromecânicos projetados e fornecidos pela Parker - Parker Brasil - AutomaçãoEm todo o mundo e também no Brasil, as tecnologias de movimento e controle estão sendo aperfeiçoadas com o emprego de soluções eletromecânicas. Em diversas situações, as indústrias estão utilizando acionamentos eletromecânicos em complemento ou alternativamente às tecnologias pneumática e hidráulica.

As vantagens desta troca são muitas: há ganhos em precisão, controle do movimento, velocidade e repetibilidade das operações, além da ampliação da segurança de operadores e principalmente economia no consumo de energia.

Agregando tecnologias

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas - Inversor Modular oferece controles customizados para diversas aplicações, tais como bombeamento e climatização - Parker Brasil - AutomaçãoHá cerca de 25 anos a Parker deu início a uma série de aquisições de tradicionais fabricantes de dispositivos eletromecânicos, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. São marcas reconhecidas mundialmente, como Daedal, Compumotor, Bayside, Hauser, SBC e SSD Drives, entre outras. Desta forma, a empresa montou um portfólio amplo de tecnologias para atender às demandas mundiais e locais.

Divididas em três famílias (servoacionamentos, controladores e inversores), as tecnologias eletromecânicas da Parker incluem motores de passo, servomotores, IHMs, inversores de frequência, controladores, servoacionadores e sistemas auxiliares, entre outros. Em comum, todos estes equipamentos apresentam robustez, alta performance, integração com outros CLPs e grande capacidade de otimizar os recursos, gerando economia, melhorando a performance e garantindo retorno do investimento.

Aplicações valiosas

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas - Cilindro eletromecânico ETH proporciona força e precisão para as mais diversas aplicações de movimento e posicionamento - Parker Brasil - AutomaçãoEstas soluções atendem necessidades diversas em vários segmentos industriais: desde a automação na indústria têxtil, da borracha, de embalagens e de plástico, passando por operações de paletização, até a atualização de equipamentos e processos, entre outras aplicações.

Usados para controlar motores elétricos de corrente alternada ou contínua, os drives e inversores de frequência ampliam o desempenho destes equipamentos, controlando velocidade, torque e posição com redução no consumo de energia.

Ganhos diversos

Todos os processos produtivos podem ganhar com a aplicação de tecnologias eletromecânicas, e os benefícios são muitas vezes surpreendentes. Vale lembrar que a Parker está empenhada no crescimento das aplicações de eletromecânica no Brasil, sobretudo em clientes que buscam ganhos de produtividade, redução de custos, redução no consumo de energia e principalmente os que buscam agregar valor em seus produtos.

Soluções Eletromecânicas da Parker

Servoacionamentos:
• Cilindros Elétricos
• Servodrives
• Servomotores
• Redutores planetários
• Atuadores com e sem haste

Controlador de eixo

Interface Homem Máquina

Inversores:
• Inversores de frequência
• Conversor de corrente contínua

 

Aquisições Parker em tecnologias Eletromecânicas

• Daedal
• Compumotor
• SSD drives
• SSD parvex
• SBC
• Hauser
• CTC
• Acroloop
• Bayside
• Taiyo
• Trilogy

Para mais informações sobre essas e outras tecnologias Parker, ligue 0800 727-5374, ou acesse o site da Parker.

Leia mais artigos:

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Conheça as vantagens dos servomotores Parker para o segmento médico

Conheça o motor Parker Calzoni

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Combinando corretamente os materiais em ambientes corrosivos

Selecionar os materiais corretos para uma determinada aplicação industrial é uma das etapas de projeto mais importantes para que o sistema seja seguro e rentável. Muitas vezes negligenciada,...

Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Iniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 reuniu as mais recentes inovações do setor metalmecânico entre os dias 7 e...

Direção elétrica abre caminho para ônibus e utilitários mais ecológicos

Como consequência direta da evolução da tecnologia aplicada ao segmento automobilístico, os veículos híbridos passaram a ser produzidos em maior volume, contribuindo para a redução das emissões de...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas

Deixe um comentário





Captcha