Desde que o tema ganhou projeção, empresas de todo o mundo passaram a adotar práticas alinhadas com a conservação dos recursos naturais em suas atividades. Passadas duas décadas do início desse movimento, alguns marcos já foram estabelecidos. A comercialização de créditos de carbono é um deles, assim como a definição de procedimentos para a certificação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) das empresas diante das novas exigências do mercado.
Especialistas em gestão corporativa afirmam que é preciso superar a visão da preservação ambiental como custo e tratá-la como oportunidade de investimento.
Muitas companhias que implementaram programas de qualidade estão também na vanguarda da certificação ambiental ISO 14001, conquistando assim uma vantagem competitiva expressiva, já que essa questão envolve vários fatores na produção, distribuição e consumo dos produtos.
Tornar as operações mais sustentáveis é uma decisão estratégica, já que os benefícios não se restringem ao aspecto ambiental. Processos sustentáveis produzem mais, consumindo menos combustível, energia, matérias-primas, meios lubrificantes e componentes. Quando se adotam soluções que evitam vazamentos, reduzem o número de paradas para manutenção ou ampliam a vida útil de máquinas, por exemplo, as organizações obtêm ganho imediato na rentabilidade.
Explicando melhor: operações mais sustentáveis estão diretamente ligadas à gestão de perdas. Em qualquer atividade produtiva temos as entradas (de matéria-prima, mão de obra, de recursos como água, ar, energia, etc.), o processamento e a saída (de produtos ou serviços). A diferença entre o que entrou e o que saiu do processo são as perdas (de materiais, de energia, etc.) da operação. O caminho ideal a seguir é trabalhar para diminuir ao máximo essas perdas (eliminando vazamentos, geração de resíduos e desperdício de materiais, por exemplo). A boa gestão de perdas permite reduzi-las de forma a tornar a operação mais sustentável e também mais lucrativa.
Ao propor a substituição de práticas convencionais por tecnologias mais avançadas e eficazes, a Parker tem ajudado seus clientes ao redor do mundo a obter eficiência energética e reduzir o impacto ambiental dos processos. Por oferecer segurança e alta performance, os componentes e sistemas Parker contribuem para a economia de recursos naturais e para a redução das emissões.
Essas soluções são projetadas para ampliar a produtividade nos mais diversos segmentos de mercado e apresentam elevado potencial para a geração de savings – e é assim que elas se tornam duplamente atraentes para as empresas que desejam minimizar a chamada pegada de carbono de suas operações, ao mesmo tempo que ficam mais competitivas em seus mercados.
Confira a seguir e nos próximos artigos desta série 16 soluções inovadoras que permitem alcançar esses benefícios.
1- Sistemas para armazenamento de energia
Os inversores Parker 890GT-B e 890GT-R são equipamentos inovadores que permitem converter, estabilizar e armazenar energia fornecida por qualquer fonte geradora. Apresentando potência de 88 kW a 2 MW, o inversor pode ser utilizado para regulação de frequência, pico de demanda, suporte a fontes renováveis, suporte ao microgrid, serviços ancilares, controle de VAR e outras aplicações em toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição, trazendo benefícios ao setor elétrico brasileiro.
O equipamento é dotado de sistema de arrefecimento avançado para garantir a confiabilidade da operação. Patenteado pela Parker, esse sistema com fluido não condutivo garante ao inversor eficiência de até 98.7%.
Confira a continuação deste artigo nos próximos posts.
Para mais informações sobre as tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou acesse o website da Parker Brasil.
Leia mais artigos
Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!
Note to Engenharia sustentável gera lucro