Parker Brasil

Geradores de nitrogênio poupam recursos nas vinícolas

Geradores de nitrogênio poupam recursos nas vinícolas - Geração on-site é a maneira mais eficaz de neutralizar os efeitos negativos do oxigênio na produção de vinho - Parker Brasil - FiltraçãoDurante o processo da fabricação de vinhos, a presença de oxigênio provoca o crescimento de leveduras e bactérias que causam a deterioração do produto final e alteram seu aroma, cor e sabor. Para proteger a produção dos efeitos negativos do oxigênio, emprega-se o gás nitrogênio que, ao substituir o oxigênio, elimina esse impacto negativo.

Por esse motivo, é comum que as vinícolas utilizem nitrogênio em seus tanques, barris de estocagem, na limpeza de garrafas antes do envase e em qualquer outro ponto do processo em que o vinho entre em contato com o ar.

Há duas maneiras de o produtor de vinho obter o nitrogênio. Ele pode adquiri-lo de um fornecedor externo ou gerá-lo internamente, por meio de um gerador de nitrogênio instalado em seu ambiente de produção (on-site).

Desvantagens dos cilindros 

Muitas vinícolas adquirem nitrogênio em cilindros ou dewars de alta pressão com programação de entregas, sistema que traz algumas desvantagens. Por exemplo, o nitrogênio fornecido está sujeito a aumentos de preços, contratos de aluguel, cuidados de armazenamento e segurança, sobretaxas de entrega e impostos.

Geradores de nitrogênio poupam recursos nas vinícolas - Tanques e barris de estocagem estão entres os pontos da produção sensíveis à presença do oxigênio - Parker Brasil - FiltraçãoQuestões como falta de controle de pureza, vazão e pressão não permitem que haja confiança de que se está recebendo e colocando na produção realmente o gás especificado. Demora na entrega ou mesmo a necessidade de atender a um aumento repentino da produção também podem atrasar a operação.

Outra desvantagem do suprimento externo de nitrogênio é a necessidade de gerenciar contratos, que podem conter renovações ou aumentos automáticos de preço, bem como exigências de prazo para rescisão.

Tudo isso amplia o trabalho administrativo e aumenta os custos operacionais. O uso de nitrogênio em cilindros segue ainda na direção oposta da filosofia lean de produção, que valoriza técnicas enxutas e cadeias de fornecimento mais eficientes.

Solução ideal

Geradores de nitrogênio poupam recursos nas vinícolas - Gerador de nitrogênio Parker Balston WineMaker - Parker Brasil - AutomaçãoUma ótima alternativa ao fornecimento externo de nitrogênio é gerar este gás na própria vinícola. Isso elimina o incômodo de administrar entregas e a preocupação de ter que calcular a quantidade exata de nitrogênio a ser utilizada na produção, para que não sobre nem falte gás ao final do processo.

Usar um gerador de nitrogênio (equipamento que separa o nitrogênio e o oxigênio a partir de uma fonte de ar comprimido) é a solução mais eficaz e econômica para as operações de vinificação. Seus benefícios incluem:

• Fornecimento confiável e constante de nitrogênio 
• Estabilidade de preços no longo prazo
• Redução do tempo de gestão do fornecimento externo
• Mesmo que a produção aumente, a oferta de nitrogênio será garantida 
• Sistema mais confiável e econômico se comparado ao gás fornecido em cilindros

Fácil de operar e manter 

Geradores de gás nitrogênio são fáceis de instalar, comissionar, testar e operar. Trata-se de uma tecnologia já estabelecida e de funcionamento simples.

Esses equipamentos são projetados para operar 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem ser dimensionados para responder às demandas de vazão de vinícolas de todos os portes. 

Com gabinetes de alumínio leves e resistentes à corrosão, os equipamentos atuais também suportam melhor os ambientes de alta severidade das vinícolas. As unidades podem ser levadas facilmente de um local para outro, conforme a necessidade do produtor. Para sua instalação, basta uma fonte de energia e uma linha de ar comprimido.

Equipado com sistema de controle de fluxo facilmente ajustável em tempo real, o gerador de nitrogênio on-site Parker Balston WineMaker fornece nitrogênio puro e seco, com até 99,9995% de pureza.

Esse gerador emprega a tecnologia de adsorção por oscilação da pressão (PSA - Pressure Swing Absorption), que faz com que o gás atravesse uma peneira molecular composta por pastilhas de carbono.

A exclusiva tecnologia Parker de equalização da pressão protege as pastilhas contra a degradação prematura – o que otimiza seu desempenho e vida útil, reduzindo custos. Vale lembrar que as rotinas de manutenção são mínimas e que um gerador de nitrogênio se paga entre 12 e 18 meses. A Parker também oferece planos para aluguel desses equipamentos.

Nitrogênio rápido, seco e puro

A instalação do gerador de nitrogênio Parker Balston é simples: entra ar comprimido e sai nitrogênio. Basta conectar uma fonte de ar comprimido padrão à entrada do equipamento, ligar a saída do gerador à linha de nitrogênio e a unidade estará pronta para operar. O sistema é projetado para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Da mesma forma, a operação do gerador é também simplificada. Basta selecionar o nível de pureza desejado e o fluxo de nitrogênio de acordo com a necessidade do processo e, em poucos minutos, o gás seco e com alta pureza estará disponível. Uma vez instalada, a solução requer baixa manutenção.

Acompanhe no vídeo os produtores de vinho falando sobre os benefícios da geração de nitrogênio on-site.

Para mais informações sobre outras tecnologias Parker, ligue 0800 727 5374 ou mande um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Conheça o secador com baixo consumo de ar de regeneração

Economia líquida e certa

Tecnologia para produtores de cerveja

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Geradores de nitrogênio poupam recursos nas vinícolas

Deixe um comentário





Captcha