Parker Brasil

Internet das Coisas chega ao agronegócio

Internet das Coisas chega ao agronegócio - Monitoramento e diagnóstico em tempo real trazem vantagens para o produtor rural - Parker Brasil - AutomaçãoO agronegócio brasileiro está dando um passo decisivo em direção à evolução. A chegada de novas tecnologias está viabilizando a expansão da agricultura de precisão.

Fatores como a necessidade de atingir índices de produtividade cada vez mais elevados e o aumento da severidade operacional no campo estimulam o produtor a buscar soluções para essas demandas. A resposta está nas novas tecnologias de monitoramento e controle do movimento capazes de transformar tratores, plantadeiras, colhedoras, pulverizadores e bitrens em equipamentos mais versáteis e conectados.

O monitoramento de máquinas agrícolas com sensores sem fio de última geração é a porta de entrada para a implementação da Internet das Coisas na agricultura.

Coletando e transmitindo dados, a Internet das Coisas (do inglês IoT - Internet of Things), permite conectar aparelhos, veículos e outros dispositivos em rede usando sensores eletrônicos e a Internet.

Equipamentos dotados de sensores permitem executar tarefas de forma mais eficiente e precisa, reduzindo custos em diversas frentes.

Big data no agro

Internet das Coisas chega ao agronegócio - Aplicativo SCOUT e sensor SensoNODE Blue  - Parker Brasil - AutomaçãoO acompanhamento das condições de trabalho é essencial para garantir o máximo desempenho das máquinas agrícolas. E é fácil entender por quê.

Operar um trator ou colhedeira até que ocorra uma falha implica reparos custosos, paradas e perdas na produção. A tradicional manutenção preventiva nem sempre ajuda, já que as máquinas passam por revisões agendadas que geram custos adicionais com mais paradas e troca precoce de peças. Quando existe, o monitoramento de sistemas hidráulicos e pneumáticos em máquinas e implementos é realizado com sensores ligados a fios, o que leva a outros inconvenientes.

Trazendo a conectividade ao mercado agro, a Parker acaba de lançar uma nova geração de sensores eletrônicos sem fio que permitem conectar máquinas em rede e inovam por serem compactos, extremamente portáteis e de fácil instalação.

Esta nova forma de monitoramento eletrônico contínuo possibilita identificar falhas nas máquinas antes que elas ocorram, minimizando paradas não programadas e rotinas de manutenção.

O sistema é formado pelos sensores da família SensoNODETM, disponíveis nas versões Blue e Gold, que enviam dados das medições em tempo real para o aplicativo de controle SCOUTTM, também fornecido pela Parker.

Ligar e usar

Internet das Coisas chega ao agronegócio - SensoNODE Gold: acesso remoto de dados em nuvem - Parker Brasil - AutomaçãoBasta instalar os sensores SensoNODE no equipamento que se deseja monitorar para gerar um completo levantamento de dados sobre sua operação. A linha Blue permite monitorar condições de temperatura, pressão e umidade, enquanto os modelos da linha Gold registram, além dessas, também vazão, vibração e consumo de corrente elétrica.

É possível ainda transformar sensores analógicos de qualquer marca já instalados na máquina em componentes wireless inteligentes, acoplando a eles o SensoNODE Transmitter, com padrão de sinais de 4 a 20 mA.

Com o software SCOUT, os dados coletados são armazenados na memória de um celular ou tablet. O aplicativo também gera e exporta relatórios detalhados que antecipam tendências para uma gestão otimizada dos equipamentos.

Por sua vez, os sensores da linha Gold automaticamente coletam dados e os enviam para a rede, deixando as informações armazenadas em nuvem para acesso remoto com login e senha.

Tanto o SensoNODE Blue quanto o SensoNODE Gold auxiliam o agricultor com informações mais precisas e em maior volume (Big Data), além de trazerem a simplicidade de instalação e a segurança da manutenção preditiva, que reduz riscos e custos.

Controle total com a IHM isobus

Internet das Coisas chega ao agronegócio - Solução integrada para máquinas agrícolas - Parker Brasil - AutomaçãoGeralmente, máquinas e implementos agrícolas demandam uma interface de controle para cada equipamento, conforme a determinação do fabricante. Agora, graças à norma ISO 11783, já é possível empregar um único controlador para operar diferentes maquinários integrados por meio deste protocolo de comunicação.

A Parker implementou as funções ISOBUS em sua nova IHM (Interface Homem-Máquina) Pro Display 10, que pode ser usada como controlador do veículo e do implemento. Com isso, o investimento e o espaço ocupado na cabine são reduzidos, uma vez que essa solução elimina a necessidade de um segundo terminal ISOBUS.

Preparado para a Internet das Coisas (IoT), o novo controlador combina funções de condução da máquina com recursos de diagnóstico, de produtividade e eventualmente de entretenimento e informação ao operador, tudo em uma solução centralizada e econômica.

Com tela de 10 polegadas de alta definição capaz de exibir dois sistemas de controle simultaneamente, o Pro Display reduz a complexidade operacional e o risco de erros, aprimorando a eficiência e a ergonomia dos usuários.

Saiba mais sobre essas e outras soluções para o agronegócio: 0800 727 5374 ou e-mail falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

 

 
 
 
Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Internet das Coisas chega ao agronegócio

Deixe um comentário





Captcha