Parker Brasil

Manter o ar comprimido livre de contaminações ficou mais fácil

Manter o ar comprimido livre de contaminações ficou mais fácil - Manter o sistema de ar comprimido livre de contaminação é fundamental na produção de alimentos - Parker Brasil - AutomaçãoManter um sistema de ar comprimido livre de contaminação é fundamental para muitas instalações industriais. Esta necessidade se torna ainda mais crítica quando se trata de controlar processos de manufatura estéreis ou assépticos, como os utilizados na produção de alimentos.

Muitas vezes a fonte da contaminação pode ser atribuída ao ambiente aquecido, escuro e úmido do próprio sistema de ar comprimido, que proporciona as condições ideais para que micróbios prosperem e se multipliquem.

Normalmente os contaminantes são atraídos pelo ar que passa pelo compressor, causados por sua própria operação, ou podem ainda ser atribuídos aos aparelhos de armazenamento e distribuição deste mesmo ar. Desta forma, as bactérias iniciam sua jornada através do sistema de ar comprimido.

Permitir que este tipo de contaminação microbiológica tenha contato com os produtos alimentícios é altamente arriscado, e é considerado uma falta de controle do fabricante.

Ameaça invisível

Manter o ar comprimido livre de contaminações ficou mais fácil - Detector microbiológico Parker Balston CAMTU: portátil e prático - Parker Brasil - AutomaçãoNo processamento de produtos alimentícios, o ar comprimido pode atingir os alimentos em contadores, esteiras transportadoras e no processo de embalagem. Mas esses pontos de contaminação nem sempre estão aparentes. O ar é invisível e não deixa sinais quando toca o alimento, as superfícies que entrarão em contato com ele ou ainda os componentes que serão usados para sua embalagem.

Até hoje, dispositivos capazes de revelar a presença de micróbios nos sistemas de ar comprimido sempre se mostraram custosos e dependentes do treinamento intensivo dos operadores. Além disso, o uso destes sistemas nunca foi fácil nem intuitivo, com tempo de espera geralmente longo para o resultado das amostragens.

Uma solução para este problema foi apresentada recentemente pela Parker. O detector microbiológico Parker Balston CAMTU permite identificar de forma rápida se existe contaminação no fornecimento de ar comprimido aos equipamentos que processam ou embalam produtos alimentícios.

Solução portátil

Pesando menos de meio quilo e apresentando tubos para conexão, válvula de bloqueio, regulador de pressão e orifício para medição, o sistema portátil de detecção de contaminantes da Parker apresenta os resultados dos testes entre 24 e 48 horas.

O detector auxilia o fabricante na identificação de riscos da APPCC - Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (sistema de segurança alimentar empregado internacionalmente), e pode ser utilizado em outros segmentos industriais em que há riscos de contaminação microbiológica – como o farmacêutico, de produção de bebidas e de equipamentos de climatização e refrigeração, entre outros.

Para mais informações sobre essa e outras tecnologias Parker, ligue 0800 727-5374, ou acesse o site da Parker.

Leia mais artigos:

Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica

Teste seus conhecimentos sobre pneumática

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Parker conclui sistema de armazenamento de energia no Chile

A Parker concluiu em fevereiro de 2017 o projeto de armazenamento de energia AES Gener Cochrane, em Mejillones, região de Antofagasta, no Chile. Este projeto de armazenamento de energia de 20...

Eletromecânica Parker agrega valor na indústria com soluções diferenciadas

Em todo o mundo e também no Brasil, as tecnologias de movimento e controle estão sendo aperfeiçoadas com o emprego de soluções eletromecânicas. Em diversas situações, as indústrias estão utilizando...

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

A competitividade global está levando as empresas a buscar novas formas de ampliar a eficiência e a qualidade dos produtos. Incorporar aos processos industriais soluções com base nas tecnologias de...
Comentários

Note to Manter o ar comprimido livre de contaminações ficou mais fácil

Mauricio Antunes
Informações técnicas e de custo do Parker Balston CAMTU,
Atenciosamente
Irland Ferreira
Muitíssimo apropriado a oferta desse aparelho de detecção de micróbios para uso em laboratório farmacêutico e processamento de alimento. Quanto mais segurança na qualidade dos produtos de ingestão humana, é mais saúde e vida saudável.

Deixe um comentário





Captcha