Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente - Tecnologia pode ser implantada na maioria operações com CLP - Parker Brasil - AutomaçãoA automação industrial tem avançado expressivamente com a proliferação de sensores em todos os tipos de equipamentos –– de conectores, mangueiras, válvulas e bombas a motores, atuadores e filtros. Os dados disponibilizados pelo uso de sensores criam enormes oportunidades de transformar o modo com que operamos e fazemos a manutenção dos equipamentos industriais.

A cada dia mais companhias se interessam em aplicar os conceitos da chamada Indústria 4.0. Mas, para isso, é fundamental que os componentes nas linhas de produção se tornem "inteligentes", de forma a permitir a comunicação e a interação entre as máquinas de um mesmo sistema. As redes industriais são a espinha dorsal de uma fábrica inteligente: elas são usadas para controlar e monitorar processos por meio de protocolos (conjuntos de regras aos quais o sistema deve aderir). Com as redes, é possível transformar sensores e atuadores em componentes "inteligentes", ampliando a performance e a flexibilidade da manufatura. Tudo isso graças à integração das instalações industriais com os sistemas de TI.

Fábricas inteligentes

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente - Ilha de válvulas inteligentes série Moduflex IO-Link - Parker Brasil - AutomaçãoNas fábricas modernas, sistemas equipados com microprocessadores permitem o controle de movimentos com velocidades variáveis e o compartilhamento de dados, entre outras funções estratégicas.

A chegada da Internet Industrial das Coisas (IIoT) está mudando a manufatura. As redes Ethernet estão se popularizando rapidamente e muitos de seus protocolos são projetados para o uso industrial. No entanto, o custo dessas tecnologias vinha limitando sua aplicação. Assim, sistemas mais econômicos como redes sem fio e protocolos abertos de comunicação passaram a ser desenvolvidos.

Um desses protocolos abertos é o IO-Link. Desenvolvido em 2008, o IO-Link deverá ser o próximo protocolo industrial mais utilizado, pois permite estabelecer uma extensão local perfeita para redes industriais Ethernet de alta performance. Além disso, é a primeira tecnologia de comunicação para sensores, atuadores e dispositivos de controle regulamentada por norma internacional (IEC 61131-9).

Novo cenário

Essa interface de alto desempenho oferece a praticidade da instalação plug-and-play. Os módulos IO-Link usam cabos de 3 fios sem blindagem – e isso reduz em até cinco vezes o custo do cabeamento se comparado ao dos outros protocolos.

Comparável a um "USB industrial", o IO-Link é uma tecnologia ponto-a-ponto que pode ser implantada na maioria das configurações de CLP e integrada em redes Ethernet e Fieldbus, por meio de um dispositivo chamado IO-Link Master.

Além de proporcionar uma fiação simplificada e padronizada, a instalação da Ilha de Válvulas Moduflex garante monitoramento e maior disponibilidade de dados, que por sua vez permitem diagnósticos mais completos. O uso desta solução é especialmente interessante para aplicações onde há reconfigurações frequentes, pois possibilita reduzir os tempos de setup e de máquina parada.

Com o protocolo IO-Link você pode ler e alterar os parâmetros do dispositivo utilizando o software de controle, monitorar as saídas, receber alertas de status em tempo real e ajustar remotamente as configurações do dispositivo. Os dados em tempo real e os históricos disponibilizados contribuem para o bom funcionamento dos componentes, simplificam a manutenção e reduzem o risco de inatividade das máquinas.

Para mais informações, ligue (12) 3954-5159 ou e-mail lucas.toledo@parker.com

Leia mais artigos:

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Saiba como aumentar o desempenho das prensas hidráulicas

Compactos e modulares

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente


Deixe um comentário





Captcha