Parker Brasil

Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Tecnologias Parker na Expomafe 2019 - Sensores SensoNODE Gold e Blue, software e aplicativo Voice of The Machine Mobile - Parker BrasilIniciativa da ABIMAQ - Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e Informa Exhibitions, a Expomafe 2019 reuniu as mais recentes inovações do setor metalmecânico entre os dias 7 e 11 de maio no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, na capital paulista.

Inovações Parker

Com forte presença no setor metalmecânico, a Parker apresentou nesta feira suas tecnologias capazes de ampliar a produtividade na indústria, com destaque para os sensores SensoNODE™,  uma solução de IoT que traz recursos avançados de monitoramento sem fio. Acompanhado pelo software Voice of the Machine Mobile, o SensoNODE Blue é a ferramenta da Parker para diagnósticos locais e manutenção preditiva no âmbito da Indústria 4.0, enquanto a linha SensoNODE Gold permite o monitoramento contínuo acessando dados críticos em nuvem por meio de dispositivos móveis.

Tecnologias Parker na Expomafe 2019 - Válvulas reguladoras de pressão à prova de explosão da série EPP4 ATEX - Parker BrasilAlém dos sensores SensoNODE, a Parker mostrou várias outras inovações em suas diferentes áreas de negócio. Confira algumas delas:

Instrumentação – A Parker está lançando no mercado nacional as novas válvulas reguladoras de pressão à prova de explosão da série EPP4 ATEX, que fornecem níveis altíssimos de precisão e flexibilidade para atender às mais recentes aplicações em áreas classificadas de segmentos da indústria como o farmacêutico. Ainda nessa área, a empresa mostrará a linha de válvulas para controle de fluido Sinclair Collins, que traz componentes de aço inoxidável para operar em áreas corrosivas e em ambientes nos quais haja presença de névoa salina. Essa nova linha de válvulas é ideal para aplicações onde a segurança na condução e na mistura de fluidos é essencial.

Tecnologias Parker na Expomafe 2019 - DCP: Bombas Hidráulicas Controladas por Drives - Parker Brasil​Hidráulica – Outra novidade mostrada pela Parker foi a linha de Bombas Hidráulicas Controladas por Drives (ou "DCP" – Drive Controlled Pumps), que representa uma solução eletrohidráulica de alto valor agregado que aumenta a performance e a eficiência dos sistemas e reduz o consumo de energia elétrica.

Filtração Hidráulica – Nessa área, a Parker apresentou dois produtos: um deles é o monitor de contaminação de óleo icountOS (IOS), uma solução inovadora que auxilia no processo de análise de contaminação em fluidos hidráulicos, lubrificantes e combustíveis de hidrocarbonetos. O iCount OS é uma maleta portátil que facilita o manuseio em ambientes industriais, agrícola, naval e em áreas de mineração. O outro é um kit para análise de umidade presente no óleo da linha Kittiwake. A umidade é um dos contaminantes mais prejudiciais para sistemas hidráulicos e de lubrificação, e o controle desse contaminante pode aumentar a vida útil dos componentes de atuação dos sistemas hidráulicos. Esses dois equipamentos que auxiliam no monitoramento de contaminantes são portáteis e oferecem resposta precisa menos de três minutos após o início da análise.

Tecnologias Parker na Expomafe 2019 - Dispositivo de amostragem de óleo icountOS - Parker BrasilFluid Connectors – Na área de condução de fluidos e gases, o destaque ficou com a linha de mangueiras hidráulicas GlobalCore. Enquanto mangueiras comuns suportam entre 150 mil e 500 mil ciclos, essa nova linha de mangueiras Parker foi projetada para suportar até 2 milhões de ciclos, tornando sua vida útil pelo menos quatro vezes maior do que a das mangueiras convencionais.

Automação – No estande da Parker os visitantes conheceram ainda o conjunto de válvulas pneumáticas que está se popularizando na indústria como um método de baixo custo para conectar equipamentos em rede, o sistema Moduflex IO-Link, que permite a evolução das linhas de produção convencionais para o ambiente da indústria 4.0.

 

Leia mais artigos:

Parker SensoNODE traz a Indústria 4.0 até você

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Admirável mundo novo da conectividade - Parte I

 
 
 
 
 
 
 
Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Novas Tecnologias Parker apresentadas na Expomafe

Deixe um comentário





Captcha