Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional

Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional - O recém-criado Kit Didático de Hidráulica Proporcional da Parker - Parker Brasil - HidráulicaCom o objetivo de disseminar o conhecimento sobre hidráulica proporcional, seus componentes, simbologia, funcionamento e aplicação, a Parker iniciou uma série de treinamentos sobre este tema junto a sua rede de distribuidores autorizados. Realizado na sede da Parker em São José dos Campos (SP) nos dias 6, 7 e 8 de junho, o primeiro encontro desta série habilitou seus participantes ao desenvolvimento de projetos e execução de circuitos básicos de hidráulica proporcional. 

Ministrado pelos instrutores José Lerin e Marcos Ortiz, o curso é realizado com o auxílio do recém-criado Kit Didático de Hidráulica Proporcional da Parker. O treinamento contou ainda com o apoio técnico de Ricardo Rossini Jr., gerente de desenvolvimento de negócios da Parker Latin America.

TECNOLOGIA CRESCENTE

A cada dia mais presente nos sistemas industriais, hidráulica proporcional é a tecnologia empregada para o controle de grandezas hidráulicas de pressão e vazão proporcionais aos sinais elétricos aplicados por cartelas eletrônicas dedicadas. O uso dessa tecnologia permite realizar, de forma suave e progressiva, o controle de rampas de aceleração e desaceleração com altas velocidades e pressões. 

Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional - Válvula redutora de pressão proporcional - Parker Brasil - HidráulicaOs principais benefícios trazidos pela hidráulica proporcional são maior precisão, redução no número de componentes e possibilidade de controle em regime de malha aberta e fechada, evitando que ocorram eventos indesejados como picos de pressão e golpes de aríete. Atualmente os sistemas de malha fechada com válvulas proporcionais são considerados mandatórios no mercado, pois possibilitam alcançar controles mais efetivos, com mais precisão.

RECURSO FUNDAMENTAL 

O novo Kit Didático de Hidráulica Proporcional foi desenvolvido com a mais moderna tecnologia de controle e de comandos hidráulicos, permitindo ao usuário desenvolver atividades práticas em que o controle hidráulico é o mais recomendado. Gerente de Sistemas de Aprendizagem da Parker, José Mauro de Oliveira destaca que o treinamento tem sido muito bem recebido pelos distribuidores por contar com esse novo e inovador kit.

“Trata-se de um equipamento extremamente versátil, que possibilita a programação com parametrizações via software, reconhecimento e verificação das grandezas de controle por meio de interface homem-máquina (IHM) e programação de rotinas automáticas com PLC integrado e software dedicado”, explica José Mauro. O kit é acondicionado em uma maleta de polipropileno à prova d’água para facilitar a mobilidade e a integração com outros equipamentos automáticos.

Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional - VCD proporcional 4/3 centro fechado - Parker Brasil - HidráulicaDirigido a engenheiros, técnicos, profissionais das áreas de projetos e manutenção, o Curso de Tecnologia Hidráulica Proporcional da Parker é formado por conteúdos teóricos e práticos. O programa de aprendizado abrange temas como tipos de válvulas proporcionais e suas características, aplicações típicas, fluxo de comando e controle em malha aberta e fechada, entre outros conceitos fundamentais. O treinamento é concluído com atividades práticas e simulações utilizando os diversos recursos do novo kit didático. 

Conheça as vantagens do Kit de Hidráulica Proporcional Parker

1-        Controle de válvula proporcional direcional com eletrônica interna e externa

2-        Controle de válvula proporcional de pressão com eletrônica interna 

3-        Parametrização das variáveis do controle proporcional via software Parker ProPxD (Ajuste de rampas de subida e descida, ajuste de zero eletrônico, ajuste de ganho, presets de corrente, presets de chamadas, ajuste de amplitude e frequência de Dither).

Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional - Cilindro hidráulico com sensor linear - Parker Brasil - Hidráulica4-        Flexibilidade de programação de rotinas via PLC 

5-        PLC e IHM touchscreen para interface com usuário 

6-        Software de programação livre

7-        Compatível com software supervisório (SCADA) ou comunicação via rede com outros equipamentos 

8-        Ligações simples com cabos e conectores padronizados e identificados 

9-        Interface frontal identificada para fácil compreensão das ligações e recursos 

10-      Chaves e sinalizadores para comando manual 

11-      Manutenção da memória de parâmetros e programações mesmo após o desligamento 

12-      Kit portátil 

 

Para mais informações, ligue 0800 727 5374, acesse o website Parker Training ou acesse ainda o Link para efetuar o download do folheto sobre a Parker Training. 

Leia mais artigos:

Os segredos da aventura revelados em vídeo - sistema hidráulico

Os segredos da aventura revelados em vídeo - Sistema de Dessalinização de Água

Bancadas didáticas contribuem para a formação dos profissionais do futuro

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Novo kit auxilia treinamentos sobre hidráulica proporcional


Deixe um comentário





Captcha