Parker Brasil

Novos componentes aumentam a vida útil dos equipamentos

Novos componentes aumentam a vida útil dos equipamentos - Filtros e válvulas auxiliam o funcionamento de equipamentos como balcões e câmaras frigoríficas - Parker Brasil - RefrigeraçãoOs sistemas de climatização e refrigeração desempenham papel essencial na vida das pessoas, não só pelo conforto dos ambientes climatizados, mas também por contribuir para a conservação de alimentos e de outros produtos perecíveis, como medicamentos e insumos hospitalares.

Assim como qualquer equipamento elétrico, os sistemas de climatização e refrigeração necessitam de manutenção adequada para garantir que os resultados do processo sejam alcançados com máxima eficácia. A boa notícia é que, com as tecnologias atuais, é possível substituir os componentes que já atingiram sua vida útil por outros que oferecem mais vantagens.

Parker Sporlan

Sendo proprietária da marca Sporlan, a Parker conta com uma linha completa de filtros e válvulas que auxiliam no melhor funcionamento de equipamentos como balcões e câmaras frigoríficas de refrigeração e aparelhos de ar-condicionado. Os principais destaques desta linha são as válvulas de expansão mecânicas e elétricas; os controladores digitais de temperatura e pressão, o detector de vazamentos e o teste de acidez, além de produtos inovadores, como as conexões ZoomLockTM (veja o vídeo abaixo).

Novos componentes aumentam a vida útil dos equipamentos - Estande Parker Sporlan na Febrava 2017 - Parker Brasil - RefrigeraçãoAlém de aumentar a vida útil dos equipamentos, as soluções Parker Sporlan para climatização e refrigeração auxiliam na redução do consumo de energia elétrica. Essa redução pode chegar a até 30%, devido às válvulas de expansão elétricas que trabalham de acordo com a carga térmica local. Outro benefício é a maior eficiência no controle do degelo de máquinas para refrigeração. “Cerca de 20% dos degelos são desnecessários e ocorrem por falta destes controles”, ressalta Carlos Costa, supervisor de Vendas e Marketing da Parker.

Na opinião de Costa, os gestores de manutenção devem estar atentos às novas tecnologias, pois elas trazem ganhos para as empresas que as utilizam. “Muitas vezes o profissional opta por substituir os componentes desgastados por outros do mesmo modelo”, comenta Costa. “No entanto, é importante lembrar que a adoção de componentes com tecnologia superior gera maior economia ao longo do tempo”, avalia.

Para saber mais sobre os produtos Parker Sporlan, ligue (11) 3915 8643, ou envie um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Componentes originais ampliam segurança no campo

Para processos mais eficientes

Tecnologia para o setor Life Sciences

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Novos componentes aumentam a vida útil dos equipamentos

Deixe um comentário





Captcha