Parker Brasil

O fim da brasagem

O fim da brasagem - Linha ZoomLock - Parker Brasil - Refrigeração

Até agora, os técnicos do setor de aquecimento e refrigeração (AVAC-R) contavam apenas com o processo de brasagem para unir tubos e conexões de cobre em suas instalações. Como se sabe, qualquer operação envolvendo soldagem requer técnicos altamente treinados e bem remunerados, além de licenças especiais, uso de equipamentos específicos, gases combustíveis e outros recursos que tomam tempo e dinheiro.

Desenvolvida e patenteada nos Estados Unidos pela Parker em sua Divisão Sporlan, a nova linha de conexões isentas de soldas ZoomLockTM (foto) possibilita pela primeira vez a montagem a frio das tubulações de cobre, eliminando definitivamente o processo de brasagem – assim como os altos custos e tempo associados a essa ultrapassada técnica. Chega de chamas, nitrogênio e vazamentos na instalação! 

As uniões ZoomLock são montadas facilmente em menos de 20 segundos, com a ajuda de uma exclusiva e compacta ferramenta de crimpagem a frio, e assim podem ser aplicadas inclusive por técnicos com menor nível de qualificação. Ao contrário das conexões soldadas, que são altamente vulneráveis a vazamentos, a tecnologia ZoomLock oferece vazamento zero e montagem consistente com alto nível de repetibilidade. 

As vantagens mais significativas desta nova tecnologia são maior produtividade e rentabilidade, além do expressivo ganho em segurança – mas há outros benefícios do uso da conexão isenta de chama. 

Podemos mencionar a vantagem da limpeza, pois a nova tecnologia evita a contaminação interna da tubulação por oxidação. Se o sistema não estiver suficientemente limpo no momento da partida da instalação, isso pode gerar sérias consequências. As conexões ZoomLock garantem que o sistema estará limpo após a montagem – o que faz uma enorme diferença. 

Profissionais que já testaram o sistema ZoomLock notaram que seu trabalho e custos de instalação foram reduzidos em média em 60%, somente com a eliminação da etapa de brasagem. Seja nas grandes ou pequenas instalações de AVAC-R, trata-se de uma economia e tanto, especialmente quando se observa o tempo ganho com a eliminação do uso do nitrogênio. 

Tamanha economia é uma oportunidade excepcional para modernizar suas instalações com ganhos expressivos. Veja abaixo o vídeo sobre esta solução:
 

Para saber mais sobre as uniões ZoomLock e os produtos Parker Sporlan, ligue (11) 3915 8643, ou envie um e-mail para falecom@parker.com.
 

O fim da brasagem - Carlos Costa - Parker Brasil - RefrigeraçãoPor Carlos Costa, 
supervisor de Vendas e Marketing da Unidade de Negócios Refrigeração da Parker

 

 

 

 

 

Leia mais artigos:

Engenharia sustentável gera lucro

Mais compactos, mais fortes e (muito) mais eficientes

Air Saver: pronto para economizar

 

Categorias
Postagens Recentes do Autor

Atualize seus conhecimentos sobre segurança de sistemas pneumáticos

A Parker acaba de disponibilizar ao mercado três materiais técnicos sobre segurança de sistemas pneumáticos. De forma didática, eles instruem os profissionais da indústria sobre, por exemplo,...

Parker no Fórum Executivo ProIndústria 2019

Realizado anualmente pelo Instituto Mauá de Tecnologia em São Caetano do Sul (SP), o Fórum Executivo ProIndústria contou com a participação da Parker em sua edição de 2019.  No dia 23/10, Lucas...

Oito motivos para adotar a troca de óleo rápida

Prepare-se para uma mudança na rotina das trocas de óleo em equipamentos que operam em campo e no maquinário industrial em geral. Essa tarefa acaba de ganhar uma abordagem padronizada e simplificada...
Comentários

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to O fim da brasagem

Deixe um comentário





Captcha