Pneumática

ILPF, o milagre da multiplicação no campo - Parte II

Postado por Parker Brazil Team
Vimos na primeira parte deste artigo a utilização do sistema ILPF como estratégia para aumentar a produção no campo (Veja aqui a parte 1 desta matéria). Veja agora na segunda e última parte...
op 2017, 11 27
Leia Agora

ILPF, o milagre da multiplicação no campo

Postado por Parker Brazil Team
Adotando um plano de rotação de culturas e ocupação intensiva do solo, uma fazenda no Maranhão aumentou em 130% sua produção tanto de grãos quanto de carne; hoje, ela colhe também os lucros...
op 2017, 11 20
Leia Agora

Moduflex IO-Link garante conectividade inteligente na indústria

Postado por Parker Brazil Team
A Parker introduziu a conectividade inteligente IO-Link em suas ilhas de válvulas pneumáticas. Os módulos IO-Link podem ser integrados de forma rápida e fácil com as gamas de válvulas existentes...
op 2017, 10 23
Leia Agora

Moduflex IO-Link, o caminho para a fábrica inteligente

Postado por Parker Brazil Team
A automação industrial tem avançado expressivamente com a proliferação de sensores em todos os tipos de equipamentos –– de conectores, mangueiras, válvulas e bombas a motores, atuadores e filtros. Os...
op 2017, 10 11
Leia Agora

Regulagem de pressão em sistemas pneumáticos

Postado por Parker Brazil Team
Normalmente, um sistema de produção de ar comprimido supre a demanda de ar necessária para a operação de vários equipamentos pneumáticos. Deste modo, em todos estes equipamentos a mesma pressão está...
op 2017, 10 09
Leia Agora

Veja como funciona um regulador de pressão

Postado por Parker Brazil Team
O ar comprimido entra por (P) e pode sair por (P’) apenas se a válvula de assento estiver aberta. A secção de passagem regulável está situada abaixo da válvula de assento (C). Girando totalmente...
op 2017, 10 04
Leia Agora

Cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada

Postado por Parker Brazil Team
A Parker disponibiliza ao mercado industrial os cilindros elétricos sem haste da Série OSP-E, acionados por correia dentada. Extremamente versáteis e fáceis de montar, esta solução Parker tem como...
op 2017, 09 18
Leia Agora

Air Saver: pronto para economizar

Postado por Parker Brazil Team
A eficiência energética está entre os principais objetivos da manufatura atual. Para atender a essa demanda, a Parker desenvolveu uma solução realmente inovadora e muito eficaz, o Air Saver....
op 2017, 09 04
Leia Agora

Compactos e modulares

Postado por Parker Brazil Team
Para prover ar limpo e seco aos sistemas pneumáticos, os conjuntos da Série FRL Global, desenvolvidos pela Parker Hannifin, combinam filtro e regulador no mesmo produto, e ainda garantem a...
op 2017, 08 28
Leia Agora

Teste seus conhecimentos sobre pneumática

Postado por Parker Brazil Team
A tecnologia pneumática é um recurso fundamental para a transmissão de energia na automação da manufatura. O ar comprimido é amplamente empregado por sua capacidade de amortecimento, proporcionando...
op 2017, 08 21
Leia Agora

Conjunto de válvulas simplifica processos de manutenção

Postado por Parker Brazil Team
Como fornecedora de soluções inovadoras no campo da instrumentação, a Parker Hannifin disponibiliza mais uma facilidade para o mercado, o Hi-Pro Distribution Manifold, um conjunto compacto de...
op 2017, 08 15
Leia Agora

Excelência na condução de ar comprimido garante vantagem competitiva para fábrica de motores FCA

Postado por Parker Brazil Team
O estado da arte em performance e eficiência energética está presente em cada detalhe da nova fábrica da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), inaugurada recentemente em Betim (MG). Com 22 mil m2 de área...
op 2017, 08 07
Leia Agora

Cuidados para a purificação do ar respirável na indústria farmacêutica

Postado por Parker Brazil Team
Na indústria farmacêutica, o manuseio de produtos medicinais geralmente requer o uso de purificadores de ar comprimido para minimizar o risco de exposição aos usuários. Neste método, o ar atmosférico...
op 2017, 08 02
Leia Agora

Parker completa 100 anos de conquistas

Postado por Parker Brazil Team
Uma pequena loja de máquinas em Cleveland, Ohio (EUA), fundada em 1917, deu início à história de uma companhia que hoje se espalha pelos cinco continentes. A Parker nasceu do empenho de Arthur Parker...
op 2017, 07 03
Leia Agora

Compax 3 atende aos principais protocolos de comunicação da indústria

Postado por Parker Brazil Team
A Parker desenvolve uma ampla gama de tecnologias de ponta destinadas aos mais diversos setores da indústria. E, quando se trata de controladores de movimento, ela também marca sua presença. Os drives...
op 2017, 06 21
Leia Agora

Fornecidos em kits prontos para instalação, cilindros OSP-E possibilitam montagem de qualquer tipo de máquina

Postado por Parker Brazil Team
Desenvolvidos para oferecer desempenho e confiabilidade, os cilindros sem haste da linha OSP-E são capazes de movimentar ou posicionar cargas de 10 kg a uma tonelada, em velocidades de até 5 m/s, com...
op 2017, 06 14
Leia Agora

Hora de reduzir custos nas instalações - PES&I

Postado por Parker Brazil Team
Com o objetivo de oferecer a seus clientes soluções que agregam valor, a Parker está disponibilizando diversos serviços e aplicando tecnologias inovadoras que, além de solucionar demandas...
op 2017, 05 25
Leia Agora

O 100° aniversário da Parker Hannifin

Postado por Parker Brazil Team
Este ano marca o 100° aniversário da Parker Hannifin e aproveitamos esta oportunidade para dizer que a Parker tem orgulho da parceria firmada com seus notáveis clientes ao redor do mundo para...
op 2017, 05 18
Leia Agora

Filtração de ar comprimido: prefira a solução econômica e ecológica

Postado por Parker Brazil Team
Para que a purificação do ar comprimido seja bem-sucedida, os cuidados devem ir além do simples dimensionamento dos filtros. Esses equipamentos devem apresentar excelente desempenho e confiabilidade,...
op 2017, 05 05
Leia Agora

Tecnologia para otimizar resultados no campo

Postado por Parker Brazil Team
Você sabia que a Parker tem uma solução que ajuda os agricultores a aumentar o volume de grãos produzidos em uma mesma área? As novas técnicas de manejo permitiram melhorar expressivamente os...
op 2017, 04 17
Leia Agora