Blog de tecnologia de movimento e controle | Parker Brasil

Quatro passos para implementar a Internet das Coisas

Quatro passos para implementar a Internet das Coisas - Internet das Coisas (IoT) dita um novo patamar de conectividade e rentabilidade - Parker Brasil - AutomaçãoNos ambientes modernos de produção, a Internet das Coisas (IoT) dita um novo patamar de conectividade e rentabilidade ao levar ao mercado técnicas e equipamentos que melhoram a qualidade do monitoramento das condições.

Logo, é natural que gestores de Engenharia e de Manutenção desejem adaptar rapidamente seus equipamentos para que possam ser enquadrados na "filosofia" IoT. 

De fato, eles não estão errados. A questão é que essa migração não precisa ser radical e imediata. A Internet das Coisas pode aumentar a produtividade pois melhora as rotinas na indústria.

Quatro passos para implementar a Internet das Coisas - IoT pode aumentar a produtividade pois melhora as rotinas na indústria - Parker Brasil - AutomaçãoVeja neste artigo quatro dicas para começar a implementar a filosofia IoT de forma gradual na sua linha de produção.

1 – Reúna os gestores de Produção e de Manutenção para identificar as causas dos principias problemas com relação à manutenção, segurança ou gerenciamento de ativos. 

Seja pelo uso excessivo de peças caras ou inviáveis de substituir, ou ainda pela falta de segurança no local de trabalho, a maioria das fábricas gera custos desnecessários com máquinas paradas. Identificar as reais causas destes problemas garante que esse período de inatividade seja minimizado ou até eliminado, melhorando assim a eficiência das linhas de produção.

2 - Facilite o armazenamento e compartilhamento de dados entre os ativos de diferentes fabricantes.

Determine a plataforma de nuvem e a interface de usuário necessárias para estabelecer e centralizar o armazenamento e a transmissão de dados. Procure utilizar Interfaces de Programação de Aplicativos (APIs) comuns, que não dependam da plataforma local. Este sistema deve permanecer interoperável, baseado em protocolos de comunicação como o de Ethernet. Os dados do componente ou subsistema armazenados na nuvem devem ser enriquecidos com outros dados da máquina para garantir uma visão holística do ativo, com dados de equipamentos de diferentes fabricantes.

3 - Trabalhe em parceria com o fabricante da máquina a fim de identificar as melhores variáveis de monitoramento dos ativos.

Mantenha sempre contato com o fornecedor dos equipamentos. Mesmo que não consiga corrigir os problemas, ele pode fornecer dados e especificações técnicas detalhadas que contribuirão para determinar a melhor maneira de monitorá-las. Com isso é possível escolher de forma assertiva as variáveis a serem analisadas para evitar problemas, gerando o menor período de inatividade possível. 

De maneira geral, os principais pontos a serem analisados nos equipamentos são temperatura, pressão, umidade e vibração. Um exemplo comum de falha de monitoramento é quando determinado dado está sendo medido, porém, não é reportado ao Controlador Lógico Programável (CLP), causando dificuldade e morosidade em sua interpretação. 

4 - Identifique a frequência ideal para monitorar e coletar dados.

Uma vez definidas as melhores variáveis para monitorar as máquinas, o próximo passo é definir a frequência ideal para coletá-las. Cada máquina traz uma especificação técnica diferente de peças e se desgasta sob condições e prazos diversos. Por isso, adotar uma abordagem uniforme de coleta de dados e notificação de anomalias para todos os ativos eleva desnecessariamente os custos operacionais. E, com o advento da digitalização, essa prática se torna totalmente desnecessária. Logo, recomenda-se que as equipes de manutenção definam uma frequência ideal de coleta de dados para cada ativo da fábrica separadamente.

Práticas inteligentes, resultados maximizados

Tomar a decisão de adequar todos os ativos de sua fábrica para os conceitos da Internet das Coisas requer planejamento prévio. A ideia de conectar os ativos 24 horas por dia, 7 dias por semana pode ser muito atraente, mas a chave real para o sucesso é ter uma estratégia bem pensada para coletar e compartilhar informações e, principalmente, saber o que fazer com elas, de forma a eliminar processos e práticas dispendiosas na produção.

Com as quatro dicas fornecidas pelo artigo, esse objetivo fica muito mais próximo de ser atingido. Considere-as na hora de monitorar os ativos de sua fábrica e prestigie resultados imediatos em sua produção. 

Para mais informações sobre a linha IoT da Parker, assim como técnicas para otimizar sua produção de forma inteligente, ligue para o número 0800 727 5374 ou envie um e-mail para falecom@parker.com.

Leia mais artigos:

Transição para a fábrica digital ficou mais fácil

Parker SensoNODE traz a Indústria 4.0 até você

Internet das Coisas chega ao agronegócio

Você tem alguma dúvida sobre os produtos ou serviços da Parker?
Nós podemos ajudar: entre em contato conosco!

Note to Quatro passos para implementar a Internet das Coisas

Diony de Lima Martins
Excelente texto de orientação.
Tamiris Wiesner
Parabéns pelo post, boas dicas!

Deixe um comentário





Captcha