运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

不中断远程监测vs.基于蓝牙的状态监测解决方案

毫无疑问,物联网 (IoT) 改变了我们看待状态监控和诊断的方式。许多人认为走动目视查看传统量测仪表并用手动抄写记下测量值这个方法早已过时。

1

不论是制造业, 汽车业, 生命科学和交通运输等各行各业都开始思考有没有更智能化的状态监测解决方案,以便在狀況变严重之前,先一步发现问题:

  • 缩短停机时间
  • 减少维修成本
  • 规避危险情况
  • 作出更好、更明智的决策
  • 改善工作效率

所有这些益处开启了预防性维护的智能新时代。

 

无线解决方案最适合你的企业

首先我们必须先确认你对智能化状态监测解决方案的需求是必然的。问题是你不知道哪种解决方案最适合你。我们对持续性远程监测和基于蓝牙的无线监测之间的关键差异进行了详细分析,以帮助你回答这个问题。

2
 

 

使用基于蓝牙的无线监测进行现场诊断

如果你需要一个短期的监测或者诊断的话,那么基于蓝牙的无线状态监测方案将为你带来最好的投资回报。

我们所说的“路径”是指资产管理者的维护程序、是否走查车间和检查每台机器,或者对设备的特定零件运行诊断。改善的方案是在你机器的关键点安装蓝牙无线传感器,用以监测关键的条件(例如:温度、压力和湿度),通过搭配的软件或移动应用程式,能以无线的方式将监测的信息传送至移动设备, 也就是你的智能型手机或平板电脑。

 

这种基于牙的无线状态监测解决方案可以解決以下常见问题,包括:

时间

技术人员以无线连接的方式检索安装在资产上的传感器所测量到的信息。无需部署的管路和电缆,技术人员就可以同时监测和记录每个测量值,然后继续下一个设备的监测。这大大于减少完成日常资产设备巡检所需的时间,从而增加这些巡检的频率或根本的提高工作效率。更多的日常巡检次数意味着更加稳定并有系统性的对资产状况作记录。在容易忽视的状況下,此举能更好地捕获到会导致资产性能下降或者故障的情况。

精确度

借助一个移动设备,例如智能手机或平板电脑,技术人员只需点击几个按钮,就能轻松且快速地监测数据,并自动记录测量值。传统量测仪表上积聚的油脂、灰尘会导致难以辨读,现在这已不是一个问题,而且技术员也无需再手写了。

记录保存

保存的数字记录可以导出并传送至你的电子邮箱,从而可确保记录的测量值不再丢失、归错档案、撕破或者沾染到咖啡污渍。而且与硬拷贝记录相比,它还有助于更轻松地分析数字文件,确定趋势。

故障停机时间增加

最大的优势是,无线监控解决方案无需关闭设备就可进行测量。在运行诊断的时候让工作关键型资产保持开启,这意味着无需中断生产,公司就可以调查问题。

这些益处包括:

  • 轻松地从独立机器获取准确的测量值
  • 通过无线方式诊断机器问题,以减少故障停工时间,并节省金钱
  • 现场监控你的资产/机器但又可以保持一定的安全距离
  • 导出记录的测量值
  • 避免可能不安全的工作条件

基于蓝牙的状态监测非常适合需要短期即用型诊断解决方案的应用,这种方案比传统仪表更加准确又安全。

 

用于远程测量的不中断监测方案3

不中断地远程监测功能可提供稳定的信息流,方便用户概观其资产,不会错过任何信息。基于牙的无线监测解决方案需要技术人员在传感器信号覆盖范围内采集测量数据,与其不同的是,不中断监测方案可支持使用者在有网络信号的任何地方任何时间,利用不中断远程监测方案的软件系统了解资产状态。虽然概念上相似,但是不中断远程监测方案与基于牙的监测方案相比,有一些不同之处:

 

长期 vs.短期监测

如同所有市面上的产品一样, 基于蓝牙的监测传感器必须在一定范围条件下才能采集数据, 是因为受限于蓝牙本身的产品特性。不中断监测方案可以长期监测,支持用户在任何时刻实时监测其机器的状况。不中断监测方案始终“监督”机器和系统是否存在会导致性能降低或者停机的任何问题。这意味着在一天中的任何时候,用户都可以查看关键信息,而无需中断生产。

全局观 vs.快照

基于牙的监测方案可以帮助用户对独立的资产进行测量和诊断,而不中断监测方案则可以支持用户概观运行状况。用户可以从所有地点的所有资产中采集趋势数据,并分析该信息,以找到能够优化机器性能并确保生产稳步运行的方法。

远程 vs.现场监控

通过支持使用者从有网络连接的任何地方访问,它们可以同时监测并从多个地点采集多个资产的数据。基于云的远程监控软件系统可以支持使用者通过其电脑查看,因此工厂经理能够从其办公室,分析所有资产的趋势,而不论这些资产在现场还是数公里远之处。

采用不中断监测战略可以支持公司:

  • 随时随地访问数据
  • 接收潜在问题的警告通知
  • 以最有意义的方式将数据可视化
  • 自定义警告、趋势图和仪表板
  • 轻松地查看测量异常
  • 支持利用趋势数据,持续改善
  • 导出数据,以便稍后分析

不中断远程监测方案非常适合于拥有诸多资产或者生产/装配线的大规模业务运营。

如果你正考虑在公司使用基于蓝牙的无线监测或者不中断远程监测方案,但是仍有疑问,我们的工程师可以帮助你选择满足你需求的最佳方案。作为运动和控制技术领域的全球领导者,派克公司开发两种智能化状态监测的解决方案和战略。

更多咨询,请联系:Henry Qian 钱晓平 18916169060  henry.qian@parker.com 

类别
作者最近的博客文章­

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 不中断远程监测vs.基于蓝牙的状态监测解决方案

发表评论





Captcha