运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

听,机器在说话!

1在《星球大战》系列电影里,聪明灵巧的机器人R2-D2似乎无所不能,小到飞船检修,大到宇宙航线,没什么能难倒它。虽然没有语言体系,但它能通过发出不同警报来沟通交流。如今,人们也可以通过物联网技术赋予机器“说话”的能力,以产生和获取有价值的数据,从而实现机器之间、机器与管理系统之间相互通信,让曾经“不可见”的关键部件和系统变得“清晰可见”。

通过应用物联网技术,工程机械行业跟其他行业一样,从中感受到前所未有的显著革新,产品智能化趋势也日益明显,促使行业中各大厂商及其供应商不断推出基于物联网技术的产品和解决方案。作为工程机械行业的主要供应商,派克汉尼汾利用其在组件和系统应用方面的百年丰富经验,发布Voice of the MachineTM物联网平台,通过这个在线平台,工程机械等行业的用户能够与广泛的产品组合、系统和工程设计人员进行互动,获取保持关键系统生产力的全球监测和资产完整性管理服务,派克汉尼汾正在为客户创建更好的数字体验。

2IQAN®互联则是延续派克汉尼汾创新基因的明星产品之一,其解决方案整合了智能液压组件和电子控制软硬件,不仅优化了设备性能, 更简化了远程监测。无论身在何处,利用IQAN®互联软件提供的接口,现有的IQAN®用户可以通过派克车辆系统网关轻松实现监控,远程诊断车辆故障,更好地了解其当前的性能状态。并且,还可与各种第三方控制软件平台灵活连接。通过降低连接车载关键系统所需的工程成本,提高原始设备制造商们的盈利能力,并帮助他们及其客户更好地管理资产。除了数据连接更加便捷之外,IQAN®互联解决方案还可以轻松地将数据发布到云端,用户可通过界面直观地读取数据。它还为用户提供了大量标准功能模块及进行自定义配置的界面,这些模块采用自适应网络界面,便于用户从PC端、平板电脑或手机查看。

3利用定位资产部件来进行资产管理的PTS(派克追溯系统),是派克汉尼汾推出的一种针对临界磨损组件的组件标签和资产管理解决方案。基于网络的PTS软件包含零件与资产的详细信息,客户可基于互联网从手机、电脑等设备进行安全访问。通过使用基于网络的应用程序,PTS为每一个软管总成生成一个唯一且打印在特殊条形码或RFID标签上的识别码。PTS通过条形码和RFID追溯系统,记录并提取软管信息,从而进行快速、定期和精确的维护修理,协助客户减少工程设备的停机时间。PTS帮助用户建立资产定位数据库,自定义检查模板,存储检索历史检查结果,设置定时维修提醒,从而帮助提高客户的生产效率。

此外,值得一提的还有派克汉尼汾的油液管理解决方案。在工程设备中,液压油污染是引发液压系统故障的主要原因之一,人们会对液压油进行定期污染物分析和检测以控制系统污染。传统的瓶采样除了较长的检测报告等待期和额外的检测费用外,由于是滞后报警,工程师无法在早期发现并消除隐患。派克汉尼汾的IPD及IOS污染度监测及监测方案可帮助工程师研发预报警工作程序,使得预防性维护成为可能。

4IPD和IOS可实现对系统油液的污染趋势进行独立检测,经过在线原理识别校准,并符合相关的ISO认证程序;该系统配备激光探测微粒计数器,其目视指示器可输出功率和报警;还有兼容多种液体介质等特性;重量轻,携带及使用便捷。IPD及IOS为行走机械的油液固体颗粒污染物的检测、油液管理及污染控制提供了革命性解决方案,可延长油液使用寿命、降低设备故障,提高生产效率。

在即将开展的2018 bauma CHINA上,派克汉尼汾将携IQAN®互联、PTS等解决方案亮相展会,欢迎大家莅临展台现场,向我们工作人员了解更多的信息。

 

更多技术咨询,请联系:余加荣    Email: vyu@parker.com
Office: +86 2899 5286   Mobile: + 8 135 2438 1662

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 听,机器在说话!

发表评论





Captcha