运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

如何更好地实现预测性维护

picture 1在日常生活中,传感技术的应用无处不在。从手机GPS随时感应地理位置,到智能停车系统、智慧物流,各种各样的传感器功不可没。而在工厂管理中,由于工业4.0的出现以及智能传感器技术的发展,预测性维护应运而生,工厂的维护工作也因此将发生巨大的变化。

在传统工业时代,人们主要采用反应性维护,但这时故障引起的损失已经造成。因此,大多数工厂采用预防性维护,即在计划的时间内对设备进行统一更换、升级,这样避免了大故障发生的风险,但它并非根据实际情况进行维修,可能造成设备使用价值被废弃。在工业4.0时代,通过智能传感器收集实时数据,分析并充分理解这些数据,便可以获知设备或系统的当前性能、预测剩余使用寿命,提前安排停机时间并进行维护,这对实现预测性维护意义重大。

picture 2作为全球运动与控制领域的领导者,派克汉尼汾致力于研发生产多种支持工业4.0的智能传感器。例如,由派克汉尼汾研发并用于流体动力系统的全新传感器技术P8S CPS系列,可连续提供大量数据,非常适合质量和过程控制功能,通过与标准气缸配套使用,实现高性价比位移感测方案。如此一来,工厂经理便有机会提出改进操作和维护工业设备的建议。对于流体动力系统来说,这意味着状态监测已经达到了一个全新水平,在一定程度上,维护人员可确定是否发生了故障。如果在某段时间内它变得越来越慢或越快,智能传感器技术便开始产生效益了。 

此外,确保智能传感器能与其他此类设备进行通信也至关重要。因此,必须选择一个传感器供应商来执行集中化策略,以确保其智能设备及其子系统共享公开的通信标准和最佳实践。IO-Link 是第一个将被采用为国际标准(IEC61131-9)的I/O技术,可与传感器和执行元件通信。作为“在网络中”连接I/O的低成本方法,IO-Link通讯正在工厂自动化市场上快速普及。Moduflex IO-Link模块将这项激动人心的技术集成到了派克汉尼汾的关键阀岛系列中,它通过低成本通讯连接从而降低总体机器成本,同时提供诊断信息。Moduflex IO-Link 可通过 PLC上传诊断信息,而且还配有本地 LED状态指示灯,帮助故障诊断。

picture 3另外一个为众人所关注并被人们反复提及的问题,便是安全问题。为了帮助客户迎接各种挑战,在工业应用中充分利用物联网以提高安全性,派克汉尼汾发布了Voice of the Machine™的物联网平台。通过这个平台,客户可以远程监控资产,更好地了解机器资产的运营状况,保持关键系统的高效性,并持续改善网络安全。 

更多技术资讯,请联系:黄祖忠
Email: joy.huangzz@parker.com 
Office: +86 21 2899 5000 ext. 5127; Mobile: +86 189 3980 1357

类别
作者最近的博客文章­

液压系统中的噪音

液压系统怎么会产生噪音?对它来说,为何消除噪音也非常重要?整个液压系统的流量由泵提供,噪音则主要由泵的机械运动及其输出流体的脉动产生。同时,噪音也可能由那些引起湍流或流速发生变化的元件产生。噪音具有叠加性,多个元件的少量噪音可能会被放大,进而产生严重的噪音污染。这可能会导致设备操作人员容易疲劳,甚至引发神经损伤。因此,操作人员需佩戴听力保护装置。 我们不希望有噪音,因...

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因...

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 如何更好地实现预测性维护

发表评论





Captcha