运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

工欲善其事,必先利器!

1我们日常生活中常见的合成塑料、合成橡胶及丙烯颜料等产品,其生产过程中少不了乙烯、丙烯等有机化工生产原料,据了解,石油是获取这些化工原料的主要途径之一。 在由石油制取乙烯等基本化工原料的主要途径中,人们会对制取过程中的裂解气进行多组分分析,以优化控制裂解深度,稳定生产、提高收率。 但取样出来的裂解气并不能直接进行分析,这其中掺杂着大量的水、焦油等杂质颗粒,压力和温度也可能不在分析仪器所规定的范围内。如果直接送去分析,不仅会对分析测定产生干扰,达不到预期目的,还会损坏昂贵的分析仪器。 

因此,在将样品送入分析仪器前,需要对样品进行预处理,这在其他行业的样品分析检测中也很常见。样品预处理系统是指将生产过程中提取的样品加以处理,以满足检测器对样品状态的要求。一般是去除待分析样品中的灰尘、蒸汽、雾及有害物质和干扰组分,调整样品的压力、流量和温度等,保证样品符合分析仪表规定的使用条件。通过样品预处理系统,可去除采集的样品中的微粒、干扰杂质,浓缩微量的组分,提高检测的灵敏度及选择性,改善分离的效果。

2

然而,传统的样品预处理系统其维修和系统扩展并不便捷。通常情况下,工程师需要将样品处理柜做的比实际大些,为以后生产过程中需要的一些样品流路预处理留下空间;如果预处理系统中一个零部件由于某种原因需要更换,工程师可能需要将这个部件周围的部件都拆卸下来才能更换。 

针对这个状况,派克汉尼汾推出了IntraFlow。这是目前市场上系统功能及模块非常完善的一款样品预处理系统。它满足ISA/ANSI SP76.00.02 关于开放架构设计标准;整个系统的样品通路位于同一个平面上,能够便捷地将整个系统升级以满足未来NESSI 2&3代技术标准要求。同时,创新式的表面贴装技术和模块化设计,大大缩小了预处理柜的空间,也减少了样品测试和吹扫所需的时间,让样品预处理流程更加快速。IntraFlow还根据样品的不同条件,采取快速回路、旁通、过滤、降温、伴热、除油、除水、除尘等方式进行预处理,并根据分析仪表的要求,配置流路切换气路和标定切换回路。 

3

此外,安装也很方便。整个系统只需要一个型号的螺丝即可完全安装,如果在实际生产过程中需要增加样品分析流路和部件维修,InstraFlow 能够非常方便地实现系统扩展和维修,从而帮助客户减少停工时间,节约人力成本。 

经过IntraFlow处理过的样品可达到分析仪表所需的超净、恒温、恒压、恒流、分析组分不失真等要求,同时滞后时间小,目前广泛应用在石油、化工、实验室等行业中。这样一款高效便捷的样品预处理系统,您千万不可错过哦! 

更多技术资讯,请联系:朱兴秋, Email: czhu@parker.com
Office: +86 21 2899 5209; Mobile: +86 18049923029

类别
作者最近的博客文章­

液压马达在自动洗车系统中大放异彩!

时代在发展,科技在创新,人们的生活节奏也在加快。在这个效率为王的时代,有车一族却难免在节假日遇到洗车难、洗车要排队等情况。近几年,全自动洗车开始进入人们的视野,并在国内逐步兴起。去年,广州中石化多个加油站推出全自动洗车服务,车主只需将车停到指定位置,通过扫描旁边触摸屏上的二维码...

使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

我们期待每天活力满满地投入工作,平安健康地回家。然而事与愿违,每年都有数以千万计的人遭受工伤。一些工伤比较轻比如轻微割伤或刮擦等,而另一些工伤却比较严重,甚至可能致命。据统计,在美国每7秒就会发生一起工伤事故。根据美国安全委员会提供的资料,每年约470万人受伤。其中,在容易发生工伤危险的行业中,制造...

CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

近年来,环保制冷剂替代产品成为制冷空调业新宠,包括CO2在内的天然工质因较低的GWP值或ODP值,应用日益广泛,以至于当您穿梭于超市琳琅满目的冷柜时,可能都不曾想到,冷柜里奶制品、肉类、蔬果类食品能如此新鲜,竟然与CO2制冷系统密不可分! 据了解,越来越多的超市开始采用CO2复叠式制冷系统进行制冷,让食品尽量保持鲜美。相比氟利昂,CO2无色无...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 工欲善其事,必先利器!

发表评论





Captcha