运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

庆祝人类首次登月50周年,派克荣幸做出重大贡献

Apollo_1

1969年7月16日,装载着阿波罗11号的土星5号火箭从肯尼迪航天中心发射升空,并于7月20日在月球登陆。从发射升空,到宇航员踏出“人类一大步”,直至成功返航,派克宇航始终与阿波罗号并肩努力---派克为运载火箭的三级推进器(第一级、第二级、第三级)、 指令舱 /服务舱(SCM)、登月舱(LM)甚至宇航服提供了至关重要的产品。

成就不止这些。从项目开发初期,到阿波罗7号、8号的初期测试阶段,从阿波罗11号里程碑式的着陆,到阿波罗17号完成最后一次任务,派克始终发挥着重要的作用。宇航集团为作出重大贡献的工程师们和产品感到自豪。

 

准备发射

RolloutApollo_8_first_stage在发射准备阶段和飞行阶段,派克产品保障了阿波罗宇航员及飞船的安全。安装在航天中心发射台上的地面支持切断阀分配液氧及燃料输送到阿波罗各相关系统, 8个6英寸球阀用于第一节火箭推进器的燃料和氧气注入,如发射任务推迟,球阀将用于排空推进剂。10个8英寸预启阀用于第二级火箭推进剂注入。

 

as11-36-5389_medium为防止泄漏造成任务延迟,阿波罗飞船采用了派克特别设计的密封件和连接件。特殊密封组件安装在飞船观察舷窗等关键防护区域,保障宇航员的生命安全。派克也根据NASA的技术要求,设计了精密度极高的硬管连接件,并在飞船上大量使用,确保重要系统可靠连接、无泄漏。

apollo_50_brochure_click2enlarge

 

阿波罗11号发射升空

Apollo_3从点火发射到第一级推进器推进的整个飞行阶段,宇航员通过操控派克4英寸球阀保证发动机液氧(LOX)供给,同时用气态氧(GOX)流量控制阀保持一级推进器飞行期间燃料箱的恒定压力。

firststage一级助推器燃料燃尽并分离后,由蓄压器油箱壳体组件(ARMA)提供压力,调整二级助推器外部发动机姿态,确保任务轨迹。二级助推器的氢气控制阀和氧气控制阀负责调节氢、氧气流,输送到推进剂箱,为二级助推器提供恒定的推进剂压力。二级助推器的进气管道内安装了推进剂切断阀,一旦出现紧急情况,阀门将阻止燃料进入故障发动机。

 

进入月球轨道

image_8_s66_11006image_8_s66_11006当阿波罗飞船距离地球高度达到大约108英里时,二级助推器脱离,三级助推器点火。点火时,液氧(LOX)单向阀防止液态氧和液态氢回流到各自的燃料箱。 第三节推进十分关键,液压单向阀在整个推进期间提供可靠的回流阻断保护功能。

 

image_8_

从发射倒计时到重返大气层,阿波罗项目全程采用了派克燃料电池供能模块和氢氧控制模块。燃料电池反应供能模块控制进入燃料电池氢气和氧气的流量,为整个飞行任务提供电力。氢氧控制模块控制氢氧介质储存箱的温度和压力,也负责调节太空舱的氧气压力。

 

s66-11014_thumbs66-11014

氧气控制组件从登月舱氧气存储舱接收高压氧 气,调节到适当压力,为登月舱和宇航服增压。此外,该组件也为宇航员月面行走时携带的保障背包注入氧气。

 

 

“哥伦比亚号”与“鹰号”分离

s66-11011_thumb

 

当飞行器离开驻月轨道,决定继续落月时, 登月舱(LM)收到与指令/服务舱(SCM)脱离的指令。从此刻开始,姿态控制系统精确调控着姿态控制阀,将登月舱转换到着陆角度,并在下降到月面前控制其转动和姿态。此后,在登月舱离开月面、绕飞、与指令舱汇合及对接飞行阶段,这些控制阀同样保护着宇航员的安全。

 

 

准备登陆

LM_Undocked_640x428着陆阶段,下降推进器用于登月舱减速并脱离驻留轨道,推动登月舱向月球表面进发。推进器燃料箱采用了派克增压系统。此系统由氦气减压阀、四通单向阀、安全隔膜和释压阀组成。减压阀用于调节登月舱高压氦气,将燃料和氧化剂推入推进器。Apollo_5

四通单向阀在登月舱上升和下降阶段均有使用,用于阻断回流,防止推进剂混合。安全隔膜起到了密封的作用,防止具腐蚀性的推进剂液体或蒸汽与释压阀接触,产生腐蚀。安全隔膜与释压阀可共同作用防止系统超压。

当登月舱失压,或使用宇航服脐带式生命保障系统时宇航服突发破裂,系统中的宇航服回路压力开关能最大程度保障宇航员的生命安全

7月20日,阿波罗11号在月球着陆,成功登陆后,宇航员的对话向全球直播,那句“轮转派克的阀”被全世界观众亲耳听见_宇航员提到的”派克阀”用于隔离推进剂补给系统,登月舱着陆后,宇航员需立即对这个阀做一次开关操作。多年以后,派克汉尼汾总裁兼CEO Pat Parker先生开玩笑说,感谢NASA和宇航员们从月球表面为派克做了第一个全球电视广告。

 

昨天和未来Apollo_6

派克很早就致力于航天技术发展的前沿领域,凭借着工程技术专家和生产制造人员的努力,派克产品在阿波罗项目研发,制造和飞行阶段扮演了关键角色。我们的产品直接支持了阿波罗号任务获得成功,保障了宇航员的生命安全。

在参与设计、制造阿波罗产品和支持阿波罗号飞行的年月里,派克汉尼汾上下员工无比自豪。五十年后的今天,我们在此纪念,为能够成为人类历史的一部分感到骄傲和真正的谦卑。

 
原文阅读:
 
类别
作者最近的博客文章­

智能工厂的基础是什么?

对于智能工厂是什么以及智能工厂能为他们做什么,每个制造商都有自己的想法和理解。但是一 个普遍的需求就是重要组件更智能,以实现机器间的通信和交互。 尝试创建智能工厂环境时,首先要考虑整个系统架构等实际方面,并确保大量新传感器和执行器可通 过网络进行通讯。 工业网络是智能工厂的基础。它们用于过程控制和监视,利用协议(系统须遵守的一组规则)管理网...

工业以太网:派克的网络连接方案 

我们作为工程师见证了 IE(工业以太网)日益增 长将继续扩充网络连接之于传统硬线系统的优势。然而,关键在于 IE 连接以一种经济有效且简单的 方式实现。对于那些正在寻求以一种经济有效的方 式连接阀门和 IE 的人来说,派克的新网络节点可 以提供新的解决方案。  ...

连接工业以太网和气动阀门之间的连接点

工业以太网(IE)正以惊人速度发展。事实上,最新估计显示,年增长速度达到22%,速度惊人,这意味着目前约52%连接市场由IE控制,这是它首次超过传统现场总线网络。 这有很多原因。我们认为,这包括多种IE协议的广泛可访问性,良好的向后兼容性以及通常可以避免电子噪音的坚固组件(硬接线)的可用性。 作为行业智能工厂发展的一部分,重要的是,不要忽视云技术的出现,对更多联网设备纯粹而简单的需求。 智能工厂希望...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 庆祝人类首次登月50周年,派克荣幸做出重大贡献

发表评论





Captcha