运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

派克宇航助力ORACLE团队备战美洲杯帆船赛

ORACLE TEAM USA作为美国ORACLE团队的官方创新合作伙伴,派克汉尼汾正利用在宇航和运动控制领域积累的丰富经验,为该团队的赛艇设计、制造并实施液压控制系统方案。在此次合作中,将采用一流的技术来制造全球速度最快的双体船,从而力争在今年六月份在百慕大举行的第35届美洲杯帆船赛上实现卫冕。

在水上飞翔

这些赛艇平台兼有赛艇和飞机的特点。水翼双体船将近50英尺,可以在水上高速“飞翔”。精确控制系统是其中的关键环节,它有助于使掠过水面的船体保持稳定。

 

我们希望系统能够达到极高的精度和准确度,以便能在航行过程中保持稳定。我们正在采用的是派克公司的宇航技术,这些船只现在速度飞快。通过与派克公司合作,我们能够不断突破极限,而这种效果可能是通过其它途径所无法实现的。”

美国ORACLE团队船载系统经理Brad Webb

 

通过集成系统实现稳定性

ORACLE团队赛艇上的几乎每个执行器和移动表面都借助派克产品进行了二次设计。

“在合作过程中,我们不仅提供了派克的产品,而且还提供了专业经验,从而帮助推动赛艇技术的前沿发展...我们齐心协力打造一个前所未有的全新赛艇。

派克汉尼汾公司的Stuart Meurer

 

ORACLE TEAM USA_On the deck

 

赛艇上装备的先进技术

·    通过液压驱动,实现活动披水板、船舵、艏三角帆和翼部的运动和控制。

·    借助位置检测系统和IQAN控制器,提供控制操作的“大脑”。

·    借助泵和电机,提供在赛艇上移动所有表面和船帆所需的液压动力

 

 

我们的技术的确取得了飞跃... 派克系统给船翼控制带来了很大的提升... 我们与派克工作人员的合作也非常愉快。我很难想象如果没有他们,我们现在会是什么样子。

美国ORACLE团队的队长Jimmy Spithill

 

在这段视频中,美国ORACLE团队的船员正在讲述派克如何帮助他们在水上突破极限,帮助他们卫冕第35届美洲杯帆船赛。

如果希望进一步了解派克与美国ORACLE团队的合作,或者安排相关会议,以探讨派克为您提供的创新机会,请访问我们的网站。

 

作者:

stuartmeurerparker_150x200

 

 

 

派克美国ORACLE团队赛艇项目经理Stuart Meurer

 

 

 

原文链接:

Aerospace Technology Takes America's Cup Racing Team to New Heights

 

类别
作者最近的博客文章­

小身材大本领,我们为派克代言!

你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。 真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你...

应对呼吸机设计中的生物兼容性挑战

医疗器械设计工程师面临着双重挑战,在提高产品系统性能的同时,还面临着降低系统成本的压力。既要应对这些挑战,又要符合生物兼容性标准,在当今市场上变得越来越困难。  生物兼容组件的挑战 工程师可以与具备设计能力和专业知识的供应商进行合作,使用符合生物兼容性的组件,扩展产品设计范围。这些组件具备以下特点: 性能可靠,适合需持续运行的应用 优化设备尺寸和减轻设备重量,降低能耗...

为V300自动空气分离器点赞!它让不凝性气体无处可藏

相传唐朝时期,杨贵妃喜食荔枝,但因荔枝易坏无法长时间保存,唐玄宗便命人 快马加鞭,将荔枝从千里迢迢的岭南送往京城,由此也留下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的佳话。在那个时代,且不说平民百姓,即使达官显贵,他们想要品尝各地的新鲜美食,也并非易事。 如今,情况就大不一样...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 派克宇航助力ORACLE团队备战美洲杯帆船赛

发表评论





Captcha