运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

派克汉尼汾的气动线性驱动器被Kiener Maschinenbau选定用于自动装配线

OSP-P ORIGA系列线性驱动器被选定在模块化的转向器装配线上为汽车行业应用提供安全,可靠和精确的运动顺序

Kiener Maschinenbau GmbH(机诺机电设备责任有限公司)已经选定派克汉尼汾的气动线性驱动器,用于其为大型汽车制造商模块化转向组件所开发和建造的自动化装配线。派克的ORIGA OSP-P系列线性驱动器,框架尺寸范围10mm - 80mm,可应用于在装配线上,可安全,可靠,精确地移动工件托盘,实现循环供货和返回。OSP-P 系列的气缸在整个使用寿命期间都保持润滑,并且具有高达8000公里的寿命,这使得它们非常适合装配线使用,一旦这里因为故障或日常维护需求而导致停机时间,代价将极为高昂。该驱动器的适用环境温度为-40 ~ +120°C。

Kiener的总部位于德国,拥有超过300名员工,公司通过创新装配线和相关技术为汽车、纺织以及太阳能行业提供积极支持。用于轿车和商用车辆中的针对模块化转向结构组件的装配解决方案通常都是基于自由循环的工件承载系统,用于装配的滑板装在一个工件托盘上,而托盘则被放在一个皮带传送系统上。

为了拾取装配部件,ORIGA OSP-P气动线性驱动器将托盘垂直移动到一个捡-放单元区,然后使用一个工件特定处理系统对相关装配部件进行检索,然后升高,接下来将它们放入一个旋转分度台的承盘。在第二个捡-放单元区,将零件从旋转分度台取出,并将它们运送到下一个装配站。

派克的OSP-P系列线性驱动器

如果所有装配部件都从托盘中取出,托盘将会通过另外一个ORIGA OSP-P气动线性驱动器从供料处,通过移动轨道水平移送到返回轨道。为了确保安全,支撑现有的重量和力矩,将外部导轨结合线性驱动器使用。它并非安装在线性驱动器本身,而是安装在曳引机座的纵向侧。线性驱动器的导轨与驱动器之间的刚性连接,将确保安全的动力传输。

取决于应用环境和环境特定的安装空间,不同的导轨也可直接安装在ORIGA线性驱动器的铝型材上。集成在型材内的可选“Basic Guide(基本导轨)”滑动导轨,是一种特别具有成本效益和节省空间的解决方案,用于支撑介质的力和力矩。为了能够从几个不同的位置移动比如在更加复杂和多级装配过程中,ORIGA线性驱动器可以配备一个增量磁性位置测量传感器,用于向不同的装配站移动。即使出现气压下降,通过使用可选的主动或被动制动系统,载荷将会被固定在相应位置。

如图:派克的OSP-P系列线性驱动器被选定用于支持Kiener Maschinenbau自动装配线系统中的精密线性运动。

 

关于派克汉尼汾

派克汉尼汾是一家位列财富250排行榜的公司,也是运动和控制技术的全球领导者。100多年来,该公司设计的产品帮助广泛和多元化的工业与航空航天领域客户取得了成功。更多信息请登录www.parker.com@parkerhannifin

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 派克汉尼汾的气动线性驱动器被Kiener Maschinenbau选定用于自动装配线

发表评论





Captcha