运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

生命科学仪器制造商调查

temp_k_series我们对生命科学仪器行业的300多名工程师和业务经理进行了调查,并对受访者进行个别访谈。本调查的重点是确定行业面临的压力,并且为仪器制造商、用户和合作伙伴指明未来的方向。

调查结果 1:成本是王道。

技术和业务决策者密切关注仪器产品的材料成本,并持续将零部件成本作为关键性的决策因素。然而,人们也越来越认识到,加快产品上市速度具有很高的价值,而且选择能够承包子系统设计的合作伙伴,可以给内部和外包工程团队带来价值。最后,缩短项目质检和合规部分所带来的价值较缩短设计周期更大。

调查结果 2:自动化是未来所有体外诊断的关键性因素。

采用和优化自动化技术的趋势将会变得更为明显。在生命科学市场,除了成本因素正在推动自动化技术的应用之外,我们还从调查结果和一些后续访谈中挑选出其他一些关键性的价值因素:

  • 样本完整性——在最终用户访谈中,这个价值因素总是能够得到受访者的最积极回应。
  • 过程一致性——这个价值因素在其他行业也得到高度重视,因为人员干涉可能会造成结果的波动。
  • 技术人员安全——通过将技术员与样品和试剂分离,自动化流程提高技术人员的安全性, 这无疑是任何仪器的最关键性因素。

调查结果 3: 颠覆性技术改变局面。

颠覆性技术可能是让人感到害怕或激动人心的,这取决于它们如何推动您的业务。芯片实验室(lab-on-a-chip,LOC) 芯片和纳米孔径技术都将减少对于机器人需求,但是它们增加了对微流控的技术需求。物联网(loT)和仪器大数据引擎是仪器用户和开发者所关注的领域。最常见的关注点涉及设备安全和患者数据安全等问题。

challenges_trends

调查结果 4:仪器购买者期待更高性能。

虽然生命科学仪器市场仍然对成本非常敏感性,但是,由于客户需要更高更好的性能,因此这也为我们带来更多创造价值的机会。举例来说,在显微镜和光谱学应用中,高精确度尤为重要。在许多不受生物处理时间制约的应用中,速度是降低成本的真正推动力。其他一些应用要求仪器设备具备处理样品加载速度变化的能力,要求运动控制系统能够对这些变化作出反应,且不造成步骤混乱,遗漏或产生共振。最后,用户越来越来希望在过程中始终能够观察样品的状态,这就需要更高的信息呈现水平。

调查结果5:工程设计资源面临巨大的冲突性压力。

现在,能够用于新项目开发的工程师人数和预期新产品上市的时间都在缩减。同时,仪器需求数量又在不断增加,仪器上市的合规要求也在增加。这些相互矛盾的因素让资源和团队承受更大的压力。虽然外包设计和制造资源可以帮助减轻团队的压力,但是仍然会存在沟通方面的问题,增大完成工作的压力。

了解更多信息

下载“白皮书”:快速步入生命科学自动化和机器人时代

 

作者:

Brian Handerhan

 

 

本文由派克汉尼汾公司北美洲机电分公司自动化事业部业务开发经理Brian Handerhan提供

 

 

 

原文链接:

Life Science Instrument Makers Survey | Takeaways

 

更多相关内容:

生命科学行业的新兴技术

生命科学仪器制造商和用户面临的挑战

 

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 生命科学仪器制造商调查

发表评论





Captcha