运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

生命科学行业的新兴技术

temp_ls_blog_1计算机科学家艾·凯伊有一句名言:“预测未来的最好方法是创造未来”。为了更好地了解未来趋势,最近派克汉尼汾对300多名工程师和业务经理进行了调查,这些调查对象服务于不同的生命科学仪器制造商和用户,他们阐述了技术将会如何改变他们所在的行业。本次调查的主要结论可以为未来的生命科学仪器行业提供一些有益的见解:

  • 模块自动化技术能够缩短整体产品开发时间和控制总体成本,是最受欢迎的方案。模块自动化技术可以简单重复应用于未来的设计,从而缩短验证、确认和认证周期。因为这些创新方案已经通过自己的验证和认证流程,所以可以加快仪器认证过程。因此,OEM经理们可以利用它们来改进低量产应用,通过提供更完整的实验室自动化解决方案,为客户创造附加值。
  • 运动控制和流量控制的微型化具有良好的前途,因为这可以帮助仪器制造商满足小型实验室的小型仪器需求。此外,微型化有利于开发低试剂需求仪器和小试验样品仪器。从最终用户的角度来看,这可以降低仪器的总体拥有成本。
  • 芯片实验室(Lab-on-a-chipLOC)技术被认为具有最大的潜力,可能会给行业带来革命性的变化将一整个实验室测试过程缩小到芯片规模,目标是将液体用量减小到微微升,从而减小试剂及样本用量并降低相关成本。得益于海量并行处理能力,LOC技术不但能够缩短单位测试时间,并且能提高总测试样本量。
  • 大数据技术能够在DNA和分子技术领域实现巨大飞跃,并在缩短周期时间和开发更快采样技术方面成为主要推动力。

 

                           blog_1

 

  • 协作机器人将用作与人员平行操作的设备,无需安全防护和联锁装置,因为它们与生俱来就能够安全地进行人机交互。
  • 物联网(IoT) 是一种嵌入电子、软件、传感器和连通功能的设备网络,通过与制造商、运营商或其他联网设备交换数据,从而创造更高的价值和提供更好的服务。
  • 在医疗器械生产领域,第三方代工更加普及,能够提高生产能力和灵活性,同时降低整体制造成本。
  • 分布式计算机控制——一种能够减小布线和控制面板规模的控制架构——无线技术让许多此类技术成为可能。批量定制化制造方法能够实现低成本小批量生产。

本调查还要求调查对象对他们面临的严峻挑战进行权重打分,包括他们如何应对监管和成本压力。在后续的博客报道中,将会发布这些调查结果,并阐述我们应该如何应对这些未来趋势和挑战。

了解更多信息

下载“白皮书”:快速步入生命科学自动化和机器人时代

 

作者:

handerhan_brian

 

 

本文由派克汉尼汾公司北美洲机电分公司自动化事业部业务开发经理Brian Handerhan提供

 

 

 

原文链接:

Emerging Technologies in Life Sciences | Survey Highlights

 

更多相关内容:

生命科学仪器制造商调查

生命科学仪器制造商和用户面临的挑战

 

类别
作者最近的博客文章­

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠...

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!  工业物联网的发展给工程机械行业带来了前所未有的机遇与挑战,包括派克汉尼汾在内的行业配件及服务供应商也纷纷加...

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 生命科学行业的新兴技术

发表评论





Captcha