运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

选择用于高温环境的合适管夹

仪器管夹通常都用于条件恶劣,温度极高的艰苦环境。因此,选择正确规格的管夹材料就相当重要,因为选用正确的材料能够使其很好地应对艰苦的环境。

picture one

材料选择

高温可能会引起一些关于管夹设计的问题,因为他们并不是专门为抵挡高温而制造的。
例如:
•      聚丙烯最高的有效温度是90度。
•      聚酰胺能承受的最高温度是120度
•      热塑性弹性体— 最高温度125度

对于在许多石化和工业部门中用于开采石油和天然气的应用设备来说,这些夹子都不够耐用。

最明显的选择是金属夹。在一些情况下使用铝夹,它能在高达300度的高温下仍有效运行,但是当与其它材料结合使用的时候,它又有发生电化学腐蚀的风险。

6Mo—抗腐蚀,耐高温材料

挪威海上标准NORSOK Z-CR 010表明:仪器管夹制造材料应选用耐腐蚀性的材料,不锈钢AISI 316或阻燃性塑料。然而,根据我们在石油和天然气领域的丰富经验以及我们在仪表管路方面的研究和开发可知,在大多数情况下只有6Mo 材料才符合要求。超级奥氏体不锈钢6Mo是一种专为抗腐蚀,耐高温环境设计的高性能合金。6Mo 有极强的耐高温性,这使得它可以广泛地适用于上游和下游应用设备。它通常作为合金316/316L的替代品,应用于合金316/316L失效场合或合金316/316L不适用场合。

派克公司的Snap-Trap®+管夹系统

picture two

事实证明,派克公司的仪器夹可以在高温之下正常工作,不论这高温是来自内部介质还是来自外部。就像在最近的一个项目中,派克公司通过一个EPC承包商为西班牙的一家水泥厂进行供货。公司将由6Mo材料制造的仪器夹Snap-Trap®+推荐给了他们。管线由316不锈钢制造,它被连接到高温窑炉当中,窑炉内的温度超过了500度。厂家明确指明要用派克公司的Snap-Trap®+管夹系统,因为它能承受住这高温,有效地将管线固定在窑炉内而夹子不会退化。

此外,Snap-Trap®+的安装也是快捷简单,不需要螺母或扳手,只需要一个简单的工具,依据杠杆原理进行快速正确的安装。这能有效地减少安装费用,使生产能够更早地进行。

因此,当你需要应用于海上或其它恶劣环境中的仪表管夹时,明确指定使用6Mo是非常必要的。选择韧性塑料或316不锈钢,都可能因其自身无法承受高温或腐蚀,而导致一系列问题。使用6Mo 管夹和管道就能在重要生产运行中有效地避免这些问题,延长资产寿命,提高安全水平。

 

作者

picture three

 

 

 

Jim Breeze是派克汉尼汾公司欧洲分公司仪器仪表产品部门负责仪表管阀件的产品经理。

 

 

 

 

原文链接Choosing the Right Tube Clamps for High Temperature Environments

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 选择用于高温环境的合适管夹

发表评论





Captcha