运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

除菌过滤及其重要性

300x300_nff_w1024如今,越来越多的制药企业使用除菌过滤工艺,以消除微生物对药物产品质量的负面影响,最终达到保证患者用药安全的目标。通过对除菌过滤工艺的不断探索和成功应用,全球已有多家除菌过滤产品的供应商可以为市场提供多种不同的过滤模式和过滤产品。

引用PDA 26《美国注射剂协会第26号技术报告》中的一句话,除菌过滤就是从流体中拦截微生物(病毒除外),并且不会对产品质量造成负面影响的过程。

随着对除菌过滤技术要求不断提高,用于定义0.22μm除菌过滤滤芯的ASTM F838行业标准测定方法应运而生,且该标准测定方法至今仍在被沿用。并不是所有的工艺都需要真正意义的“除菌级”。对于生物制药工艺而言,在生物反应器补料工艺和最终灌装等关键工艺上需要使用绝度精度的除菌级过滤产品,对除菌能力的要求会相当严格。Parker domnick hunter的PROPOR SGPROPOR HC这两款产品。它们是按照ASTM F838行业标准测定方法和要求,严格设计并生产而成。在其他普通的生产工艺上,过滤的目的更多的是降低生物符合,那么PROPOR BR这款过滤产品将会更加胜任这样的过滤工艺要求。因为普通生产工艺所处的生产环境本身就无法做到绝对的无菌状态,比如层析工艺、切向流过滤工艺等等。

问题并非在于您获得的是哪种过滤器,而在于您如何使用

虽然过滤器供应商通常会提供大量支持性数据,用以展示过滤器在标准化测试条件下的性能。但是,如何正确实施除菌过滤的责任,最终还是会落在制药企业身上。

要真正意义上保证除菌过滤工艺的有效性,仅仅只是选择一个合适的过滤产品还远远不够,必须针对实际过滤工艺进行一系列的验证工作。如何更好地开展除菌过滤工艺验证?这就要求过滤器的使用者必须清楚地了解应该采用哪种类型的过滤器,以及如何正确使用过滤器。不仅如此,过滤器的使用者还必须明白其过滤工艺的具体要求。必须意识到的是:,仅安装了除菌过滤器,而没有被工艺验证过的除菌过滤工艺是绝对不能保证除菌效率有效性的。除菌过滤工艺的验证必须包括模拟过滤工艺条件下,对除菌过滤器进行细菌拦截能力的验证。通常,我们采用缺陷型假单胞菌作为挑战微生物。有时,制药企业也会从生产工艺中自行分离出典型的污染微生物,进行细菌挑战。此外,除菌过滤验证还必须能够证明除菌过滤器不会受到过滤溶液的影响,改变其微生物拦截能力和滤芯的稳定性。寻找一个可靠的完整性测试方法(非破坏性的),对使用前后的除菌过滤器进行完整性测试,以判断其除菌能力,对于除菌过滤工艺而言,也是非常重要的。

此外,必须对除菌过滤器上游的微生物符合进行测定和控制,,以便避免由于上游过高微生物负荷而导致除菌过滤失败。为此,PDA和EMA等机构已经做出规定,(已有特殊的规定除外)除菌过滤工艺中,在除菌过滤器的上游每100mL的溶液当中,微生物负荷不得超过10cfu。

经验的价值

因此,对于制药企业而言,过滤器厂家所提供的技术支持与专业指导是非常至关重要的。从过滤器的选型的指导、过滤工艺优化的技术支持到过滤工艺验证的专业服务,过滤器供应商都必须发挥重要的作用,从而保证过滤效果的重复性和过滤质量的稳定性,满足市场的需求,并符合法规的要求。

派克多明尼克汉德专业从事于一次性生产工艺的自动化控制。通过将传感器与自动化技术集成到生产工艺中,客户对流体的控制会更高效,确保最终产品的质量。点击此处以获取更多信息。

 

作者:

Andrew Kelly

 

 

 

Andrew Kelly

过滤产品经理(生命科学)

 

 

原文链接:

What is Sterilizing Filtration and Why is it Important?

 

类别
作者最近的博客文章­

小身材大本领,我们为派克代言!

你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。 真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你...

应对呼吸机设计中的生物兼容性挑战

医疗器械设计工程师面临着双重挑战,在提高产品系统性能的同时,还面临着降低系统成本的压力。既要应对这些挑战,又要符合生物兼容性标准,在当今市场上变得越来越困难。  生物兼容组件的挑战 工程师可以与具备设计能力和专业知识的供应商进行合作,使用符合生物兼容性的组件,扩展产品设计范围。这些组件具备以下特点: 性能可靠,适合需持续运行的应用 优化设备尺寸和减轻设备重量,降低能耗...

为V300自动空气分离器点赞!它让不凝性气体无处可藏

相传唐朝时期,杨贵妃喜食荔枝,但因荔枝易坏无法长时间保存,唐玄宗便命人 快马加鞭,将荔枝从千里迢迢的岭南送往京城,由此也留下了“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”的佳话。在那个时代,且不说平民百姓,即使达官显贵,他们想要品尝各地的新鲜美食,也并非易事。 如今,情况就大不一样...
评论

如果您对派克产品或服务有任何疑问, 我们将竭诚为您提供帮助, 请联系我们!

评论 除菌过滤及其重要性

发表评论





Captcha