运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

智能工厂的基础是什么?

对于智能工厂是什么以及智能工厂能为他们做什么,每个制造商都有自己的想法和理解。但是一 个普遍的需求就是重要组件更智能,以实现机器间的通信和交互。 尝试创建智能工厂环境时,首先要考虑整个系统架构等实际方面,并确保大量新传感器和执行器可通 过网络进行通讯。 工业网络是智能工厂的基础。它们用于过程控制和监视,利用协议(系统须遵守的一组规则)管理网...
发布于 12/05/2019
点击阅读

工业以太网:派克的网络连接方案 

我们作为工程师见证了 IE(工业以太网)日益增 长将继续扩充网络连接之于传统硬线系统的优势。然而,关键在于 IE 连接以一种经济有效且简单的 方式实现。对于那些正在寻求以一种经济有效的方 式连接阀门和 IE 的人来说,派克的新网络节点可 以提供新的解决方案。  ...
发布于 12/05/2019
点击阅读

连接工业以太网和气动阀门之间的连接点

工业以太网(IE)正以惊人速度发展。事实上,最新估计显示,年增长速度达到22%,速度惊人,这意味着目前约52%连接市场由IE控制,这是它首次超过传统现场总线网络。 这有很多原因。我们认为,这包括多种IE协议的广泛可访问性,良好的向后兼容性以及通常可以避免电子噪音的坚固组件(硬接线)的可用性。 作为行业智能工厂发展的一部分,重要的是,不要忽视云技术的出现,对更多联网设备纯粹而简单的需求。 智能工厂希望...
发布于 12/05/2019
点击阅读

适时为仪表阀组部署整体式端接

一个多世纪以来,在差压流量计的应用中,确保引压管与阀组无泄漏连接一直是仪表工程师的研究课题。 1910年,孔板装置首次面世,它有多达33个连接口和16种长度的管道!今天,随着高度集成阀组的发 展,通常两个管接头就能完成安装。然而,确保这些接头性能长期可靠,仍然任重而道远。  ...
发布于 12/02/2019
点击阅读

HVACR技术小贴士:何时更换Catch-All干燥过滤器?

在制冷系统中放置干燥过滤器很重要。它的作用是通过干燥剂颗粒吸收和保留水分除去制冷剂和润滑剂中的水分。  Catch-All 中使用的干燥剂混合物经过特殊配制,可出色地去除水分。高活性确保高水容量,这意味着滤芯可以一次性滤 除大量的水,从而保护膨胀阀免于冻结。由于制冷剂必须流过滤芯,因此两者之间的更大程度接触可确保系统快速脱 水。   制冷和空调系统运行数十年不执行任何维修,并且自最初安装以来...
发布于 11/25/2019
点击阅读

HVACR技术小贴士:了解和预防TEV的过热度振荡

制冷和空调服务技术人员和承包商面临的一个常见问题是恒温膨胀阀(TEV)产生的过热度振荡。本文帮助更好地 理解过热度振荡通常被忽略的原因以及如何解决该问题。  定义过热度“震荡”    过热度振荡是由于系统中制冷剂流量的变化而引起的吸气过热度的周期性波动。过热度振荡是由于膨胀阀(参见下 面的...
发布于 11/25/2019
点击阅读

了解机械指令

机械安全始终是各个制造业领域的头等大事。 在欧洲运行时,使用带有CE认证的机械和组 件是确保设备可靠性的首选方法,这对生产和 使用设备的操作人员均有利。   什么是机械指令?  “机械指令”于1989年首次发布,旨在确保机械在整个欧洲地区自由流通以及工人安全,以减少伤 害。 2009年,机械指令2006/42/EC在欧洲生效成为法律,其主要作用是确保上市和投入使用的机械...
发布于 11/20/2019
点击阅读

了解您的气动装置:安全排气阀

任何参与属于核心活动的机械制造的工 程师都需要全面了解欧盟机械指令 2006/42/EC。大多数工程师会站在一台 新制造的机械前执行风险评估,以试图 找出潜在的危险点。  当然,在识别任何安全风险时,必须在后续设计中排除安全风险,或者采取相应的防范措施。的 确,“机械指令”要求保留一份技术文件,以说明为制造更安全的机械而采取的规避风险措施。...
发布于 11/20/2019
点击阅读

安全排气阀的五大关键选择指导方针

在工业环境中,气控管线会对工人和相关设备 (包括管线本身及其运行的移动部件)造成重 大危害。  已开发出系统来帮助更大程度降低这些危险 并符合两个ISO安全标准(EN ISO 13849和 ISO 13118:2000)。这些标准要求耗散气动能 量以防止机械意外启动或移动。 设计工程师可在空气制备系统中使用气动安全排气阀(例如派克P33安全排气阀),以符合这些标 准并提高工厂安全等级。   ...
发布于 11/20/2019
点击阅读

使用气动排气阀实现所需安全等级的四种方法

为确保更好的机械安全性,设计工程师需要深 入了解机械指令2006/42/EC以及符合所需的 安全等级的方法。 用户可在安全排气阀整合到空气制备系统中 后,安全可靠地切断气动能量,停止向机械输 入压缩空气流量,并释放下游压力。    安装气动安全排气阀是一种简单且经济高效的方法,可实现机械安全并遵守该机械指令。 您的应用需考虑以下四个因素:   1. 选择混联设计...
发布于 11/19/2019
点击阅读

新型可分解和可降解材料优化石油天然气开采

在石油天然气开采中使用可分解和可降解材料,能够在压裂井产生高压的同时,尽量减少油井干预,保持油井流动并有效减少堵塞。这些材料在设计上能够承受应用过程中的高压高温,然后逐渐分解成无需回收的微小颗粒。由于它们会自然溶解或降解,因此,运营商无需通过孔口布线取回这些材料,从而节省时间、降低成本。 该类新型材料在石油天然气行业越来越受欢迎。预计未来两到三年内,30%以上的油井维修和油田增产耗材将为可降解产品(...
发布于 11/19/2019
点击阅读

延长冷却系统在海洋环境中的使用寿命

您是否希望通过卓越运营以及延长客户的质保期来发展业务?液压系统中的冷却故障会造成系统自动停机和额外维护。在海洋环境中,船用吊机、船舶和海上石油天然气等平台的维护计划极其昂贵,停机的每一分钟都在耗费成本。因此,供应商选择合适的技术来支持客户业务的成功运营,显得尤为重要。 用于腐蚀性环境的冷却器 派克汉尼汾研发了一个带有保护涂层、经过优化设计的冷却器系列,它们能够在腐蚀性环境中提供高性能冷却,更稳定、更...
发布于 11/19/2019
点击阅读

深入了解深海液压快换接头

在浅海、深海和超深海域油气应用中,液压快速接头研发面临着一系列严峻挑战。为了实现液压快换安全可靠的连接,密封、水深、插拔力和材料选择等诸多因素均需考虑。根据以往产品的使用经验,我们将在本文探讨应用过程中出现的常见问题和注意事项。  液压快换的内部压力为10,000 psi,需在...
发布于 11/19/2019
点击阅读

如何避免石油天然气行业关键部件的故障

您的密封件在高压气体环境下会失效吗?EOG(能源、石油和天然气行业)关键部件的故障可能会带来灾难性后果。作为生产工艺与周边环境之间的一道必要屏障,密封件一旦受损,可能会引发泄漏,导致计划外维护。在更为严重的情况下,泄漏还会对人或环境造成危害。因此,识别和预防密封件故障,对于降低停机时间、加强EHS管理至关重要。  ...
发布于 11/15/2019
点击阅读

在石油天然气行业,状态监测可以减少成本高昂的停机时间,提高盈利能力

全球石油天然气行业竞争激烈,企业必须采用先进技术充分开发石油储备,确保平稳经营,保持竞争优势。 根据行业运营的细分市场,从上游的钻井平台、海上平台和油井,到中下游段的管道、液化天然气码头和炼油厂等,均属于石油天然气公司控制的资产范围。 该类资产的设计、建造、运行和维护需要大量资本支出,在石油天然气行业低迷时期,实现其投资回报比以往任何时候都更加重要,而将非生产性工时最小化是实现投资回报的关键因素之一...
发布于 11/08/2019
点击阅读

肥皂产线升级改造,就要以快制胜!

近几十年来,虽然固体皂的基础配方变化不大,但随着工业化进程不断加快,其生产过程却发生了很大变化,现代工厂每天生产成千上万块肥皂。德国的肥皂生产商Hirtler Seifen GmbH正是这样一家公司,与其他同行相比,公司可谓历史悠久,从创立至今有着超过125年的历史,现发展成为欧洲最大的肥皂和清洁产品生产商之一,产品销往世界各地。 该公司工厂数字伺服控制器的使用时间已有20年,到达其设计使用寿命,如...
发布于 09/19/2019
点击阅读

数字生态系统,让行走液压更上一层楼!

曾几何时,只有最大的原始设备制造商才有能力涉足复杂的专有控制系统研发。近期推出的多功能数字生态系统将电子控制硬件和软件连至云端,有望改变行走机械设备制造商的游戏规则。这类系统通过授权设计工程师实时访问复杂的数据采集和监控功能,原始设备制造商得以自定义电液控制参数,从而满足特定应用要求。...
发布于 09/10/2019
点击阅读

状态监测对您的业务至关重要

在维修计划中,状态监测发挥着关键作用,它可用来优化安全标准、实现运营效率最大化、提高盈利能力。虽然有效的状态监测和以可靠性为中心的维修实践已取得成效,但其实施往往比较随意,从而使原本稀缺的资源变得进一步紧张,对生产效率的提升几乎也没有积极影响。 从资产设计、安装、运营和退役的角度来考虑其生命周期时,我们期望它能高效运行。在实验室,这的确是一个合理的假设。然而,置身恶劣的海洋环境,由于天气、船员及其能...
发布于 08/14/2019
点击阅读

隔膜泵可靠性的重要性

可靠性意味着值得信赖的品质,或长期保持良好的性能。派克自成立以来,一直将可靠性作为产品开发...
发布于 08/09/2019
点击阅读

电液泵系统降低大功率提升应用的燃料成本,为提供全电动车解决方案铺平道路

近日,派克汉尼汾针对工程机械、物料搬运和采矿市场中的大功率提升应用,推出了系统解决方案--电液泵系统(EHPS)。新的集成解决方案将节省高达50%的燃油成本,并且有可能让柴油发动机实现更小的尺寸,甚至客户可能无需柴油发动机,从而设计一款经过优化的高效全电动车。 电气化给工业和社会的许多领域带来巨大转变,在环保、可持续发展以及性能方面优势显著。该技术不断改进可维护性和安全性,并符合日益严格的排放法规的...
发布于 08/09/2019
点击阅读