Corrosion Mitigation

阻止管间腐蚀的明智解决方案

根据一项美国全国范围内的报道,工业每年因腐蚀问题耗费2760亿美元。因此,明白如何控制腐蚀对于安全,高产以及具有成本效益的生产运行至关重要。 什么是腐蚀? 腐蚀就是物质因与周围环境发生反应而导致自身或其性质的退化。腐蚀的种类多种多样,有全面腐蚀,电化学腐蚀,缝隙腐蚀,点腐蚀,晶间腐蚀,应力腐蚀等。在这些腐蚀当中,缝隙腐蚀和点腐蚀是最普遍的也是最棘手的—特别是对基于海上平台的工业。 由于腐蚀造...
于 08/27/2018
点击阅读

选择用于高温环境的合适管夹

仪器管夹通常都用于条件恶劣,温度极高的艰苦环境。因此,选择正确规格的管夹材料就相当重要,因为选用正确的材料能够使其很好地应对艰苦的环境。 材料选择 高温可能会引起一些关于管夹设计的问题,因为他们并不是专门为抵挡高温而制造的。 例如: •      聚丙烯最高的有效温度是90度。 •      聚酰胺能承受的最高温度是120度 •      热塑性弹性体—...
于 08/24/2018
点击阅读