电动机械

肥皂产线升级改造,就要以快制胜!

近几十年来,虽然固体皂的基础配方变化不大,但随着工业化进程不断加快,其生产过程却发生了很大变化,现代工厂每天生产成千上万块肥皂。德国的肥皂生产商Hirtler Seifen GmbH正是这样一家公司,与其他同行相比,公司可谓历史悠久,从创立至今有着超过125年的历史,现发展成为欧洲最大的肥皂和清洁产品生产商之一,产品销往世界各地。 该公司工厂数字伺服控制器的使用时间已有20年,到达其设计使用寿命,如...
于 09/19/2019
点击阅读

使用驱动控制泵(DCP)的节能型液压系统

现代化工业机械在水力学方面,带来了前所未有的需求,需要提供更高效、更安静且更小足迹的解决方案,同时还应能保持液压系统所具有的传统益处,例如:较高的功率密度、准确的控制以及持久的性能。但是这些益处素来伴随着高成本且低效率的能源分配、热量发生和噪音。构成每套液压系统的各种离散部件让面临的挑战变得更加复杂。 需要具备的知识 没有两套系统是完全相同的,而且有效地集成需要深入了解 • 液压系统 • 液压泵...
于 10/16/2018
点击阅读

如何让产品更卓越

制造商按照消费者个人的口味和营养需求调配、生产食品,或依照他们的喜好及身材比例量身定做衣服,类似这种快速、小批量、定制化的生产虽然在传统工业时代极难企及,但这却是目前发展势头日益强劲的工业4.0试图要轻松实现的个性化需求场景。未来,如果你需要购买一台笔记本电脑,只需打开APP,输入你的定制化要求,就可坐等工厂安排生产、组装和配送,而且在使用过程中,它还可以自动提示是否需要维修,并发送相关的信息,随后...
于 09/03/2018
点击阅读

安全防爆电机,您值得拥有!

在电视剧《伪装者》中,为了毁灭证据,由王凯饰演的阿诚将大量面粉扬洒在空中,然后点燃打火机,把它扔在漫天飞舞的面粉中,整个面粉厂顷刻间就发生了爆炸。而相似的剧情也出现在电影《救火英雄》中,谢霆锋扮演的消防员仅仅借助面粉就炸毁了面粉厂。在这两个场景中,他们既没用炸弹也没用汽油,通过利用“粉尘爆炸”的原理便完成了任务。由此可见,粉尘颗粒虽小,但一旦发生爆炸,其威力不容小觑。...
于 08/17/2018
点击阅读

微型泵将在实现便携式医疗设备设计方面发挥巨大作用

便携式设计 借助于工程技术的进步,医疗设备制造商持续在自己的产品组合当中提供越来越多的便携式设备。更小外形尺寸和更多便携设备的好处是显而易见的,因为这将可以让医疗专业人士将更多先进产品更快地投入患者可以获益的地方;而这可能意味着生与死的区别。即使借助工程的进步,对于产品设计人员来说,将客户设计要求放到相对较小的机器内仍然是一项困难的挑战。 对于减小尺寸的追求也扩展到大型仪器上。根据派克汉尼汾公司对实...
于 05/11/2017
点击阅读

派克汉尼汾助力Belenos获太阳能汽车赛大奖

当在法国奥弗涅Polytech Clermont-Ferrand工程专业的学生面临一项开发原型太阳能供电电动车的挑战时,他们向派克工程师寻求帮助。 该车辆是以太阳神Belenos而命名,其驱动系统基于派克NX无刷、低齿槽的伺服电机,并已成功地在世界各地参加了许多比赛,还在2015年9月举行的摩洛哥太阳能车挑战赛中获奖。但该车辆不只是用于参赛的,也提高人们对于为当今世界面临的众多环境挑战的认识,并演示...
于 05/11/2016
点击阅读