Fluid and Gas Handling

任何压力,任何应用,总有解决方案!

对于全球大型原始设备制造商的液压系统设计工程师来说,管理不同区域的压力等级、软管尺寸并确保产品的一致性绝非易事。ISO 18752标准为设计工程师及其客户大大简化了这一过程。这样做的好处是,相同的标准规范适用于所有系统,无论它们在何地制造和销售。如此一来,基于相同的设计和测试规范,可确保制造商收到相同的液压软管并满足其全球应用需求。   原始设备制造商如何从ISO 18752标准中受益  采用这一标...
于 11/07/2018
点击阅读

行走机械制造商如何从热塑成型软管中受益

在流体输送系统的设计和安装中需注意变量,因此,液压系统工程师、操作人员和技术人员在系统组装和安装时也会考虑误差范围。设备制造商面临着缺乏标准布管协议、钢管错边以及在控制成本的同时减少泄漏点等挑战。正确的装配、安装以及根据应用指定合适的软管和硬管可解决这些问题 - 这对于工程机械行业、林业、采矿业和类似行业中行走机械的无故障运行至关重要。...
于 11/05/2018
点击阅读

即时检验需要的微流控精度

即时检验(POCT)是医疗保健行业中发展比较迅速的一个细分领域,尤其适用于居家护理和疾病管理这两块。因为用在定点照护诊断上或定点照护旁边的高级医疗诊断设备逐渐呈现出的多样化推动了这一发展,促使检验更轻松、做出临床决策更快。POCT设备可以测量多种多样的健康指标,包括血糖、电解质浓度、心血管标志物、胆固醇、药物水平、尿液化学、传染性疾病、器官功能和免疫反应。 需求不断增长的另一原因...
于 10/25/2018
点击阅读

提升分析仪器的性能,就这么简单!

如今,气相色谱(GC)、质谱(MS)等分析仪器为全球药物的研发、实验室以及下一代分析化学的研...
于 10/15/2018
点击阅读

如何更好地检修保养叉车软管?

操作人员在对叉车等物料搬运设备进行日常维护时,经常会忽视软管。事实上,如果软管发生故障,会导致生产效率下降甚至停机。此外,泄漏的高压油或机油也会造成严重人身伤害事故。因此,定期检查、更换磨损或损坏的软管,可减少停工时间节约成本,并确保安全的工作环境。 定期维护叉车软管,将会延长设备的使用寿命、减少人员受伤。如下8条简单提示有助于大幅提高运营效率。 1. 定期检查软管 查阅使用手册,根...
于 09/20/2018
点击阅读

液压软管行走江湖之秘籍:如何炼成金刚不坏之身?

作为享誉江湖的优秀液压软管,需在许多工业和移动应用中承受极端条件,包括腐蚀性液体、极限高低温度以及超高压力。如果液压软管也有OS,那么他们的真心话一定是:江湖不好走,金刚不坏之身我要有!下面,请随我们一起来了解下,看恶劣环境中专用的软管设计如何帮忙他们炼成金刚不坏之身。 战胜严苛运行环境 液压软管面临的极限挑战之一来自于输送可能具有腐蚀性的工业流体,包括: 机油 重型冷却剂...
于 12/01/2017
点击阅读

科技世界,效率为王!

制造业高管认识到提高生产工厂效率的内在价值。无论是以相同的成本生产更多的产品,或者以较低的成本生产,底线是......嗯,底线。 近年来,我们已经看到了一些能够使得工厂车间更高效且更安全的技术的出现。突然之间,工厂车间的工人都置身于各种流行语,例如大数据,云计算,和工业物联网(IIoT)。 从已经取代杂乱布线基础设施的无线网络,到经过优化可减少不必要能源消耗的流程,技术已经大大提高公司的能力:...
于 04/26/2016
点击阅读

石油和天然气应用领域实现无泄漏连接的十个步骤

在近海石油和天然气环境下实现无泄漏连接对于很多管道和仪器仪表工程师来说是一件神奇的事情。但是,传统的连接方式采用众多阀门和配件,可能会产生很多泄漏点。 通过十个简便的步骤即可从根本上降低泄露风险,大幅节约成本,极大提高效率。 步骤一:采用集成配件 通过集成,无需采用聚四氟乙烯胶带或密封件;阀门更短、更轻且更加...
于 02/24/2016
点击阅读

泄漏的代价

如果你说,漏几滴液压油有什么大不了的?那么请你这样计算:液压系统的一个接头每分钟泄漏三滴液压油,那么每年仅更换液压油的费用就需要上千元。你的工厂有多少个接头?我将从一个工程师的角度讨论液压系统油液泄漏的许多相关成本和风险问题、可能的原因...
于 11/16/2015
点击阅读