Hose

任何压力,任何应用,总有解决方案!

对于全球大型原始设备制造商的液压系统设计工程师来说,管理不同区域的压力等级、软管尺寸并确保产品的一致性绝非易事。ISO 18752标准为设计工程师及其客户大大简化了这一过程。这样做的好处是,相同的标准规范适用于所有系统,无论它们在何地制造和销售。如此一来,基于相同的设计和测试规范,可确保制造商收到相同的液压软管并满足其全球应用需求。   原始设备制造商如何从ISO 18752标准中受益  采用这一标...
于 11/07/2018
点击阅读

行走机械制造商如何从热塑成型软管中受益

在流体输送系统的设计和安装中需注意变量,因此,液压系统工程师、操作人员和技术人员在系统组装和安装时也会考虑误差范围。设备制造商面临着缺乏标准布管协议、钢管错边以及在控制成本的同时减少泄漏点等挑战。正确的装配、安装以及根据应用指定合适的软管和硬管可解决这些问题 - 这对于工程机械行业、林业、采矿业和类似行业中行走机械的无故障运行至关重要。...
于 11/05/2018
点击阅读

一种适用于任何压力的液压解决方案

为了让客户更加容易地选择合适的软管,派克汉尼汾研发了GlobalCore统一产品系列。基于ISO 18752的GlobalCore系列是根据客户指定和使用软管的方式即压力范围而非结构加以制造,是世界上第一款高性能统一软管和接头系统,旨在为耐受恶劣工作现场条件的提供简便强大的液压软管解决方案。 GlobalCore系列针对临界尺寸也可以提供相应选项,比如-40 和 -48,压力范围从7...
于 04/02/2018
点击阅读

液压软管行走江湖之秘籍:如何炼成金刚不坏之身?

作为享誉江湖的优秀液压软管,需在许多工业和移动应用中承受极端条件,包括腐蚀性液体、极限高低温度以及超高压力。如果液压软管也有OS,那么他们的真心话一定是:江湖不好走,金刚不坏之身我要有!下面,请随我们一起来了解下,看恶劣环境中专用的软管设计如何帮忙他们炼成金刚不坏之身。 战胜严苛运行环境 液压软管面临的极限挑战之一来自于输送可能具有腐蚀性的工业流体,包括: 机油 重型冷却剂...
于 12/01/2017
点击阅读

液压泄漏时不应该做的10件事

对于如何处理液压管接头泄漏,存在许多误解和不正确的做法。从小企业到跨国公司,我们曾经看到和听闻各种不当做法。现在,让我们来消除一些误区。下面介绍当发生液压泄漏时你不应该做的事情。 1.   不要使用手来检查是否泄漏 - 液压油温度经常会达到300°F甚至更高,能迅速造...
于 11/16/2015
点击阅读