液压设备

延长冷却系统在海洋环境中的使用寿命

您是否希望通过卓越运营以及延长客户的质保期来发展业务?液压系统中的冷却故障会造成系统自动停机和额外维护。在海洋环境中,船用吊机、船舶和海上石油天然气等平台的维护计划极其昂贵,停机的每一分钟都在耗费成本。因此,供应商选择合适的技术来支持客户业务的成功运营,显得尤为重要。 用于腐蚀性环境的冷却器 派克汉尼汾研发了一个带有保护涂层、经过优化设计的冷却器系列,它们能够在腐蚀性环境中提供高性能冷却,更稳定、更...
于 11/19/2019
点击阅读

数字生态系统,让行走液压更上一层楼!

曾几何时,只有最大的原始设备制造商才有能力涉足复杂的专有控制系统研发。近期推出的多功能数字生态系统将电子控制硬件和软件连至云端,有望改变行走机械设备制造商的游戏规则。这类系统通过授权设计工程师实时访问复杂的数据采集和监控功能,原始设备制造商得以自定义电液控制参数,从而满足特定应用要求。...
于 09/10/2019
点击阅读

配有螺旋摆动马达的翻斗机构让垃圾倾卸更高效

为了有效降低工伤赔偿和提高路线往返效率,垃圾车的设备制造商开始尝试对产品的设计作出改进。美国的一家设备制造商设计与制造了一种垃圾桶倾卸设备,这是一种适用于垃圾车、回收车及其他类型的垃圾装运设备。翻斗机构安装在车辆的前端或侧面,也可安装在前置式垃圾车的大垃圾箱上。当操作员将垃圾桶推车放置在倾卸设备上,倾卸设备便可举起垃圾桶,然后倾斜桶身,将其中的垃圾倾卸到垃圾箱内。倾卸完成后,翻斗机构便恢复原位。 翻...
于 11/21/2018
点击阅读

任何压力,任何应用,总有解决方案!

对于全球大型原始设备制造商的液压系统设计工程师来说,管理不同区域的压力等级、软管尺寸并确保产品的一致性绝非易事。ISO 18752标准为设计工程师及其客户大大简化了这一过程。这样做的好处是,相同的标准规范适用于所有系统,无论它们在何地制造和销售。如此一来,基于相同的设计和测试规范,可确保制造商收到相同的液压软管并满足其全球应用需求。   原始设备制造商如何从ISO 18752标准中受益...
于 11/07/2018
点击阅读

使用驱动控制泵(DCP)的节能型液压系统

现代化工业机械在水力学方面,带来了前所未有的需求,需要提供更高效、更安静且更小足迹的解决方案,同时还应能保持液压系统所具有的传统益处,例如:较高的功率密度、准确的控制以及持久的性能。但是这些益处素来伴随着高成本且低效率的能源分配、热量发生和噪音。构成每套液压系统的各种离散部件让面临的挑战变得更加复杂。 需要具备的知识 没有两套系统是完全相同的,而且有效地集成需要深入了解 • 液压系统 • 液压泵...
于 10/16/2018
点击阅读

新型集成电液驱动系统在可再生能源领域中的应用

要在可再生能源应用领域中应用,全新集成电液驱动系统必须高效、精确,且足够耐用,以抵抗严苛的发电环境。派克汉尼汾公司开发的集成电液驱动系统(HAS),非常适用于可再生能源领域,例如太阳能光伏板、风力涡轮机和水电站等。 新型集成设计结合了传统机电作动器可控性好与传统液压系统功率密度高、使用寿命长、出力大的优点,改进风力和水力等可再生能源系统的驱动系统性能,并提供更全面的功能。 高效率,少维护 这种高效模...
于 08/24/2018
点击阅读

我们的秘诀:驱动控制

电气传动在过去几年中取得了巨大的进步——无论是速度控制,还是在小转速下控制大扭矩。我们利用这些技术进步对液压泵系统进行了优化,主要用于控制泵的速度。驱动控制泵(Drive Controlled...
于 08/24/2018
点击阅读

液压软管行走江湖之秘籍:如何炼成金刚不坏之身?

作为享誉江湖的优秀液压软管,需在许多工业和移动应用中承受极端条件,包括腐蚀性液体、极限高低温度以及超高压力。如果液压软管也有OS,那么他们的真心话一定是:江湖不好走,金刚不坏之身我要有!下面,请随我们一起来了解下,看恶劣环境中专用的软管设计如何帮忙他们炼成金刚不坏之身。 战胜严苛运行环境 液压软管面临的极限挑战之一来自于输送可能具有腐蚀性的工业流体,包括: 机油 重型冷却剂...
于 12/01/2017
点击阅读

通过预防性维护减少液压系统故障

减少液压系统故障的第一道防线是将污染监测和控制程序作为您的预防性维护(PM)计划的组成部分。这并不是说您的车间必须是无尘室;我们的目标是发现污染源,并想办法来减少污染。 污染...
于 12/14/2016
点击阅读

新型集成电液驱动系统在可再生能源领域中的应用

驱动系统必须高效、精确,并且足够耐用以承受恶劣的发电环境。派克汉尼汾公司开发的集成驱动系统(HAS),非常适用于可再生能源领域,例如太阳能光伏板、风力涡轮机和水电站等。 新型集成设计结合了传统机电驱动器可控性好与传统液压系统功率密度高、使用寿命长、出力大的优点,改进风力和水力等可再生能源系统的驱动系统性能,并提供更全面的功能。 高效率,少维护 这种高效模块化系统支持多种油缸安装尺寸和行程长度。该集成...
于 08/17/2016
点击阅读