运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国
制程过滤产品的这些工艺应用点,你知道吗?
石油天然气行业下游包括炼油厂和石化厂,这些工厂将原油加工成航空燃油、柴油、润滑油和汽油等成品。炼油厂全天候运营,每天处理数十万桶原油。无论是保护设备、确保生产效率、减少工艺故障,还是降低停机时间、节省维护成本,可靠的过滤必不可少。我们将在本文探究派克汉尼汾旗下的制程过滤产品在这些下游过滤工艺中的主要应用。  ...
点击阅读 ►
防爆担当:与看不见的敌人较量
并非所有的危险都能为肉眼所见。很多时候,这些易燃易爆的粉尘、气体或者液体无色无味,甚至你都感觉不到它的存在,但潜在的敌人却在真实地威胁着人们的生命财产安全。例如,在石油天然气行业中,产品生产、加工、运输和存储的过程容易产生挥发性易燃物质。这些易燃物质与空气混合后,就可能形成具有爆炸性浓度的混合物。它们一旦经电气或机械源引燃,或者经设备表面温度引燃,后果不堪设想。 ...
点击阅读 ►
GlobalCore: 适用于任何压力的液压软管解决方案
为了让客户更加容易地选择合适的软管,派克汉尼汾研发了GlobalCore系列液压软管。基于ISO18752的GlobalCore系列全球管是根据客户指定和使用软管的方式即压力范围而非结构加以制造,是世界上第一款软管和接头集成设计的高性能系统,旨在为耐受恶劣工作现场条件的提供简便强大的液压软管解决方案。  ...
点击阅读 ►
液压系统设计工程师应该了解的ISO 18752标准
对于大型全球性设备制造商的液压系统设计工程师来说,不同领域压力等级、软 管尺寸和产品一致性的管理绝非易事。ISO 18752 标准为设计工程师及其客户 大大简化了这一过程。它的优势在于,无论在何地制造和销售,同一个标准规范 可以适用于所有系统。   什么是ISO 18752标准?  ISO 18752液压软管标准解决 了许多有关压力等级、软管尺 寸和不同区域产品一致性的问 题。...
点击阅读 ►
安装和配置CPS传感器的简单步骤
我们将介绍在气动直线执行器上安装连续位置传感器(CPS)的安 装配置方法。    作为指导,我们将用派克 P8S CPS(连续位置传 感器)举例说明,可用于各种配置(包括 IO-Link 或模拟反馈信号、选择输出和各种测量范围),安 装步骤对于所有 P8S 类型都是通用的。  P8S CPS可直接安装到任何T型槽气缸上。需要注意的是,如果使用另一种形状的气缸(如拉杆或圆 筒缸)则需另选支架。   ...
点击阅读 ►
了解如何使预防性维护更智能
随着工业 4.0 兴起,工厂和生产环境正采用工业 网络,使所有设备变得更加互联和智能。这其中最大 的驱动力就是需要改善性能、提高效率和提高生产率。 将智能加入到机器中,为执行预测性维护策略提 供了可能性可预测问题和提前计划,而非有了维 护需求后做出反应。 有效利用时,运营人员可将停机时间及其相关成 本将至最低。 许多行业(不止工业自动化)认为预防性维护是 必由之路。...
点击阅读 ►
你不知道的海洋生活平台
对于从事海上油气作业的人员来说,目之所及皆为景。他们既能观赏“海水无风时,波涛安悠悠”的美景,也能体会 “海上升明月,天涯共此时”的意境。然而,他们的海上生活可能并不止步于壮美海景。虽然身处茫茫大海,但依然可以在闲暇之余看看电影、健健身,这些在日常生活中司空见惯的休闲娱乐方式,对他们来说也并非遥不可及。  ...
点击阅读 ►
撬动地壳的秘诀
1821年,美国人威廉·哈特发现小溪水面上有气泡冒出,便在附近钻出了美国历史上第一口天然气井。随后,他花了几年时间接通管道,用天然气照亮了附近的住户和商店。1858年,威廉·哈特成立世界上第一家天然气公司。他在美国被誉为“天然气之父”,1821年也被人们公认为现代天然气工业的起源。当年,威廉·哈特挖出的那口井大约只有9米深。时至今日,随着开采技术的飞速发展,人们可以钻出几千米深的井,开采埋藏在地下几...
点击阅读 ►
为什么冷却设备对数据中心如此重要
众所周知,云计算为企业提供了大量宝贵的数据,从而更好的满足客户的需求。每一天,每一秒,数十亿人在通过电脑、移动设备和物联网设备寻找信息。这意味着要收集和存储大量的数据,以便利用这些数据支持决策和操作。 数据检索类似矿工在发现和探索矿脉时采用的方法。这个过程包括挖掘、处理、精炼和提取大量的信息,希望从客户行为、趋势和业务表现的各个方面发现有价值的情报。与加州淘金热一样,从制造业到金融业再到医疗保健,各...
点击阅读 ►
派克蓄能器在游乐设施中的应用
大多数人都将主题公园视为远离工作压力的地方,但对于液压行业的人来说,这是展示自己专业知识的地方。 在游乐场设施的背后,复杂机器设备必须精确平稳地运行,才能确保设施安全可靠。无论您是在水中冲浪,在林中航行,还是被动画和模拟效果所感染,依靠液压科学和工程学设计的强大设备都在丰富您的娱乐活动。而且,很多大型、强劲的液压系统都依靠蓄能器驱动, 它们隐藏在人们视野之外,但对设备至关重要。      ...
点击阅读 ►