运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国

庆祝人类首次登月50周年,派克荣幸做出重大贡献

1969年7月16日,装载着阿波罗11号的土星5号火箭从肯尼迪航天中心发射升空,并于7月20日在月球登陆。从发射升空,到宇航员踏出“人类一大步”,直至成功返航,派克宇航始终与阿波罗号并肩努力---派克为运载火箭的三级推进器(第一级、第二级、第三级)、 指令舱...
发布于 07/18/2019
点击阅读

复合材料机翼,会惧怕闪电吗?

夏季来了,它不仅“烤”验着我们,还很任性,常常一言不合便电闪雷鸣,暴雨如注。这对于需要乘飞机出行的小伙伴来说,可不友好。或许此刻,你的脑海中正在闪过这样惊心动魄的场景:正在飞行中的飞机遭到了雷电袭击!其实,这样的场景并非虚构。《科学美国人》杂志曾在刊文《闪电击中飞机时会发生什么》中指出,每年美国每架商用飞机都会被闪电击中一次以上。通常,首先被击中的是机头最前端或翼尖这样的部位。很多人会觉得好奇,为什...
发布于 07/02/2019
点击阅读

液压马达在自动洗车系统中大放异彩!

时代在发展,科技在创新,人们的生活节奏也在加快。在这个效率为王的时代,有车一族却难免在节假日遇到洗车难、洗车要排队等情况。近几年,全自动洗车开始进入人们的视野,并在国内逐步兴起。去年,广州中石化多个加油站推出全自动洗车服务,车主只需将车停到指定位置,通过扫描旁边触摸屏上的二维码,便可进入洗车流程,整个过程不用人工,五分钟后,一辆洁净如新的车便呈现在眼前。 这种高效的洗车系统不仅需要清洁剂和水,还需要...
发布于 06/13/2019
点击阅读

使用新的换油方式,减少常见的工伤危险

我们期待每天活力满满地投入工作,平安健康地回家。然而事与愿违,每年都有数以千万计的人遭受工伤。一些工伤比较轻比如轻微割伤或刮擦等,而另一些工伤却比较严重,甚至可能致命。据统计,在美国每7秒就会发生一起工伤事故。根据美国安全委员会提供的资料,每年约470万人受伤。其中,在容易发生工伤危险的行业中,制造业排名第一,受伤人数也位居前列。随着对劳动力需求的日益增长,这些数字很可能继续上升。 常见的工伤事故 ...
发布于 06/13/2019
点击阅读

CO2控制产品,助力绿色制冷技术!

近年来,环保制冷剂替代产品成为制冷空调业新宠,包括CO2在内的天然工质因较低的GWP值或ODP值,应用日益广泛,以至于当您穿梭于超市琳琅满目的冷柜时,可能都不曾想到,冷柜里奶制品、肉类、蔬果类食品能如此新鲜,竟然与CO2制冷系统密不可分! 据了解,越来越多的超市开始采用CO2复叠式制冷系统进行制冷,让食品尽量保持鲜美。相比氟利昂,CO2无色无味、不助燃、不可燃,安全性高;温室效应潜能较小,非常环保;...
发布于 06/13/2019
点击阅读

以养代修,给发动机带来更好的呵护!

如今, “以养代修”的理念为越来越多的卡友所认同。...
发布于 06/13/2019
点击阅读

爱车小常识之空滤的重要性

都说卡车三分开、七分养,若保养不当,日积月累下来都是大问题。号称发动机三大卫士之一的空滤也不例外,一旦空滤质量不过关,将造成发动机部件过早磨损、燃烧效率低等问题。 我们都知道,空气中充斥着许多肉眼不可见的微粒,其中以二氧化硅,氧化铝,氧化铁等物质为主,二氧化硅约占总量的60-80%。这些微粒一旦进入发动机内部,会刺破摩擦表面形成的润滑油膜,或者进入发动机油底壳污染整个润滑系统加剧发动机的磨损。其中,...
发布于 06/13/2019
点击阅读

选好机滤,“芯”机是关键!

目前,大部分卡友都意识到机油的重要性,愿意多花钱升级机油,但对机滤的选择却比较随意,通常保养人员推荐什么就用什么。然而,真正懂车、爱车的卡友会更在意机滤的品质,搭配高品质机滤,会让机油如虎添翼,延缓发动机磨损,延长无故障运行时间,而劣质机滤,则会让机油有心无力,在加快发动机磨损的同时引发故障。 我们知道,任何两个存在相对运动的物体表面都存在摩擦,而润滑油的作用旨在减少因接触而产生的摩擦力与磨损,机油...
发布于 06/12/2019
点击阅读

花小钱省大钱,老司机的护机秘诀在这里!

2017年卡车司机调查报告显示,目前市场上大约有55%的车辆符合国四及以上的排放标准。这些车的发动机大多采用高压共轨燃油喷射系统,在提升车辆动力性和燃油经济性的同时,改善了排放性能。为了让燃油实现精准喷射,雾化效果更好,燃烧更充分,共轨系统喷射压力高,喷孔直径小。据了解,其喷射压力可高达1800bar,相当于一辆小桥车压到手指甲上的压力,与此同时,共轨系统的喷油孔却小至100微米,甚至无法插入三根头...
发布于 06/12/2019
点击阅读

驱动控制泵(DCP)解决方案

从忙碌不停的挖掘机,到力大无比的千斤顶,再到助力高空物件维修的升降机,液压传动在我们日常生活中的应用可谓非常广泛,凭借其功率密度高、控制精准以及性能持久等优势,液压在工业领域也如鱼得水。 然而,现代工业机械对液压的要求却在不断提升,除了这些传统优势,液压系统还需要更高效、噪音更低且排放更小。在传统液压技术中,电机的运行速度无法调控,电机一直以其速度上限运行,这很有可能会引起能源浪费。低效的能源分配伴...
发布于 05/30/2019
点击阅读

液压系统中的噪音

液压系统怎么会产生噪音?对它来说,为何消除噪音也非常重要?整个液压系统的流量由泵提供,噪音则主要由泵的机械运动及其输出流体的脉动产生。同时,噪音也可能由那些引起湍流或流速发生变化的元件产生。噪音具有叠加性,多个元件的少量噪音可能会被放大,进而产生严重的噪音污染。这可能会导致设备操作人员容易疲劳,甚至引发神经损伤。因此,操作人员需佩戴听力保护装置。 我们不希望有噪音,因为它可能会对液压元件产生额外负载...
发布于 04/19/2019
点击阅读

小部件的大学问

从智能手机到产业机器人,再到超级计算机,随着应用范围不断增加,半导体行业在蓬勃发展的同时,其制程工艺也不断快速提升。然而,无论工艺如何改进,都离不开盐酸、氢氧化钠溶液、过氧化氢溶液,以及乙醇,丙酮等各类高纯度化学品的使用。 这些高纯度化学品具有强酸、强腐蚀性等特性,在其输送系统原材料的选择上,必须慎之又慎。PFA和PTFE因拥有出色的物化性能而进入人们的视野,它们具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂、耐腐蚀...
发布于 03/08/2019
点击阅读

以小驭大,成就惊人速度!

如今,提起中国铁路的颜值担当,非“复兴号”莫属,修长的流线造型,极具工业质感的银灰色车身,神似“金凤凰”的造型,惊艳无数旅客。它不仅颜值高,而且跑得快,一分钟可前进5833米,更难能可贵的是,在高速运行的状态下,制动依旧精准平稳。这与制动系统的卓越性能密不可分。 制动系统的作用在于控制车辆的安全停车,对于高速运行的列车来说,制动系统的重要性毋庸置疑,每个部件都必须具有极高的可靠性,其中,来自派克汉尼...
发布于 12/10/2018
点击阅读

bauma CHINA 2018开展在即,精彩剧透最后一波!

对于工程机械迷来说,此刻的心情估计无比兴奋与激动,因为距离 2018 bauma CHINA正式开幕还剩最后三天。作为参展商来说,此时我们正在紧张有序地做最后准备,力求以更好的面貌奔赴这场两年之约的行业盛会,小派也不能落后啦,最后一波剧透助您轻松get展台亮点!...
发布于 11/25/2018
点击阅读

提高叉车性能,老司机们看过来!

几乎没有人会将不起眼的叉车视为全球仓库运营的中流砥柱。多年以来,叉车一直在默默无闻地升降和运输货物,确保社会大众获得所需产品。 大多数人认为叉车技术已经相当成熟了,但事实并非如此。为了让叉车工作速度更快、时间更长,运行更平稳,负载移动更高效,研发团队一直在寻求创新之法。幸运的是,派克汉尼汾找到了自己的解决之道,寄通过一个精心设计的专利系统,以前所未有的方式结合派克汉尼汾的先进核心技术,用来显著提高叉...
发布于 11/23/2018
点击阅读

配有螺旋摆动马达的翻斗机构让垃圾倾卸更高效

为了有效降低工伤赔偿和提高路线往返效率,垃圾车的设备制造商开始尝试对产品的设计作出改进。美国的一家设备制造商设计与制造了一种垃圾桶倾卸设备,这是一种适用于垃圾车、回收车及其他类型的垃圾装运设备。翻斗机构安装在车辆的前端或侧面,也可安装在前置式垃圾车的大垃圾箱上。当操作员将垃圾桶推车放置在倾卸设备上,倾卸设备便可举起垃圾桶,然后倾斜桶身,将其中的垃圾倾卸到垃圾箱内。倾卸完成后,翻斗机构便恢复原位。 翻...
发布于 11/21/2018
点击阅读

用心呵护柴油发动机的“心脏”

提到柴油车,大家脑海里可能会浮现这样一幅画面:粗犷笨拙,身强力壮,然而让人更加难以忘怀的是,当它运行起来,轰鸣阵阵、浓烟滚滚,未见其车,先闻其声,即使远去,依然余烟缭绕。直到今天,这仍然是大多数人对于柴油车的印象。这主要是因为在传统柴油车中,发动机是由各缸各自喷油,喷油量和压力不一致,导致运转不均匀,从而造成了燃烧不平稳、噪音大、油耗高、冒黑烟等问题。 随着高压共轨系统技术的发展与普及,柴油车也开始...
发布于 11/19/2018
点击阅读

铁水柔情,也打动不了它!

一道道优美的弧线腾空划破夜空,瞬间绽放出千万朵璀璨的火花,既壮美又惊艳,引人赞叹无数,正所谓流光飞瀑布,星雨落天庭,描绘的便是这样一番场景,这也是民间俗称的“打铁花”。然而,这并非普通的烟花表演,在《延禧攻略》中,高贵妃为太后祝寿,特意安排了一场“万紫千红”的烟花表演,却反被加了金汁的铁水所伤,最终领取盒饭早早下线。那么,演绎这样绝美画面的主角--铁水,到底是什么呢?为什么有这么大的杀伤力? 其实,...
发布于 11/14/2018
点击阅读

大国重器,定海神针!

《西游记》中出现了许多兵器,但只有孙悟空的贴身兵器“定海神针”金箍棒给人们留下了深刻的印象。孙悟空正是依仗金箍棒,大闹天宫,降妖伏魔,既打出了一个令上界天仙惊心胆寒的“齐天大圣”的名头,同时,也确保了一路坎坷危机重重的取经大业顺利完成。 定海神针,这种神器是不是只存在于神话中呢? ■...
发布于 11/09/2018
点击阅读

任何压力,任何应用,总有解决方案!

对于全球大型原始设备制造商的液压系统设计工程师来说,管理不同区域的压力等级、软管尺寸并确保产品的一致性绝非易事。ISO 18752标准为设计工程师及其客户大大简化了这一过程。这样做的好处是,相同的标准规范适用于所有系统,无论它们在何地制造和销售。如此一来,基于相同的设计和测试规范,可确保制造商收到相同的液压软管并满足其全球应用需求。   原始设备制造商如何从ISO 18752标准中受益...
发布于 11/07/2018
点击阅读