过程控制

选购仪表管的四大关键因素

设计密封仪器系统时,确保系统安全性和可靠性的第一步是选择合适的仪表管,以达到预期用途。合适的仪表管起重要 连接作用且兼容其他组件,没有合适的仪表管,系统完整性就是不完整的。在本文中,我们列出了为派克 A-LOK®和 CPITM 系列管件选购高质量仪表管的四项关键参数。  派克的仪表管件广泛应用于要求产品最佳性能的各种场合。派克的仪表管件和选定仪表管的兼容性对提供始终如一的高 可靠性至关重要。  ...
于 01/03/2020
点击阅读

适时为仪表阀组部署整体式端接

一个多世纪以来,在差压流量计的应用中,确保引压管与阀组无泄漏连接一直是仪表工程师的研究课题。 1910年,孔板装置首次面世,它有多达33个连接口和16种长度的管道!今天,随着高度集成阀组的发 展,通常两个管接头就能完成安装。然而,确保这些接头性能长期可靠,仍然任重而道远。  ...
于 12/02/2019
点击阅读

工欲善其事,必先利器!

我们日常生活中常见的合成塑料、合成橡胶及丙烯颜料等产品,其生产过程中少不了乙烯、丙烯等有机化工生产原料,据了解,石油是获取这些化工原料的主要途径之一。 在由石油制取乙烯等基本化工原料的主要途径中,人们会对制取过程中的裂解气进行多组分分析,以优化控制裂解深度,稳定生产、提高收率。 但取样出来的裂解气并不能直接进行分析,这其中掺杂着大量的水、焦油等杂质颗粒,压力和温度也可能不在分析仪器所规定的范围内。如...
于 10/25/2018
点击阅读

阻止管间腐蚀的明智解决方案

根据一项美国全国范围内的报道,工业每年因腐蚀问题耗费2760亿美元。因此,明白如何控制腐蚀对于安全,高产以及具有成本效益的生产运行至关重要。 什么是腐蚀? 腐蚀就是物质因与周围环境发生反应而导致自身或其性质的退化。腐蚀的种类多种多样,有全面腐蚀,电化学腐蚀,缝隙腐蚀,点腐蚀,晶间腐蚀,应力腐蚀等。在这些腐蚀当中,缝隙腐蚀和点腐蚀是最普遍的也是最棘手的—特别是对基于海上平台的工业。 由于腐蚀造成的开销...
于 08/27/2018
点击阅读

选择用于高温环境的合适管夹

仪器管夹通常都用于条件恶劣,温度极高的艰苦环境。因此,选择正确规格的管夹材料就相当重要,因为选用正确的材料能够使其很好地应对艰苦的环境。 材料选择 高温可能会引起一些关于管夹设计的问题,因为他们并不是专门为抵挡高温而制造的。 例如: •      聚丙烯最高的有效温度是90度。 •      聚酰胺能承受的最高温度是120度 •      热塑性弹性体—...
于 08/24/2018
点击阅读

以经济安全的方式安装仪表管路系统的10个步骤:第2部分

由过程控制小组于2016年9月9日(星期五)发表 步骤6....
于 08/24/2018
点击阅读

玩转CO2系统!

“雾霾之上,穹顶之下,我们同呼吸,共命运。”这很多人听完柴静《穹顶之下》的演讲后,感触最深的一句话。它第一次让大家意识到了雾霾的严重危害,也由此引发了公众对大气污染问题的持续关注与热议。 为了保护环境,国家对环保工作开始深入推进,随之而来的是,节能环保型产品逐渐火爆起来。CO2冷媒空气源热泵就是代表之一。在北京某三甲医院,院方去年配置了两台120KW的CO2冷媒空气源热泵,为住院楼和办公楼提供热水。...
于 04/02/2018
点击阅读