运动和控制技术博客 | 派克汉尼汾中国
新型可分解和可降解材料优化石油天然气开采
在石油天然气开采中使用可分解和可降解材料,能够在压裂井产生高压的同时,尽量减少油井干预,保持油井流动并有效减少堵塞。这些材料在设计上能够承受应用过程中的高压高温,然后逐渐分解成无需回收的微小颗粒。由于它们会自然溶解或降解,因此,运营商无需通过孔口布线取回这些材料,从而节省时间、降低成本。 该类新型材料在石油天然气行业越来越受欢迎。预计未来两到三年内,30%以上的油井维修和油田增产耗材将为可降解产品(...
点击阅读 ►
如何避免石油天然气行业关键部件的故障
您的密封件在高压气体环境下会失效吗?EOG(能源、石油和天然气行业)关键部件的故障可能会带来灾难性后果。作为生产工艺与周边环境之间的一道必要屏障,密封件一旦受损,可能会引发泄漏,导致计划外维护。在更为严重的情况下,泄漏还会对人或环境造成危害。因此,识别和预防密封件故障,对于降低停机时间、加强EHS管理至关重要。  ...
点击阅读 ►
中型挖掘机的“小密圈”
再过一个多月,有着工程机械行业“奥林匹克”美誉的行业展会--2018...
点击阅读 ►
小身材大本领,我们为派克代言!
你可能见过我们,却未曾注意到我们。当你神情略显紧张,等待尖尖的针头扎入胳膊的那一刻,我们就静静守候在你身旁。当你轻松一口气、针头离开身体的时候,我们就跟着血液标本一起,奔向检测台。无论你是否注意到我们,我们就在那里,一直默默守护你的健康,我们就是真空采血管胶塞。 真空采血管除了我们,还有塑料盖、管路等部分。虽然我们身材小,我们本领可不小呢!如果你留心观察的话,会发现塑料盖有红黄绿蓝等不同颜色。 它们...
点击阅读 ►
创新型洁净室生产满足医药和制药行业的需求
自派克Prädifa事业部在位于Sadská的捷克工厂启用超现代化洁净室单元之后,目前该事业部已经特别针对医药和制药行业拓展其各项能力,以满足这些行业各种苛刻的要求。该项运营主要集中于由德国Pleidelsheim工厂和Bietigheim工厂所研制的弹性体和塑料部件构成的定制化生产解决方案。 该洁净室单元符合GMP要求,其由若干ISO...
点击阅读 ►
为何非事故泄露在不断增加
在非事故泄露连续下降四年之后,2014年大幅上升,据目前估计,重回到2011年的水平。自2009年以来,铁路的危险货物运输量增长42%,正如派克之前的博客所述,相对而言,美国联邦铁路局(FRA)和美国管道与危险材料安全管理局(PHSMA)的检查员人数仍然保持不变。 美国铁路协会(AAR)对截至2014年6月30日的上一年度公布的最新数据表明,情况并不那么乐观。令人遗憾的是,没有公布之前一年度相同时期...
点击阅读 ►