Fluidtechnik

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung

Erstellt von Parker Germany Team
Trinkwasser ist eines der meist kontrollierten Lebensmittel. Materialien die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, können Verunreinigungen und Keimwachstum erzeugen. Dies stellt ein erhebliches...
auf 2019, 02 25

Wissen Sie, wie extreme Kälte die Eigenschaften Ihres Hydraulikschlauches beeinflusst?

Erstellt von Parker Germany Team
Extrem kalte Umgebungsbedingungen mit Schnee, Eis und hohen Windgeschwindigkeiten sind eine Herausforderung für alle Hydraulikschläuche.  Häufig müssen Schläuche Temperaturen unter  -57 ° C...
auf 2018, 08 17

6 Gründe, warum EO-2 die zuverlässigste Verschraubung für Rail-Anwendungen ist

Erstellt von Parker Germany Team
Die Zuverlässigkeit jeder Komponente ist für den Konstrukteur für eine dauerhaft störungsfreie Funktion von Schienenfahrzeugen entscheidend. EO-2 Verschraubungen erweisen sich für Anwendungen im...
auf 2018, 08 07

Was Konstrukteure von Schienenfahrzeugen über EN 45545 wissen sollten

Erstellt von Parker Germany Team
Die europäische Norm EN 45545 wurde 2013 mit einer Übergangszeit bis 2016 eingeführt und erhöht die Anforderungen an die bisherigen nationalen Normen, die jetzt zurückgezogen wurden. Die Norm betrifft...
auf 2018, 07 02

Sind leichtere, umweltfreundlichere Schwerlaster realisierbar?

Erstellt von Parker Germany Team
Heutzutage wird praktisch jedes Produkt an irgendeinem Punkt der Lieferkette per LKW transportiert. Lastwagen durchqueren Länder und sogar Kontinente um uns, den Kunden, diese Produkte zu liefern....
auf 2018, 06 29

Wie wählen Sie Ihre industriellen Fittings aus?

Erstellt von Parker Germany Team
Im Bereich der Niederdruckkreise hat die Ausbreitung neuer Anwendungen die Entwicklung verschiedener Bauformen von pneumatischen und industriellen Fittings vorangetrieben. Diese Erweiterung bedeutet...
auf 2018, 06 25

Parker OnSite Container für Flexibilität bei geringen Kosten

Erstellt von Parker Germany Team
Parker Complete Piping Solution System spart Zeit und Kosten beim Entwickeln, Fertigen und Installieren von Rohrverbindungssystemen von 06 mm bis 273 mm (1/2“-10“) Complete Piping...
auf 2018, 06 21

Was jeder Hydrauliksystem-Designer über ISO 18752 wissen sollte

Erstellt von Parker Germany Team
Das Arbeiten mit Druckklassen, Schlauchgrößen und einheitlichen Produkten in verschiedenen Regionen der Welt kann für Konstrukteure von Hydrauliksystemen in großen, globalen OEM-Unternehmen...
auf 2018, 05 17

Revealing the road to digital transformation at Hannover Fair 2018

Erstellt von Parker Germany Team
As Hannover Fair 2018 gets underway (23-27 April), the expo halls will be filled with thousands of visitors eager to see the latest innovations in manufacturing. This year’s overall focus being...
auf 2018, 04 24

Wie wählen Sie einen Niederdruck Push-on / Push-Lok-Schlauch aus?

Erstellt von Parker Germany Team
Wenn man vor der Wahl steht, einen Niederdruck-Schlauch auszuwählen, stellt sich oft auch die Frage, ob es ein Gummi- oder Thermoplast-Schlauch sein soll. Beide Materialien bieten individuelle...
auf 2018, 02 26

Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Erstellt von Parker Germany Team
2013 wurde die Europäische Norm für Schienenfahrzeuge (EN 45545) eingeführt, die den Einsatz von zertifizierten Schläuchen für Schienenfahrzeuge als auch für Gleisbaumaschinen regelt. Als führender...
auf 2018, 01 15

Lärmminderung in Hydrauliksystemen

Erstellt von Parker Germany Team
Lärm in Hydraulikanlagen wird hauptsächlich durch die mechanische Arbeit der Pumpe und die Druckimpulse des Mediums verursacht, wenn es aus der Pumpe austritt, um die Anlage zu durchströmen. Lärm...
auf 2017, 10 17

8 einfache Tipps zu Wartung und Austausch Ihres Hubmast-Schlauchs

Erstellt von Parker Germany Team
Sieht Ihr Hubmast-Schlauch so aus? Bei der routinemäßigen Überprüfung von Förderzeugen im Rahmen einer Wartung werden Schläuche schon mal übersehen. Das führt dann unweigerlich zu Ausfallzeiten sowie...
auf 2017, 08 23

Einfache Auswahl von Hydraulikschläuchen und Armaturen

Erstellt von Parker Germany Team
Die Auswahl der richtigen Schlauch- und Armaturenkombination für ein Hydrauliksystem ist ein kritischer Prozess, der oft übersehen und unterschätzt wird. Die Wahl der richtigen Kombination...
auf 2017, 06 29

Parker verknüpfte auf der Hannover Messe 2017 intelligente Technologien und Komponenten zu fortschrittlichen IOT-Systemlösungen

Erstellt von Parker Germany Team
Die Hannover Messe 2017 ist beendet und es wird Zeit für ein kleines aber feines Fazit unsererseits, denn es gibt viel zu erzählen und große Erfolge zu verbuchen. Parker war mit seinem Netzwerk an...
auf 2017, 05 26

Mobile Schlauchpressen reduzieren Machinenstillstandszeiten

Erstellt von Parker Germany Team
Defekte im Hydraulikkreislauf sind meist die Ursache für zwei Drittel aller Maschinenausfälle – oft verursacht von relativ einfachen Bauteilen wie Hydraulikschlauchleitungen, die eine überaus wichtige...
auf 2015, 11 27

Das EO-3 Verschraubungssystem auf dem Weg durch Deutschland

Erstellt von Parker Germany Team
Wechselndes, unerfahrenes Personal, Fachkräftemangel und zunehmend schwierige Einbaubedingungen führen zu Fehlmontagen. Deswegen tüftelte Parker an einer innovativen Lösung, die in unserem EO-3 Van...
auf 2015, 10 02