Parker Deutschland

Innovative Filtertechnik für Nutzfahrzeuge im Aftermarket

Innovative Filtrationstechnologie für Nutzfahrzeuge für Ihren Aftermarket - Parker GermanyParker Racor ist Experte im Bereich der Motorenfiltration und gehört weltweit zu den bevorzugten Erstausrüster-Partnern führender Lkw-Hersteller. Parker bietet die Original-Filter der OEMs auch für den Aftermarket, also für den Handel und Werkstätten an. Die Filter sind daher hinsichtlich Passung, Form, Funktion und Leistung identisch mit den OEM-Filtern und somit absolut konform mit den Fahrzeuggarantiebedingungen.

Ausfälle vermeiden durch Qualität und Effizienzsteigerung

Verunreinigte Partikel und Wasser stellen stets und unabhängig vom Pflege- und Wartungsniveau ein Risiko für die Effizienz eines Kraftstoffsystems dar. Fakt ist, dass diese Art der Verschmutzung zum Ausfall der Einspritzanlage oder zu einer eingeschränkten Motorleistung führen kann. Daher sind Vorfiltersysteme gefragt, die sowohl effektiv als auch ausreichend arbeiten. Wichtig ist zudem, dass auch nach der Fahrzeuggarantiezeit, in der die Filter meist vom Hersteller bezogen werden, Ersatzfilter zum Einsatz kommen, die die nötige Qualität und Kosteneffizienz liefern.

Identische OE-Original Qualitätsfilter

Parker Racor stellt speziell für den Anwendungszweck entwickelte Qualitätsprodukte her, die mit einer ausgezeichneten Lebensdauer in vielen verschiedenen Umgebungen und Anwendungen punkten – und das mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis. Käufer von Original-Ersatzfiltern profitieren von Parker Racors großer Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von sowohl Filtern als auch den entsprechenden Filterglocken und Gussköpfen. Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass Anwender hochwertige OE-Qualitätsteile erhalten, die die für die Fahrzeugzuverlässigkeit erforderliche Passgenauigkeit und Leistung bieten.

Parker Racor ist in der TecDoc-Datenbank (www.tecdoc.de) gelistet. Dort können Sie schnell den OE-Originalfilter identifizieren und qualitativ hochwertige Teile und Komponenten beschaffen. Oder Sie suchen Ihren nächsten Parker Handelspartner auf, der Ihnen schnell und zuverlässig den richtigen Filter aushändigt: www.parker.com.

Weitere Informationen zu Parker Racor Motorenfiltration erhalten Sie unter www.parker.com/changingfilrationde

Verwandte Beiträge:

Der Weg zu Nachhaltigkeit und Korrosionsschutz mit innovativer Kolbenstangenbeschichtung

 

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Wissen Sie, wie extreme Kälte die Eigenschaften Ihres Hydraulikschlauches beeinflusst?

Extrem kalte Umgebungsbedingungen mit Schnee, Eis und hohen Windgeschwindigkeiten sind eine Herausforderung für alle Hydraulikschläuche.  Häufig müssen Schläuche Temperaturen unter  -57 ° C...

6 Gründe, warum EO-2 die zuverlässigste Verschraubung für Rail-Anwendungen ist

Die Zuverlässigkeit jeder Komponente ist für den Konstrukteur für eine dauerhaft störungsfreie Funktion von Schienenfahrzeugen entscheidend. EO-2 Verschraubungen erweisen sich für Anwendungen im...

Was Konstrukteure von Schienenfahrzeugen über EN 45545 wissen sollten

Die europäische Norm EN 45545 wurde 2013 mit einer Übergangszeit bis 2016 eingeführt und erhöht die Anforderungen an die bisherigen nationalen Normen, die jetzt zurückgezogen wurden. Die Norm betrifft...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Innovative Filtertechnik für Nutzfahrzeuge im Aftermarket

Kommentar schreiben





Captcha