Parker Deutschland

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Erstellt von Parker Germany Team
Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...
auf 2019, 02 26

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Erstellt von Parker Germany Team
Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
auf 2019, 02 26

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können

Erstellt von Parker Germany Team
Mit einer wachsenden Anzahl von Herstellern intelligenter Geräte und Produkte, die Sensoren für die drahtlose Kommunikation mit der Außenwelt entwickeln, gewinnen Industrie 4.0 und das...
auf 2019, 02 26

Steckverbindungen für Trinkwasser erfordern KTW-Zulassung

Erstellt von Parker Germany Team
Trinkwasser ist eines der meist kontrollierten Lebensmittel. Materialien die mit Trinkwasser in Kontakt kommen, können Verunreinigungen und Keimwachstum erzeugen. Dies stellt ein erhebliches...
auf 2019, 02 25

Steigern Sie die Rentabilität Ihres Hydrauliksystems mit einem kostenlosen Temperatur-Testkit

Erstellt von Parker Germany Team
Es gibt zahlreiche Faktoren, die im Hintergrund ablaufen, die einzeln oder in Kombination die Effizienz eines Hydrauliksystems beeinträchtigen und dadurch die Gesamtrentabilität mindern können. Um dem...
auf 2018, 09 28

Wie Blattverstellsysteme in Windkraftanlagen genauer und zuverlässiger werden

Erstellt von Parker Germany Team
Das Blattverstellsystem ist immer noch eine technische Herausforderung für die Hersteller von Windkraftanlagen und Systemlieferanten. Auf der einen Seite sollen die Investitionskosten für die...
auf 2018, 09 27

Wissen Sie, wie extreme Kälte die Eigenschaften Ihres Hydraulikschlauches beeinflusst?

Erstellt von Parker Germany Team
Extrem kalte Umgebungsbedingungen mit Schnee, Eis und hohen Windgeschwindigkeiten sind eine Herausforderung für alle Hydraulikschläuche.  Häufig müssen Schläuche Temperaturen unter  -57 ° C...
auf 2018, 08 17

6 Gründe, warum EO-2 die zuverlässigste Verschraubung für Rail-Anwendungen ist

Erstellt von Parker Germany Team
Die Zuverlässigkeit jeder Komponente ist für den Konstrukteur für eine dauerhaft störungsfreie Funktion von Schienenfahrzeugen entscheidend. EO-2 Verschraubungen erweisen sich für Anwendungen im...
auf 2018, 08 07

Was Konstrukteure von Schienenfahrzeugen über EN 45545 wissen sollten

Erstellt von Parker Germany Team
Die europäische Norm EN 45545 wurde 2013 mit einer Übergangszeit bis 2016 eingeführt und erhöht die Anforderungen an die bisherigen nationalen Normen, die jetzt zurückgezogen wurden. Die Norm betrifft...
auf 2018, 07 02

Zwei Lösungen für höhere Effizienz Ihrer Baumaschinen

Erstellt von Parker Germany Team
Baumaschinen müssen sicherer, energieeffizienter und schadstoffärmer werden. Nichtsdestotrotz müssen viele Schwerlastmaschinen anspruchsvolle Arbeitszyklen bewältigen und können daher nicht...
auf 2018, 06 29

Reduzierung des Gewichts Ihrer Baumaschinen

Erstellt von Parker Germany Team
Ein hohes Gewicht führt zu einem höheren Energieverbrauch und belastet die Bauumgebung. Dagegen können verschiedene Maßnahmen zur Gewichtsreduzierung ergriffen werden. Haben Sie während  ...
auf 2018, 06 29

Sind leichtere, umweltfreundlichere Schwerlaster realisierbar?

Erstellt von Parker Germany Team
Heutzutage wird praktisch jedes Produkt an irgendeinem Punkt der Lieferkette per LKW transportiert. Lastwagen durchqueren Länder und sogar Kontinente um uns, den Kunden, diese Produkte zu liefern....
auf 2018, 06 29

Lastsensorventil verbessert die Produktivität und den Kraftstoffverbrauch von Schwermaschinen

Erstellt von Parker Germany Team
Maschinenausrüster sind ständig auf der Suche nach neuen Technologien zur Erhöhung der Produktivität von Schwermaschinen. Dabei muss ein Gesichtspunkt berücksichtigt werden: Die derzeit gängigen...
auf 2018, 06 29

Wie verbessert eine intelligente Benutzeroberfläche die Maschineneffizienz?

Erstellt von Parker Germany Team
Die Fertigungsbranche sieht sich derzeit einem zunehmenden Reform- und Innovationsdruck zur Bewahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit gegenüber. Auf Kundenseite sind dank des Internet of Things...
auf 2018, 06 29

Wie wählen Sie Ihre industriellen Fittings aus?

Erstellt von Parker Germany Team
Im Bereich der Niederdruckkreise hat die Ausbreitung neuer Anwendungen die Entwicklung verschiedener Bauformen von pneumatischen und industriellen Fittings vorangetrieben. Diese Erweiterung bedeutet...
auf 2018, 06 25

Parker OnSite Container für Flexibilität bei geringen Kosten

Erstellt von Parker Germany Team
Parker Complete Piping Solution System spart Zeit und Kosten beim Entwickeln, Fertigen und Installieren von Rohrverbindungssystemen von 06 mm bis 273 mm (1/2“-10“) Complete Piping...
auf 2018, 06 21

Was jeder Hydrauliksystem-Designer über ISO 18752 wissen sollte

Erstellt von Parker Germany Team
Das Arbeiten mit Druckklassen, Schlauchgrößen und einheitlichen Produkten in verschiedenen Regionen der Welt kann für Konstrukteure von Hydrauliksystemen in großen, globalen OEM-Unternehmen...
auf 2018, 05 17

Revealing the road to digital transformation at Hannover Fair 2018

Erstellt von Parker Germany Team
As Hannover Fair 2018 gets underway (23-27 April), the expo halls will be filled with thousands of visitors eager to see the latest innovations in manufacturing. This year’s overall focus being...
auf 2018, 04 24

Wie wählen Sie einen Niederdruck Push-on / Push-Lok-Schlauch aus?

Erstellt von Parker Germany Team
Wenn man vor der Wahl steht, einen Niederdruck-Schlauch auszuwählen, stellt sich oft auch die Frage, ob es ein Gummi- oder Thermoplast-Schlauch sein soll. Beide Materialien bieten individuelle...
auf 2018, 02 26

Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Erstellt von Parker Germany Team
2013 wurde die Europäische Norm für Schienenfahrzeuge (EN 45545) eingeführt, die den Einsatz von zertifizierten Schläuchen für Schienenfahrzeuge als auch für Gleisbaumaschinen regelt. Als führender...
auf 2018, 01 15