Blogs zur Antriebs- und Steuerungstechnologie | Parker Deutschland

Was jeder Hydrauliksystem-Designer über ISO 18752 wissen sollte

Erstellt von Parker Germany Team
Das Arbeiten mit Druckklassen, Schlauchgrößen und einheitlichen Produkten in verschiedenen Regionen der Welt kann für Konstrukteure von Hydrauliksystemen in großen, globalen OEM-Unternehmen...
auf 2018, 05 17

O-Ring-Werkstoffauswahl mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist...
auf 2018, 04 25

Revealing the road to digital transformation at Hannover Fair 2018

Erstellt von Parker Germany Team
As Hannover Fair 2018 gets underway (23-27 April), the expo halls will be filled with thousands of visitors eager to see the latest innovations in manufacturing. This year’s overall focus being...
auf 2018, 04 24

O-Ring Auswahl leicht gemacht mit dem Parker O-Ring Selector

Zwei Dinge sind für die zuverlässige Funktion einer O-Ring-Dichtung gleichermaßen wichtig: die richtige Größe und der richtige Werkstoff. Der neue O-Ring Selector von Parker ist...
auf 2018, 02 28

Wie wählen Sie einen Niederdruck Push-on / Push-Lok-Schlauch aus?

Erstellt von Parker Germany Team
Wenn man vor der Wahl steht, einen Niederdruck-Schlauch auszuwählen, stellt sich oft auch die Frage, ob es ein Gummi- oder Thermoplast-Schlauch sein soll. Beide Materialien bieten individuelle...
auf 2018, 02 26

Wie Sie die Herausforderungen der Europäischen Norm für Schienenfahrzeuge bewältigen | Erfolgsgeschichte

Erstellt von Parker Germany Team
2013 wurde die Europäische Norm für Schienenfahrzeuge (EN 45545) eingeführt, die den Einsatz von zertifizierten Schläuchen für Schienenfahrzeuge als auch für Gleisbaumaschinen regelt. Als führender...
auf 2018, 01 15

Endlosvulkanisierung ermöglicht Herstellung von Elastomerdichtungen mit großen Durchmessern in Präzisionsqualität

Präzisions-O-Ringe werden durch Vulkanisation in einem geschlossenen Werkzeug im Kompressions- oder Spritzverfahren hergestellt. Auf diese Weise lassen sich O-Ringe in relativ...
auf 2017, 12 10

Intelligentes Produktdesign bei polymeren Bauteilen ermöglicht Funktionsintegration

Der Einsatz geeigneter Werkstoffe basierend auf einschlägigem Engineering- und Fertigungs-Know-how ermöglicht die Integration mehrerer Bauteile und/oder Funktionen in einem einzigen Bauteil. Dadurch...
auf 2017, 11 06

Neue Dichtungslösung verlängert Lebensdauer von Drehgelenken für Mobilkräne

Mobilkräne erfüllen unterschiedlichste Aufgaben und müssen in der Regel schwere bis schwerste Arbeiten verrichten. Ihr Einsatzgebiet wie auch ihr Standort unterliegen vielfach härtesten...
auf 2017, 10 25

Universalwerkstoff nobrox® für Lebensmittelanwendungen: Werkstoffvielseitigkeit schlägt Werkstoffvielfalt

Ob in der industriellen Lebensmittelproduktion, der Gastronomie oder der heimischen Küche: Komponenten mit Lebensmittelkontakt in industriellen Anlagen und Haushaltsgeräten unterliegen...
auf 2017, 10 18

Lärmminderung in Hydrauliksystemen

Erstellt von Parker Germany Team
Lärm in Hydraulikanlagen wird hauptsächlich durch die mechanische Arbeit der Pumpe und die Druckimpulse des Mediums verursacht, wenn es aus der Pumpe austritt, um die Anlage zu durchströmen. Lärm...
auf 2017, 10 17

10 Schritte zur kostengünstigen und sicheren Installation von Rohrleitungs- & Fittingsystemen für Messgeräte – Teil 2

Erstellt von Parker Germany Team
Im ersten Teil wurde über Beratung, Standardisierung, Reduzierung von Leckage, Qualität, Prüfung, Zertifizierung sowie Temperatur und Nenndruck berichtet. In unserem zweiten Teil werden...
auf 2017, 09 21

3 Tipps zur Vorbeugung von Ausfallzeiten in Druckluftanlagen

Erstellt von Parker Germany Team
Pneumatische Systeme sind zu einem kritischen Bestandteil von Antriebs- und Steuerungsapplikationen für die Automation in nahezu jedem Industriesegment geworden. Vielfältig einsetzbare, saubere und...
auf 2017, 09 15

Wie drehzahlvariable Pumpenantriebe einfacher und gleichzeitig effizienter werden

Erstellt von Parker Germany Team
Sie interessieren sich für drehzahlvariable Pumpenantriebe, die – verglichen mit konventionellen Antriebslösungen – bis zu 70 Prozent Energie sparen. Lässt Sie die Komplexität noch zögern? Dann...
auf 2017, 09 06

8 einfache Tipps zu Wartung und Austausch Ihres Hubmast-Schlauchs

Erstellt von Parker Germany Team
Sieht Ihr Hubmast-Schlauch so aus? Bei der routinemäßigen Überprüfung von Förderzeugen im Rahmen einer Wartung werden Schläuche schon mal übersehen. Das führt dann unweigerlich zu Ausfallzeiten sowie...
auf 2017, 08 23

Neuer Dichtungswerkstoff HiFluor FB für hygienisch sensible Anwendungen

Ob bei der Herstellung von Lebensmitteln, Medikamenten und Kosmetika oder bei medizinischen Geräten, die in Kontakt mit dem Körper kommen, stets wird für die Werkstoffe der in den Herstellprozessen...
auf 2017, 07 27

Einfache Auswahl von Hydraulikschläuchen und Armaturen

Erstellt von Parker Germany Team
Die Auswahl der richtigen Schlauch- und Armaturenkombination für ein Hydrauliksystem ist ein kritischer Prozess, der oft übersehen und unterschätzt wird. Die Wahl der richtigen Kombination...
auf 2017, 06 29

Bei IoT mit Voice of the Machine die sogenannte Letzte Meile gehen

Erstellt von Parker Germany Team
Jeder, der Parker kennt, weiß, dass wir seit langem Komponenten und Systeme für Industrieanlangen herstellen – seit 100 Jahren, um genau zu sein. Und jeder weiß, dass die Welt vor 100...
auf 2017, 06 21

Leitfaden zur Auswahl des Dichtungswerkstoffes für Lebensmittel-Anwendungen

Egal ob aus natürlicher Quelle stammend oder künstlich hergestellt: Die Substanzen in der Lebensmittelindustrie und der chemischen Prozessindustrie sind in vielen Fällen identisch. Dabei...
auf 2017, 06 09

10 Verunreinigungen, die Ihr Druckluftsystem beeinträchtigen können – Teil 2

Erstellt von Parker Germany Team
Manchmal kann es in Ihrem Produktionsprozess zu Problemen kommen. Damit Sie den Betrieb wieder aufnehmen können, ist es wichtig, die Ursachen dieser Probleme zu kennen. In Teil 1 des Blogbeitrags "10...
auf 2017, 05 30