Parker Deutschland

Parker OnSite Container für Flexibilität bei geringen Kosten

CPS_ContainerParker Complete Piping Solution System spart Zeit und Kosten beim Entwickeln, Fertigen und Installieren von Rohrverbindungssystemen von 06 mm bis 273 mm (1/2“-10“)

Complete Piping Solutions-Konzept bietet Design, Fertigung und Montage hochwertiger Rohrverbindungssysteme aus einer Hand.

Parker Complete Piping Solutions (CPS) sichert dem Anwender wesentlich mehr Flexibilität und deutliche  Kosteneinsparungen bei der Herstellung von Rohrverbindungssystemen.  

Im Bereich der Mobiltechnik oder der maritimen und industriellen Anwendungen verzeichnet sich ein steigender Bedarf an Systemlösungen sowie dem entsprechenden Know how bei der Herstellung von Rohrverbindungssystemen. Die vom Kunden zu bauenden Maschinen und Anlagen werden immer größer und leistungsfähiger, hinzu kommt der steigende Kostendruck. Zusätzlich nehmen die Themen Sicherheit sowie platzsparende Bauweise  immer mehr Raum ein.

 

Flushing Unit_Complete_Piping_ServicesComplete Piping Solutions – Baustein für Baustein vorbildlicher Kundenservice

Parker verfügt weltweit über mehrere Complete Piping Solutions-Zentren, in denen unter einem Dach die für die Kunden maßgeschneiderten Rohrverbindungssysteme entwickelt und produziert werden. Das CPS-System ist modular aufgebaut, d.h., der Kunde entscheidet selbst, ob er sich vom Verrohrungskonzept bis hin zur Vor-Ort-Montage eine Komplettlösung liefern lässt, oder stattdessen nur Einzelleistungen in Anspruch nehmen will..

Umfassendes Ingenieurwissen ist bares Geld wert

In der Regel ermitteln die Systemingenieure von Parker zunächst den genauen Bedarf des Kunden und erarbeiten dann ein maßgeschneidertes Konzept. Die Fachleute von Parker schöpfen dabei aus ihrer jahrzehntelangen Projekterfahrung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen und lassen dieses wertvolle Wissen automatisch in das neue Projekt  mit einfliessen.

Mehr Nähe zum Kunden durch weltweite Complete Piping Solutions Fertigungszentren

Wenn der Kunde das Konzept freigegeben hat, werden in den Complete Piping Solutions-Zentren auf modernen CNC-Biegemaschinen Rohre bis zu einem  Außendurchmesser  von 273 mm/10“ durch Kaltumformen gefertigt. Dabei werden je nach Anforderung Biegeradien von 2xD bis 3xD erreicht. Die endbearbeiteten, gereinigten Rohre werden dann über das Parker-Zentrallager ausgeliefert. Auf besonderen Kundenwunsch übernehmen die Fachleute von Parker auch die Montage vor Ort und die Endabnahme.

Neu: Parker Onsite Service Container und Flushing Unit

Sowohl bei industriellen Anwendungen, aber auch im Schiffbau und On- und Offshore-Bereich gibt es komplexe Projekte, bei denen über einen längeren Zeitraum hinweg Rohrverbindungen gefertigt und endmontiert werden.

Genau für diesen Bedarf bietet Parker die neuen Onsite Service Container an. Sie beinhalten alle Montagemaschinen, die zur Vorbereitung der Rohre von 6 bis 60 mm Durchmesser benötigt werden. Auf Anfrage können auch größere Rohre mit einem Außendurchmesser von bis zu 10“/273 mm gefertigt werden.

Der Maschinenpark deckt alle von Parker angebotenen Verschraubungs- und Flanschsysteme von EO-2 über High Performance Flansche bis hin zu Parflange F37 ab. Alle Montagemaschinen verfügen über präzise Werkzeuge, so dass auch über hohe Stückzahlen hinweg einheitliche Montageergebnisse erzielt werden.

Gründliche Reinigung ist bares Geld wert

Ein weiteres neues Element des Complete Piping Solutions Systemes sind die Parker Flushing Units. Bevor die Rohrleitungen nach der Fertigung an den Hauptverbraucher angeschlossen werden, werden sie unter Nutzung dieser mobilen Aggregate gereinigt. Mit diesem Vorgang wird vermieden, dass die Leitungen durch Rückstände wie z. B. Metallspäne in der Funktion eingeschränkt sind oder sogar das Gesamtsystem zum Stillstand kommt.

Diese Aggregate sind nach 20Ft DNV 2.7-1 CSC Lloyds für den Offshore-Einsatz zertifizierte Container. Als Spülmedium wird Mineral-Hydrauliköl verwendet, dass bei einer Tankkapazität von 6.000 l mit einer Leistung von 3.000 l/min bei einem Druck von 75 bar (Druck einstellbar) durch die Leitungen geführt wird. Die Parker-Flushing Units sind für Drücke bis 640 bar geprüft und werden von insgesamt 6 Elektromotoren mit 400 V, 50 Htz/480 V, 60 Hz angetrieben.

Complete Piping Solutions – maßgeschneiderte Lösungen durch Modulbauweise

Zusammenfassend betrachtet liegt der Vorteil des Parker CPS-Systems im Baustein-Konzept. Der Kunde kann das auf seine Bedürfnisse bestens passende Leistungsportfolio abrufen, profitiert von der jahrzehntelangen Erfahrung kompetenter Parker-Ingenieure und schont an dieser Stelle eigene Ressourcen oder kann diese flexibler einsetzen.

 

Mehr über das Complete Piping Solutions System erfahren Sie unter

Complete Piping Solution System

www.completepipingsolutions.com

 

CPS_Ramiz_SelimbasicDieser Blog wurde erstellt von Ramiz Selimbasic, Project Manager Piping - Parker Hannifin Manufacturing GmbH 

 

 

 

 

 

 

Verwandte Beitrage:

Parker CPS Center bietet konstruktive Lösungen nach Maß

Parker mit kompletter Automatisierungstechnik auf Tour

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Neue Beschichtung für bis zu 8-mal längere Zylinderstandzeit

Wasserturbinensysteme arbeiten unter äußerst aggressiven Bedingungen. Die korrosiven Bedingungen in anspruchsvollen industriellen und Freiluftumgebungen, insbesondere in Wasserkraftanwendungen,...

Staub ist schädlicher, als man denkt

Im Freien eingesetzte Ausrüstung, beispielsweise in der Bauindustrie oder im Tagebau, ist von Starkregen bis zu heftigen Winden zahlreichen Einflüssen ausgesetzt. Dabei ist Staub ein Faktor, der...

Vier Schlüsselmerkmale für die Spezifikation des richtigen Linearantriebstrangs

Bei Linearantrieben kann die Auswahl der richtigen Antriebstechnologie ein Balanceakt sein, da es keine universelle Lösung gibt. Aufgrund der Vielzahl von Anwendungen – von automatisierten...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Parker OnSite Container für Flexibilität bei geringen Kosten

Kommentar schreiben





Captcha