Parker Deutschland

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können + Machine Tools + Parker Hannifin + Electromechanical & Drives Division EuropeMit einer wachsenden Anzahl von Herstellern intelligenter Geräte und Produkte, die Sensoren für die drahtlose Kommunikation mit der Außenwelt entwickeln, gewinnen Industrie 4.0 und das Industrial Internet of Things (IIoT) weiter an Bedeutung.

Die Vorteile umfassen die Aufrechterhaltung oder Verbesserung einer qualitativ hochwertigen Produktion durch die Überwachung von Maschinen, eine höhere Prozesseffizienz und die Steigerung der Zuverlässigkeit von Anlagen durch vorausschauende Wartung.

 

Progressive Partnerschaften

Bei Spezialisten für Hydraulik, Pneumatik und Elektromechanik wie Parker zeigt sich eine wachsende Tendenz zu Partnerschaften mit ihren Werkzeugmaschinenkunden, um Automatisierungslösungen mit integrierter Intelligenz, Konnektivität und Kontrolle zu entwickeln.

Dieser Trend wird von dem Wunsch der Werkzeugmaschinenhersteller getrieben, sich durch effizientere, schnellere, sicherere und präzisere Produkte vom Wettbewerb abzuheben. Es besteht jedoch oft der Bedarf an erheblichen Investitionen in einer Reihe von Bereichen, in denen interne Fähigkeiten manchmal nur eingeschränkt oder gar nicht vorhanden sind.

Im Fall von hydraulikbasierten Werkzeugmaschinen können Hersteller zum Beispiel von der Möglichkeit profitieren, vorbeugende Wartungsmaßnahmen zu planen, um Ölleckagen, Rohrbrüche und andere gängige Probleme zu vermeiden. Dies erfordert die Erfassung und Auswertung von physikalischen Daten wie Druck, Durchfluss und Temperatur.

Um einen maximalen Nutzen aus diesen Daten zu ziehen, muss die relative Interaktion dieser Parameter bekannt sein. Spezialisten wie Parker sind für die entsprechende Beratung und Unterstützung optimal positioniert.

Lieferanten von Automatisierungs- sowie Antriebs- und Steuerungstechnik befassen sich intensiv mit der Überprüfung ihrer Produktentwicklungsprozesse und der Implementierung von intelligenten Funktionen mithilfe von Messtechnik, Konnektivität über das Internet und der Steuerung durch menschliche oder automatisierte Eingriffe. Diese Faktoren sind wichtig, da sie einen simplen Automatisierungsprozess, der auf traditioneller „dummer“ Mechanik basiert, zu einer hocheffizienten, optimierten Anwendung machen können, die bei Bedarf auch vom anderen Ende der Welt gesteuert werden kann.

Überwachung des Pulses von Automatisierungsprozessen

Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können + Industry4.0 PAC Controller + Parker Hannifin + Electromechanical & Drives Division Europe

Für die Zustandsüberwachung ergeben sich völlig neue Möglichkeiten, da Wartungspersonal feststellen kann, ob etwas Außergewöhnliches vorgefallen ist – falls nötig in Echtzeit. Jeder Prozess hat einen „Puls“, sodass die Herausforderung in der kontinuierlichen Überwachung und Beantwortung der Frage besteht, ob sich der „Puls“ in einem bestimmten Zeitraum verändert hat und ein potenzielles Problem vorliegt.

Nur durch die Erfassung und das vollständige Verständnis von Prozessdaten ist es möglich, über das IIoT die Leistung von Werkzeugmaschinen zu optimieren, Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer von Anlagen zu verlängern. Umfassende Kenntnisse in den Bereichen Hydraulik, Pneumatik und Elektromechanik sind die Grundlage für die Entwicklung von Algorithmen für die vorausschauende und vorbeugende Wartung.

 

Vorantreiben der Implementierung des IIoT

Beim IIoT geht es nicht einfach nur um die Vernetzung von verschiedenen Architektursystemen, sondern auch um eine effektivere Kommunikation der Maschine durch die Bereitstellung von intelligenten Funktionalitäten, die die Interpretation von Daten vereinfachen. Die Möglichkeiten durch die erfolgreiche Integration von Antrieben und Motoren (der Muskel) und einer intelligenten Steuerung (das Gehirn) verändern die Verfahren in der Produktion und ermöglichen erweiterte Funktionalitäten, eine effizientere Automatisierung sowie einfachere und anwenderfreundlichere Fertigungslösungen.

Das IIoT umfasst weit mehr als nur Sensoren und erfordert auch, die Anwendung eines Kunden zu verstehen und zu ermitteln, wie eine Schnittstelle in dem Prozess bereitgestellt werden kann, die dem Unternehmen alle erforderlichen Informationen liefert. Dies wird am besten durch eine engere Zusammenarbeit zwischen Werkzeugmaschinenherstellern und Lieferanten von smarten Produkten und Teilbaugruppen erreicht, die intelligente Funktionalitäten in Prozesse integrieren können.

 

Michel Finck Ein Artikel von Michel Finck, Leiter Marktentwicklung der Electromechanical & Drives Division Europe.

 

 

 

 

Verwandte Artikel​

Wie erhöht eine intelligente Benutzeroberfläche die Maschineneffizienz?

Wie reduzieren Sie das Gewicht Ihrer Baumaschinen?

3 Tipps zur Vorbeugung von Ausfallzeiten in Druckluftanlagen

Parker verknüpfte auf der Hannover Messe 2017 intelligente Technologien und Komponenten zu fortschrittlichen IOT-Systemlösungen

 

Kategorien
Neueste Beiträge nach Verfasser

Hannover Messe: Parker Gemeinschaftsstand mit Handelspartnern

Möchten Sie wissen, wie wir mit unseren Partnern zusammengearbeitet haben, um die Produktivität und Rentabilität durch technische Innovationen zu steigern? Parker Hannifin verzeichnete...

So verwenden Sie intelligente Sensoren zur Unterstützung von Strategien für die vorausschauende Wartung

Bei optimaler Auswahl und Anwendung kann die neueste Generation von intelligenten Sensoren vorausschauende Wartungsstrategien für Anwendungen in der Fluidtechnik unterstützen. Die Datenerfassung...

Die Verwendung des Mobile Displays als dynamisches numerisches Eingabegerät

Die Regelung der Geschwindigkeit von Fahrzeugen ist für Maschinenbetreiber von grundlegender Bedeutung. Die Möglichkeit, die Geschwindigkeit von Förderbändern, Walzen im Straßenbau, Straßenmarkierern,...
Kommentare

Sie haben eine Frage zu Produkten oder Dienstleistungen von Parker?
Wir können helfen: Kontaktieren Sie uns!

Kommentar für Wie Sie durch die Zusammenarbeit mit Herstellern Ihre Leistung steigern können

Kommentar schreiben





Captcha