Electromécanique

Des camions plus légers, moins polluants, plus performants : mythe ou réalité ?

Aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous achetons a été transporté par camion à un moment ou un autre, traversant des pays, voire des continents pour parvenir jusqu'à nous. Les fabricants...
le 2019, 01 18
Consulter

Une technologie innovante de servo motopompe pour des presses à injecter moins énergivores

Née en 1907, la société REP International s’est spécialisée à partir des années 1960 dans la construction de presses à injecter. Ces machines à la fiabilité exemplaire doivent répondre à un...
le 2017, 07 31
Consulter

Parker et Inov Industrie améliorent la sécurité et la qualité de l'air du plus vaste parking d'Europe

Spécialisée dans le domaine des entraînements et de la maîtrise des énergies, Inov Industrie a récemment remplacé l’ensemble des variateurs de vitesse des systèmes de ventilation du plus grand parc de...
le 2017, 06 06
Consulter

L'importance du stockage dans la production d'énergie renouvelable

Le développement des énergies renouvelables s’est accéléré au cours de cette dernière décennie sous l'impulsion de l'opinion publique prouvant ainsi l'implication et la responsabilisation de tout...
le 2017, 02 22
Consulter

Les constructeurs de machines de formage de tube adoptent le « tout électrique »

L'industrie du pliage voit une migration de ses équipements hydrauliques traditionnels vers une automatisation «tout électrique» des machines. A ce jour, les opérations de cintrage de tubes...
le 2016, 10 12
Consulter

Comment dimensionner un actionneur à courroie?

Ne pensez pas trop rapidement que la courroie est un facteur limitant lors du dimensionnement de l'actionneur. D'autres composants mécaniques sont également à prendre en compte. Souvent, il demeure un...
le 2016, 09 04
Consulter

Construire soi-même ou acheter un positionneur linéaire ?

Comment une entreprise peut-elle décider le Business Case de construire un positionneur linéaire en interne ou d’acheter une technologie existante pour ce qui est des applications industrielles qui...
le 2016, 08 10
Consulter

Comment choisir la bonne association moteur/variateur pour les applications haute vitesse

Comment sélectionner l’association optimale moteur/variateur pour votre application d’électro-broche ? Cet article vous permettra de mieux comprendre pourquoi ce processus est beaucoup plus simple que...
le 2016, 03 22
Consulter

Cometto repousse les limites des transporteurs électriques pour charges lourdes avec les solutions d'entraînement Parker

Industrie Cometto SpA, un fabricant de remorques, semi-remorques et véhicules automoteurs basé en Italie, a choisi Parker pour équiper ses derniers véhicules EMT (Transporteurs...
le 2016, 03 16
Consulter

Parker sillonne les routes de France du 14 au 25 mars 2016 avec sa nouvelle exposition itinérante ‘‘automation on tour’’.

Le groupe Automation de Parker Hannifin, leader mondial des technologies du mouvement et du contrôle, entame une tournée sur les routes françaises avec un véhicule d'exposition. Son objectif est de...
le 2016, 03 08
Consulter

Logista étend ses capacités de distribution avec Parker

Le spécialiste et leader en France de la distribution de proximité a doublé les capacités de son site de Mions (près de Lyon). Logista a constitué une équipe pluridisciplinaire chargée de mettre...
le 2016, 01 25
Consulter

Des étudiants ingénieurs construisent une voiture à énergie solaire victorieuse

Les étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech Clermont-Ferrand en Auvergne ont développé, avec l'aide de leurs enseignants, un prototype de voiture électrique bien nommé Bélénos "dieu-soleil" chez...
le 2016, 01 19
Consulter

L'industrie 4.0 augmente t-elle les besoins en produits de contrôle de mouvement de plus en plus intelligents ?

Le terme générique industrie 4.0 se réfère à la quatrième révolution industrielle, généralement décrite comme l'informatisation de la fabrication, en d'autres termes la fusion entre l'automatisation...
le 2015, 12 03
Consulter

En route pour Solutrans 2015

Parker relève les défis du transport routier et urbain au salon Solutrans 2015, du 17 au 21 novembre 2015 à Lyon Eurexpo. Un camion d'exposition aux couleurs Parker Pour ce salon dédié aux...
le 2015, 11 18
Consulter

La technologie actuelle des servo-entraînements permet une amélioration des performances des machines de demain

Les constructeurs de machines font face à des exigences en constante augmentation. En effet, les machines se doivent d'être flexibles pour s’adapter aux différents processus de production et ne pas...
le 2015, 09 14
Consulter

Présentation de la Technologie Electromécanique et ses marchés clés

L'électromécanique est la technologie de contrôle des dispositifs mécaniques par voie électrique. Les systèmes et composants électromécaniques Parker permettent de gagner en précision et...
le 2015, 09 01
Consulter