Parker France

L'importance du stockage dans la production d'énergie renouvelable

EMEA_France_energy_grid_tieLe développement des énergies renouvelables s’est accéléré au cours de cette dernière décennie sous l'impulsion de l'opinion publique prouvant ainsi l'implication et la responsabilisation de tout un chacun pour ces nouvelles technologies.

En avançant dans cette direction, nous nous voyons confrontés à de nouveaux défis techniques complexes au quotidien concernant la production d'énergie véritablement durable. Le stockage de l'énergie est une technologie émergente qui joue un rôle de plus en plus vital pour surmonter ces défis.
Avec l'augmentation du niveau d'énergie renouvelable produit et acheminé dans les réseaux, les entreprises de services publics doivent maintenant relever le défi de l'intégration de ce nouvel apport d'énergie intermittente à leur approvisionnement en énergie traditionnelle.

Le problème de la production intermittente d'énergie renouvelable 

Cette imprévisibilité entraîne deux problèmes distincts:

1. De nombreuses infrastructures de réseaux d’énergie existantes ne sont pas en mesure d'absorber l'afflux d'énergie renouvelable aux heures de pointe (par exemple par temps ensoleillé / venteux), ce qui entraîne des pertes. L’énergie renouvelable fournie au-delà de la capacité d’absorption de l’infrastructure est rejetée. Afin d’optimiser ce nouvel apport, des mises à niveau de l’infrastructure représentant un investissement important sont nécessaires.

2. Lorsque le niveau de production d'énergie renouvelable est insuffisant, les fournisseurs doivent le remplacer par de l'énergie traditionnelle, ce qui peut prendre du temps et générer des coûts supplémentaires.

Les pertes combinées aux coûts supplémentaires que représentent les investissements à réaliser,  rendent l’intégration des énergies renouvelables compliquée pour les entreprises de services publics, conduisant ainsi à chercher des solutions pour surmonter ces contraintes.

Solution de stockage d'énergie:

Westnetz, le plus grand gestionnaire de réseau de distribution en Allemagne (une filiale de RWE International), était confronté à ces défis sur les réseaux ruraux dus à l'augmentation de la production solaire photovoltaïque sur leur réseau, en particulier pendant les mois d'été. Sachant que le renforcement de l'infrastructure du réseau avec de nouvelles lignes de distribution et des transformateurs aurait nécessité un énorme investissement en temps et en main d'oeuvre, ils se sont mis en quête d'une solution de rechange qui serait effective jusqu'à ce que des améliorations à long terme de l'infrastructure puissent être entreprises.

Parker a travaillé en étroite collaboration avec Westnetz afin de fournir une solution satisfaisant toutes les demandes et contraintes. Le système de stockage d'énergie de 250 kW, comprenant un onduleur de la série 890PX de Parker couplé à des batteries Lithium-Ion LG Chem, a une capacité de stockage de 1MWh, permettant ainsi de supporter le réseau local aux heures de pointe. Ce système clé en main a été fourni dans un conteneur d'expédition ISO de 40 pieds, qui peut être déplacé sur différentes zones du réseau électrique si besoin. Le système a permis à Westnetz de stocker avec succès l'excédent d'énergie généré pendant les périodes ensoleillées et de le renvoyer sur le réseau en fonction de la demande.

EMEA_France_energy_grid_tie_panneau_solaireLa demande pour de telles applications montre un changement de paradigme clair dans la fourniture d'énergie photovoltaïque (PV) qui place le stockage d'énergie comme partie intégrante de la solution. Si l'objectif est d'augmenter le ratio des énergies renouvelables dans notre consommation globale, il est clair qu'il faut compenser l'imprévisibilité inhérente à son offre.

De tels systèmes de stockage fournissent aux entreprises de services publics la flexibilité de pouvoir s'adapter à la production imprévisible d'énergie renouvelable. Ils réduisent la probabilité de se passer de la production d’énergie solaire tout en assurant un réseau stable et fiable pour les clients. Le projet de collaboration Parker / Westnetz démontre l'importance du stockage d'énergie pour accompagner les tendances émergentes dans la production d'énergie renouvelable, offrant la souplesse nécessaire pour tenir compte des progrès énergétiques durables que nous espérons tous.

Si vous êtes confronté aux défis posés par la croissance de la technologie photovoltaïque et que vous voulez en apprendre davantage sur les solutions Parker, visitez le site web de la division Energy Grid Tie.

EMEA_France_energy_grid_tie_David_BloodArticle écrit par Dr. David Blood, Market Manager, Energy Grid Tie Division, Parker Hannifin Corporation.

 

 

La technologie actuelle des servo-entraînements permet une amélioration des performances des machines de demain

Comment choisir la bonne association moteur/variateur pour les applications haute vitesse

Catégories
Publications récentes de l'auteur

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux...

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...
Commentaires

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Note to L'importance du stockage dans la production d'énergie renouvelable

Commenter





Captcha