Parker France

Corrosion : types, causes et stratégies de prévention

Gérer et prévenir la corrosion est essentiel pour un grand nombre de secteurs industriels. Sans traitement, la corrosion peut exposer à des risques l'infrastructure, la sécurité et les performances...
le 2020, 02 04
Consulter

La poussière est plus nuisible que vous ne le pensez

Les équipements sur le terrain, notamment dans l'exploitation minière et la construction, sont soumis à des conditions difficiles, allant de la forte pluie aux vents violents, mais la poussière peut...
le 2020, 01 07
Consulter

Un bond dans le futur avec LEAP : le programme qui prépare les leaders de demain

Dans l'environnement compétitif actuel des affaires, toutes les entreprises sont confrontées à un enjeu majeur : trouver le meilleur moyen d'attirer et de fidéliser les leaders de demain....
le 2019, 12 18
Consulter

Pourquoi changer la cartouche de mon filtre à air comprimé ?

Souvent considéré comme la « quatrième utilité » dans le secteur de l'industrie, aux côtés de l'électricité, du gaz et de l'eau, l'air comprimé est utilisé dans plus de 90 % des industries de...
le 2019, 11 20
Consulter

Des actionneurs sans tige à capacité de charge élevée qui alimentent la révolution de l'automatisation des usines

Les arguments en faveur d'une plus grande automatisation dans nos usines de fabrication et de traitement prennent de l'ampleur et se traduisent par une révolution dans les environnements...
le 2019, 11 20
Consulter

Conseils de sécurité et de maintenance pour assurer la bonne utilisation de flexibles hydrauliques

La sécurité est une préoccupation majeure quand il est question de systèmes hydrauliques, notamment lors du processus de sélection, de la maintenance et du remplacement de flexibles.. Les...
le 2019, 11 20
Consulter

Pourquoi le dimensionnement adapté est-il important?

En tant que concept, le dimensionnement adapté est lié intrinsèquement à la conception de machines intelligentes et procure des avantages comme l'optimisation de l'espace, des économies considérables...
le 2019, 11 20
Consulter

Quatre caractéristiques clés pour aider à la spécification d'un entraînement linéaire approprié

Pour ce qui est des actionneurs linéaires, la sélection de la technologie d'entraînement appropriée peut s'avérer un exercice d'équilibrage précis dont la mesure où il n'existe pas de...
le 2019, 11 19
Consulter

L'industrie 4.0 accroît les besoins en produits de contrôle de mouvement intelligents

Le terme générique industrie 4.0 se réfère à la quatrième révolution industrielle, généralement décrite comme l'informatisation de la fabrication, en d'autres termes la fusion entre l'automatisation...
le 2019, 10 28
Consulter

Qualité et confiance, les bases d’un partenariat gagnant pour remporter des marchés

Depuis déjà plusieurs années, Parker Hannifin, leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation de composants, systèmes et solutions dans le domaine du contrôle et...
le 2019, 10 24
Consulter

Comment gérer de manière optimale vos réseaux d'air comprimé ?

Représentant jusqu'à 40% de l'électricité consommée par une entreprise, l'air comprimé est un fluide aux enjeux multiples. Une mauvaise gestion de ce fluide et/ou de la conception de son réseau de...
le 2019, 06 25
Consulter

Parker présente ses systèmes d’actionnement de commande de vol Fly-by-Wire au salon du Bourget 2019

L’évolution des systèmes de commande de vol par câble a radicalement changé la façon dont un aéronef remplit plusieurs de ses fonctions. Les actions d’un pilote sont maintenant converties en signaux...
le 2019, 06 14
Consulter

Les raccords instantanés pour l’eau potable exigent la certification KTW

L'eau potable est l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Les matériaux des produits en contact avec l’eau potable peuvent générer des impuretés et favoriser la croissance microbienne. Cela...
le 2019, 03 24
Consulter

De l'alternance au CDI

Parker accueille chaque année une quarantaine d’alternants répartis sur l’ensemble des 12 sites en France. Afin d’illustrer ce dispositif alliant études et immersion dans le monde professionnel, nous...
le 2019, 01 24
Consulter

10 conseils pour le respect des bonnes pratiques lors de l'installation de pots de condensat

Les pots de condensat jouent un rôle essentiel pour optimiser l'exactitude de la mesure du débit et de la pression différentielle dans les applications de vapeur. Dès lors qu'ils sont...
le 2019, 01 24
Consulter

Comment une interface utilisateur intelligente peut-elle améliorer l'efficacité d'une machine ?

Le secteur industriel est actuellement soumis à de fortes pressions de modernisation et d'innovation afin de demeurer rentable. Du côté des consommateurs, l'Internet des Objets (IdO) a mis...
le 2019, 01 19
Consulter

Des camions plus légers, moins polluants, plus performants : mythe ou réalité ?

Aujourd'hui, pratiquement tout ce que nous achetons a été transporté par camion à un moment ou un autre, traversant des pays, voire des continents pour parvenir jusqu'à nous. Les fabricants...
le 2019, 01 18
Consulter

Une nouvelle valve "Load Sensing" qui améliore la productivité et la consommation de carburant

Les ingénieurs travaillant pour les OEM recherchent constamment de nouvelles technologies pour améliorer la productivité des machines. Cette quête se heurte toutefois à un facteur connu : les systèmes...
le 2019, 01 18
Consulter

Comment réduire le poids des engins de construction ?

Le poids est un problème car il contribue à augmenter la consommation d'énergie et cause des dommages au milieu environnant. Plusieurs méthodes permettent de résoudre ce problème. Avez-vous une vision...
le 2019, 01 15
Consulter

Découvrez comment nos vannes d'interface process/instruments contribuent à la réduction des émissions fugitives

La gestion des émissions constitue un défi de taille pour de nombreuses sociétés. Rien qu'en Europe, une raffinerie classique peut relâcher entre 600 et 10 000 tonnes d'émissions fugitives chaque...
le 2018, 12 12
Consulter