Blogs technologies Contrôle du mouvement | Parker France

Pourquoi changer la cartouche de mon filtre à air comprimé ?

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEASouvent considéré comme la « quatrième utilité » dans le secteur de l'industrie, aux côtés de l'électricité, du gaz et de l'eau, l'air comprimé est utilisé dans plus de 90 % des industries de fabrication dans le monde. À l'instar des autres utilités, il s'agit de l'un des principaux rouages des processus de production.

Son application et sa maintenance appropriées ont un impact profond sur la productivité, les résultats financiers et la réussite des entreprises. Les personnels des services généraux et de maintenance cherchent à s'assurer que leurs réseaux d'air comprimé fonctionnent de manière sûre, efficace et économique. Pour ce faire, des systèmes de purification sont installés afin d'assurer une alimentation continue en air comprimé de qualité. La filtration est ainsi au cœur de tout système de purification.

Les technologies de filtration pour le traitement de l'air comprimé utilisent des éléments filtrants de rechange qu'il faut remplacer périodiquement. Il y a toutefois souvent une confusion entre la raison pour laquelle il convient de remplacer l'élément filtrant et le moment auquel il faut le faire.

Nous aborderons dans ce bog les types et les sources de contamination, les technologies de filtration et leur fonction, les questions fréquentes ainsi que les mythes entourant la surveillance de la pression différentielle et les recommandations en matière de remplacement des éléments filtrants.

 

Contrôle des contaminants

La contamination de l'air comprimé provient de nombreuses sources différentes :

  • La contamination atmosphérique aspirée par le compresseur.
  • La contamination générée par le compresseur.
  • La contamination générée pas le réservoir de stockage d'air et les canalisations de distribution.

On recense 10 contaminants devant être traités dans un réseau d'air comprimé typique :

  • Vapeur d'eau
  • Micro-organismes
  • Impuretés atmosphériques
  • Vapeur d'huile
  • Aérosols aqueux
  • Eau liquide condenséeAé
  • Huile liquide
  • Aérosols d'huile
  • Rouille
  • Tartre

Les filtres coalescents sont l'un des types d'équipement de purification les plus importants dans la mesure où ils traitent la majorité de ces types de contamination, tandis que les séparateurs d'eau, les filtres à particules sèches et les filtres à adsorption traitent les autres.

Le tableau ci-dessous montre comment chaque technologie est exploitée pour assurer un air comprimé propre.

Technologies de purification en faonction des contaminants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments filtrants ne sont pas éternels

Toutes ces technologies de filtration (à l'exception des séparateurs d'eau) utilisent un média filtrant remplaçable, généralement sous forme de cartouche ou d'élément. Ces éléments sont soumis à des conditions extrêmes dynamiques dans le flux d'air comprimé, notamment :

  • Fortes variations de pressionWhy Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Replacement Filter Element - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA
  • Fortes variations de débit requis
  • Variations de température
  • Plages d'humidité allant de 100 % d'air saturé jusqu'aux points de rosée négatifs
  • Attaque chimique

Avec le temps, ces conditions entraînent la dégradation du média filtrant et la perte de son efficacité quant à sa fonction de rétention de la contamination. C'est la raison pour laquelle il convient de remplacer les éléments filtrants périodiquement pour assurer une performance optimale quant à la rétention des contaminants.

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - domnick hunter guarantee - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEAParker recommande un remplacement annuel (12 mois) de ses filtres coalescents ou à particules sèches tout comme des purgeurs à flotteur pour assurer l'élimination appropriée des contaminants. Les filtres coalescents OIL-X et les filtres à particules Parker domnick hunter procurent une garantie de qualité de l'air pendant un an en utilisant des pièces d'origine.

Même si Parker fournit des indications très précises sur les exigences en matière de maintenance, il reste une grande part d'incertitude pour ce qui concerne la date et la raison pour laquelle les éléments filtrant pour air comprimé doivent être remplacés, ce qui est parfaitement compréhensible dans la mesure où chaque réseau d'air comprimé est différent.

 

 


Questions posées fréquemment:

Pourquoi changer la cartouche de mon filtre à air?

Comme nous l'avons évoqué ci-dessus, les effets des conditions difficiles dans lesquelles les éléments filtrants coalescents et à particules sèches fonctionnent vont probablement dégrader leurs performances.

Que se passe-t-il en cas de dégradation d'un élément filtrant?

Avec le temps, les contaminants affaiblissent le support et entraînent la formation de fuites ou de trous. Une fois ces dégâts produits, la zone de fuite augmente rapidement et la contamination contourne l'élément filtrant.

Que se passe-t-il si mon installation ne fonctionne qu'à temps partiel ? Bénéficierai-je d'une plus longue durée de vie de mes éléments filtrants?

Comme évoqué, les éléments filtrants seront touchés par les contaminants dans le flux d'air comprimé et cette exposition constante les affaiblira. C'est dans le but de prévenir ces relargages que l'on considère que le remplacement annuel des filtres est une bonne pratique. Parker garantit les performances des filtres dont la fréquence de remplacement est annuelle.

Puis-je laver les cartouches filtrantes?

Non, il n'est pas possible d'extraire la contamination accumulée dans le média filtrant. Le fait de soumettre le média filtrant à de l'eau savonneuse chaude ou des solvants l'endommage.

Mon élément filtrant ne semble pas sale. Dois-je le changer? 

Tout d'abord, la partie de l'élément filtrant que vous apercevez est la couche externe de drainage, dont le rôle est de retenir les liquides coalescés et empêcher leur relargage. Le média filtrant principal se trouve sous cette couche et n'est pas visible à moins de désassembler l'élément filtrant. De plus, les filtres coalescents et à particules sèches capturent les aérosols et les particules de l'ordre de grandeur du micron - indétectables à l'œil nu.

Mythes entourant la surveillance de la pression différentielle

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Pressure Gauge- Parker Gas Separation and Filtration Division EMEABeaucoup de carters de filtre sont fournis avec des indicateurs de pression différentielle. On fait souvent l'erreur de se baser sur ces seuls dispositifs pour procéder aux changements de filtres. Les indicateurs de pression différentielle ne sont pas étalonnés et indiquent généralement un changement de pression entre l'amont et l'aval, avec une marge d'erreur substantielle. S'ils peuvent donner une indication de la maintenance due à un blocage au niveau du média filtrant, ils ne donnent pas de description précise de la capacité du filtre à retenir les impuretés. Il convient donc de ne pas s'appuyer dessus pour déterminer la maintenance des éléments filtrants.


 

Mythe

La pression différentielle est une indication de la qualité de l'air.

Réalité

La pression différentielle résulte du fait que l'élément filtrant capture de manière effective les contaminants, mais n'a, en aucune manière, un lien direct avec la qualité de l'air obtenue..

Mythe

Le filtre est équipé d'un indicateur de pression différentielle pour indiquer quand changer l'élément filtrant.

Réalité

Ces dispositifs permettent d'avoir une idée générale de la perte de pression. Ils ne sont pas étalonnés et n'ont qu'une marge de précision de +/- 25 %. Il ne faut pas les utiliser comme indicateur d'entretien. Il convient plutôt de toujours suivre les recommandations du fabricant.

Mythe

Les éléments filtrant à air comprimé ne doivent être remplacés qu'en cas d'augmentation de la pression différentielle.

Réalité

S'il s'agit bien d'une bonne pratique de conserver une pression différentielle basse, cela n'a pas d'impact global sur le relargage de la contamination. De fait ils ne doivent pas être utilisés comme référentiel pour déterminer la période de remplacement.

 

Conclusion

Les éléments filtrants doivent être remplacés périodiquement pour s'assurer d'une alimentation en air comprimé de qualité élevée à tout moment. Parmi les autres avantages, citons :

  • Une protection des charges de dessiccation des sécheurs par adsorption.
  • Une protection de l'équipement, du personnel et des process en aval.
  • Des coûts d'exploitation réduits.
  • Une productivité et une rentabilité accrues.
  • Une tranquillité d'esprit permanente.

 

Why Should I Change My Compressed Air Filter Element? - Mark White - Parker Gas Separation and Filtration Division EMEACet article a été rédigé par Mark White, Responsable applications de traitement de l'air comprimé, Parker Gas Separation and Filtration Division EMEA

 

 

 

Autres blogs disponibles en anglais sur le même sujet:

How Oil Vapour in Ambient Air Affects Compressed Air Quality

Why Are Coalescing Filters Installed in Pairs?

Seven Myths About Oil-Free Compressors

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System - Part One

10 Contaminants Affecting Your Compressed Air System – Part Two

Compressed Air Treatment Solutions for Today's Manufacturing Plants

 

 

Vous avez une question concernant les produits ou services Parker ?
Nous sommes là pour vous aider : Contactez-nous !

Commentaires pour Pourquoi changer la cartouche de mon filtre à air comprimé ?


laissez un commentaire





Captcha